Entre os diferenciais dos
profissionais da companhia, estão a categorização de projetos em termos de
tamanho, risco e complexidade; a definição precisa de
processos e papéis; aplicação de modelos inovadores de maturidade; intercâmbio
e transferência de boas práticas globais; marcos de processos e pontos de
verificação da qualidade; envolvimento do cliente e relatórios contínuos;
decisões rápidas, proativas e diretas; e não menos importante, facilitar a
comunicação entre todos os envolvidos. Além da solução, um projeto entrega
produtos e serviços.
Profissional se envolve na vigilância de custos
De acordo com o Relatório do PMI Pulse of the
Profession® de 2021, que analisa o comportamento de funcionários de empresas
dinâmicas contra tradicionais, o investimento desperdiçado devido ao fraco
desempenho de projetos foi de 9,4% em 2021. A cada vinte segundos, 1 milhão de
dólares é desperdiçado, segundo estimativas de mercado. Em um ano, isso pode
chegar a 2 trilhões de dólares, o equivalente a uma grande empresa de
tecnologia.
Gestão no pós-pandemia
As metodologias de gestão de projetos são dinâmicas e
evoluem com o tempo. Os impactos da COVID-19, por exemplo, impuseram a
necessidade de adaptação a novos modelos de comunicação, trabalho remoto e o
formato de gerenciamento de equipes. A importância do gestor ficou ainda mais
clara durante a pandemia, quando as organizações necessitavam detectar impactos
para se antecipar a eles.
Outro ponto importante a ser destacado é o incremento
do uso da tecnologia devido ao isolamento e à necessidade de as empresas
colocarem os seus funcionários para trabalharem de forma remota. Isso as obrigou
a procurarem soluções cada vez mais efetivas e sofisticadas visando atender à
demanda.
Assim, o que antes já era uma realidade na Siemens,
tornou-se ainda mais relevante durante e no pós-pandemia: a tecnologia como
facilitadora de processos digitais e automatizados. Ela mudou os processos de gerenciamento, com a adoção de AI
(Artificial Intelligence), Business
Intelligence (BI) e Business Analysis (BA), além de outros recursos digitais que
trazem melhora significativa na qualidade da informação e mais rapidez nas
análises. Mesmo em um mundo sensivelmente mais conectado, a companhia
compreende que os gerentes de projeto são, antes de tudo, líderes de pessoas - as
verdadeiras responsáveis por atingir as metas estabelecidas.