Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Comunicado de Imprensa09 November 2022Siemens AGSão Paulo, Brasil
Siemens é a primeira empresa a conseguir licença para operar o 5G privativo industrial
A Siemens, líder em tecnologia com
propósito, é a primeira empresa brasileira a obter a licença definitiva para
operar o 5G Privativo Industrial. Assim que a faixa de frequência entre 3.7 e 3.8 GHz foi aprovada, a
Siemens solicitou a licença à Anatel e foi a primeira indústria a obter a
permissão. A chegada do 5G à fábrica de Jundiaí coloca a Siemens como
referência na implementação da tecnologia em seus próprios processos e a
previsão de operação é para o final do primeiro semestre de 2023.
“O 5G tem um potencial enorme de transformar indústrias e
infraestruturas críticas para melhorar a vida das pessoas e reconfigurar
operações industriais. Uma das principais diferenças entre o 5G e as gerações anteriores
de redes celulares está em seu foco na comunicação máquina-máquina e na
Internet Industrial das Coisas (IIoT) que, em um cenário de aumento de demanda,
torna o 5G peça fundamental desse quebra-cabeça tecnológico, suportando
comunicação com confiabilidade sem precedentes e latências muito baixas”, diz Pablo Fava, CEO da Siemens Brasil.
A aplicação do 5G na indústria em geral, incluindo mineração, óleo
e gás, manufatura, infraestrutura e agronegócio, cria empregos na economia
digital, permitindo que dados sejam coletados em tempo real para aplicações de
Inteligência Artificial, especialmente para a aplicação do Aprendizado de
Máquina (Machine Learning).
Em relação à segurança Cibernética, as
redes 5G Privativas, por estarem isoladas das redes públicas de celular, são
bem menos vulneráveis a ataques de hackers e roubo de informação. A
conectividade do “chão de fábrica” necessita de proteção contra o roubo de
informações (dados da produção, por exemplo) e também proteção contra os
ataques maliciosos.
Roteador 5G
A Siemens disponibilizou o primeiro
roteador 5G industrial no mercado brasileiro em 2021. O Scalance MUM856-1
conecta aplicações industriais locais a redes de telefonia móvel 5G, 4G e 3G
públicas. Ele oferece suporte a aplicações orientadas para o futuro, como
acesso remoto via redes 5G públicas ou a conexão de dispositivos móveis, como
veículos guiados automatizados na indústria. O produto também oferece suporte a
aplicações orientadas para o futuro, como robôs móveis em manufatura, veículos
autônomos em logística ou aplicações de realidade aumentada para técnicos de
campo.
Para garantir a conexão poderosa de
sub-redes baseadas em Ethernet e dispositivos de automação, o Scalance MUM856-1
oferece suporte à versão 15 do padrão 5G. O dispositivo oferece largura de
banda alta de até 1000 Mbps para o downlink e até 500 Mbps para o uplink –
fornecendo taxas de dados altas para aplicações de dados intensivos, como a
implementação remota de atualizações de firmware.
Graças ao suporte IPv6, os dispositivos
também podem ser implementados em redes de comunicação modernas. Várias funções
de segurança estão incluídas para monitorar o tráfego de dados e proteger
contra acesso não autorizado. Por exemplo, um firewall integrado, bem como
autenticação de dispositivos de comunicação e criptografia de transmissão de
dados via VPN. Se não houver uma rede 5G disponível, o dispositivo muda
automaticamente para redes 4G ou 3G.
A Siemens está presente no Brasil há cerca de 150 anos e faz parte de um conglomerado global de tecnologia que se destaca pela excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiança e internacionalidade por 170 anos. A Siemens atua globalmente com foco nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Uma das maiores produtoras mundiais de tecnologias voltadas à eficiência energética e à economia de recursos, a Siemens é líder no fornecimento de soluções eficientes de geração e de transmissão de energia, pioneira em soluções de infraestrutura, automação, drives e softwares para a indústria. Por meio da Siemens Healthineers, sua subsidiária listada na bolsa de valores, a empresa também é uma provedora líder de equipamentos médicos de imagem - como tomografia computadorizada e sistemas de imagem por ressonância magnética - e líder em diagnósticos laboratoriais, bem como em TI clínica.
As primeiras atividades da empresa no Brasil datam de 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. Hoje, os equipamentos e sistemas da Siemens são responsáveis por 50% da energia elétrica gerada nacionalmente, 30% dos diagnósticos digitais por imagem realizados no Brasil e estão presentes em 2/3 de todas as plataformas offshore brasileiras projetadas nos últimos 10 anos. Atualmente, a empresa Siemens conta com 13 fábricas e sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento espalhados por todo o território nacional.