Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Comunicado de Imprensa08 February 2018Smart InfrastructureSuíça
Siemens fornece sistema de proteção contra incêndio para a cervejaria suíça Feldschlösschen
A fabricação de cerveja envolve grande consumo de energia e risco de incêndio relativamente alto. Para garantir a disponibilidade de suas instalações de produção, a cervejaria Feldschlösschen, da Suíça, selecionou uma solução de segurança contra incêndio da unidade de Tecnologias Prediais da Siemens. O sistema de proteção contra incêndio Siemens garante a detecção precisa de incêndio e alarmes em tempo real, com alta imunidade a erros.
Com seus 1.200 funcionários, a Feldschlösschen é a maior cervejaria e a principal atacadista de bebidas da Suíça. Sua sede, localizada em Rheinfelden, no Cantão de Argovia, é uma das mais belas cervejarias do mundo. Fundada em 1876, o complexo do castelo neogótico é composto por vários edifícios construídos ao longo do tempo para acomodar o aumento da produção. A marca de cerveja Feldschlösschen tem uma longa tradição na Suíça. O ambiente de produção na cervejaria histórica torna a proteção contra incêndio extremamente complexa. Existem calor, fumaça e poeira nos grandes salões de teto alto (5 a 7 metros de altura), exigindo sistemas de detecção de incêndio com detectores especiais específicos à aplicação. “Incêndio é o maior de todos os riscos aqui na cervejaria. A prevenção de incêndio é a nossa prioridade principal, não só para proteger os funcionários e a infraestrutura, mas também para evitar interrupções nas operações”, afirma o mestre cervejeiro Bruno Born. E, fazendo uma referência à tradição, ele acrescenta: “Este lugar já existia antes de nós, então sua preservação é a nossa maior obrigação, hoje, amanhã e nos próximos 140 anos.
” As técnicas de detecção que produzem bons resultados em ambientes gerais, como escritórios e hotéis, não são apropriadas para as condições mais exigentes da cervejaria Feldschlösschen. A complexidade envolvida na modernização do sistema de proteção contra incêndio levou a fabricante de bebidas novamente à Siemens. Primeiro, o conceito de segurança contra incêndio foi revisado para acomodar a nova tecnologia. Todas as partes envolvidas – o instalador, o departamento de bombeiros da própria cervejaria, um especialista em incêndio, a companhia de seguros e a Siemens – se reuniram para analisar e planejar.
Rede periférica robusta
Por causa do ambiente de produção heterogêneo, a Siemens propôs uma rede de painéis de controle.Esses painéis oferecem uma funcionalidade de rede abrangente e possuem arquitetura de sistema modular e flexível. As unidades locais podem ser expandidas sem limite, facilitando a integração de futuras expansões das instalações de produção da cervejaria em Rheinfelden. Hoje, não só a cervejaria está ligada à arquitetura do sistema, ocupam o espaço também um museu de automóveis antigos e valiosos e um estábulo para cavalos.
Em campo, o sistema de proteção contra incêndio usa detectores poderosos. A geração de detectores de incêndio mais recente é tão eficiente quanto a rede de comunicação que liga a área periférica ao painel de controle principal. No caso de acúmulo de pó durante o recebimento, armazenamento e moagem do malte Feldschlösschen e, apesar de todas as medidas de precaução, se ocorrer uma explosão, a rede periférica especialmente desenvolvida para os detectores de incêndio garante alta confiabilidade na transmissão e comunicação rápida com o painel de controle de incêndio.
A rede está simultaneamente conectada ao departamento de bombeiros da cervejaria e ao centro de comando e controle do departamento de bombeiros de Rheinfelden. Os sistemas automáticos de extinção de gases da Siemens protegem os ativos operacionais. Os detectores de fogo da cervejaria Feldschlösschen precisavam ser bem sensíveis a uma ampla variedade de possíveis incêndios, fato que foi devidamente considerado no processo de seleção. Mesmo os potentes detectores em pontos podem detectar um incêndio somente se as partículas chegarem aos sensores em quantidades suficientes. Com alturas do teto acima da média, isso não é necessariamente fácil. Além disso, a manutenção dos detectores é mais difícil nesse ambiente. Os detectores de fumaça por aspiração poderiam ser uma boa solução, mas eles não combinavam visualmente com o edifício histórico da cervejaria Feldschlösschen. Por isso, vários detectores de fumaça lineares foram instalados acima dos vários grandes caldeirões de cobre na cervejaria, que são de 1909. Os detectores lineares usam o princípio da extinção. Eles enviam luz infravermelha para um refletor, mesmo em longas distâncias. O refletor retorna a luz e um sensor monitora o feixe de luz para partículas de fumaça.
Detecção baseada em parâmetros
Fumaça, pó, vapor, calor, oscilação da temperatura – os detectores de incêndio estão expostos a várias situações adversas em um ambiente de produção industrial. Porém, um falso alarme pode ter graves consequências. O departamento de bombeiros recebe um alerta automático e todos no prédio devem ser evacuados. Os dispositivos de controle de incêndio interrompem a produção, desligam as máquinas e param os elevadores em locais definidos.
Para excluir os fenômenos enganosos de forma confiável, a Siemens desenvolveu soluções especiais para os requisitos de comportamentos específicos dos detectores. Milhares de experimentos e testes que reproduzem fogo com fatores externos são a base da tecnologia ASA (Advanced Signal Analysis) patenteada. Ela permite detectar incêndio de forma confiável e sem erros, mesmo nas condições mais difíceis. Com a ajuda de algoritmos, os detectores da linha ASA decompõem os sinais captados pelos sensores em componentes matemáticos e os comparam às especificações programadas. Os detectores então fornecem os sinais de perigo correspondentes.
Além de oferecer detecção confiável de distúrbios, a tecnologia ASA também fornece avaliação da situação em tempo real. O conjunto de parâmetros ASA selecionado é dinamicamente adaptado para que o detector responda de maneira mais sensível ao fogo, e no caso de fenômenos enganosos, é mais robusto. O resultado é uma detecção precisa de incêndio, com alta imunidade a falsos alarmes.
” As técnicas de detecção que produzem bons resultados em ambientes gerais, como escritórios e hotéis, não são apropriadas para as condições mais exigentes da cervejaria Feldschlösschen. A complexidade envolvida na modernização do sistema de proteção contra incêndio levou a fabricante de bebidas novamente à Siemens. Primeiro, o conceito de segurança contra incêndio foi revisado para acomodar a nova tecnologia. Todas as partes envolvidas – o instalador, o departamento de bombeiros da própria cervejaria, um especialista em incêndio, a companhia de seguros e a Siemens – se reuniram para analisar e planejar.
Rede periférica robusta
Por causa do ambiente de produção heterogêneo, a Siemens propôs uma rede de painéis de controle.Esses painéis oferecem uma funcionalidade de rede abrangente e possuem arquitetura de sistema modular e flexível. As unidades locais podem ser expandidas sem limite, facilitando a integração de futuras expansões das instalações de produção da cervejaria em Rheinfelden. Hoje, não só a cervejaria está ligada à arquitetura do sistema, ocupam o espaço também um museu de automóveis antigos e valiosos e um estábulo para cavalos.
Em campo, o sistema de proteção contra incêndio usa detectores poderosos. A geração de detectores de incêndio mais recente é tão eficiente quanto a rede de comunicação que liga a área periférica ao painel de controle principal. No caso de acúmulo de pó durante o recebimento, armazenamento e moagem do malte Feldschlösschen e, apesar de todas as medidas de precaução, se ocorrer uma explosão, a rede periférica especialmente desenvolvida para os detectores de incêndio garante alta confiabilidade na transmissão e comunicação rápida com o painel de controle de incêndio.
A rede está simultaneamente conectada ao departamento de bombeiros da cervejaria e ao centro de comando e controle do departamento de bombeiros de Rheinfelden. Os sistemas automáticos de extinção de gases da Siemens protegem os ativos operacionais. Os detectores de fogo da cervejaria Feldschlösschen precisavam ser bem sensíveis a uma ampla variedade de possíveis incêndios, fato que foi devidamente considerado no processo de seleção. Mesmo os potentes detectores em pontos podem detectar um incêndio somente se as partículas chegarem aos sensores em quantidades suficientes. Com alturas do teto acima da média, isso não é necessariamente fácil. Além disso, a manutenção dos detectores é mais difícil nesse ambiente. Os detectores de fumaça por aspiração poderiam ser uma boa solução, mas eles não combinavam visualmente com o edifício histórico da cervejaria Feldschlösschen. Por isso, vários detectores de fumaça lineares foram instalados acima dos vários grandes caldeirões de cobre na cervejaria, que são de 1909. Os detectores lineares usam o princípio da extinção. Eles enviam luz infravermelha para um refletor, mesmo em longas distâncias. O refletor retorna a luz e um sensor monitora o feixe de luz para partículas de fumaça.
Detecção baseada em parâmetros
Fumaça, pó, vapor, calor, oscilação da temperatura – os detectores de incêndio estão expostos a várias situações adversas em um ambiente de produção industrial. Porém, um falso alarme pode ter graves consequências. O departamento de bombeiros recebe um alerta automático e todos no prédio devem ser evacuados. Os dispositivos de controle de incêndio interrompem a produção, desligam as máquinas e param os elevadores em locais definidos.
Para excluir os fenômenos enganosos de forma confiável, a Siemens desenvolveu soluções especiais para os requisitos de comportamentos específicos dos detectores. Milhares de experimentos e testes que reproduzem fogo com fatores externos são a base da tecnologia ASA (Advanced Signal Analysis) patenteada. Ela permite detectar incêndio de forma confiável e sem erros, mesmo nas condições mais difíceis. Com a ajuda de algoritmos, os detectores da linha ASA decompõem os sinais captados pelos sensores em componentes matemáticos e os comparam às especificações programadas. Os detectores então fornecem os sinais de perigo correspondentes.
Além de oferecer detecção confiável de distúrbios, a tecnologia ASA também fornece avaliação da situação em tempo real. O conjunto de parâmetros ASA selecionado é dinamicamente adaptado para que o detector responda de maneira mais sensível ao fogo, e no caso de fenômenos enganosos, é mais robusto. O resultado é uma detecção precisa de incêndio, com alta imunidade a falsos alarmes.
A
Siemens Smart Infrastructure (SI) está definindo o mercado de infraestrutura inteligente e adaptável atual e para o futuro, para atender aos desafios urgentes da urbanização e das mudanças climáticas, conectando sistemas de energia, edifícios e indústrias. A SI oferece aos clientes um portfólio abrangente e completo de produtos, sistemas, soluções e serviços de apenas uma fonte, que envolvem desde o ponto de geração de energia até o consumo. Com um ecossistema cada vez mais digitalizado, colabora para o progresso de clientes e comunidades, enquanto ajuda a proteger o planeta. A SI cria ambientes que se importam com o planeta. A sede global da Siemens Smart Infrastructure está localizada em Zug, na Suíça, e a empresa possui cerca de 71.000 funcionários em todo o mundo.
Sobre o Grupo Siemens no Brasil
A Siemens está presente no Brasil há cerca de 150 anos e faz parte de um conglomerado global de tecnologia que se destaca pela excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiança e internacionalidade por 170 anos. A Siemens atua globalmente com foco nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Uma das maiores produtoras mundiais de tecnologias voltadas à eficiência energética e à economia de recursos, a Siemens é líder no fornecimento de soluções eficientes de geração e de transmissão de energia, pioneira em soluções de infraestrutura, automação, drives e softwares para a indústria. Por meio da Siemens Healthineers, sua subsidiária listada na bolsa de valores, a empresa também é uma provedora líder de equipamentos médicos de imagem - como tomografia computadorizada e sistemas de imagem por ressonância magnética - e líder em diagnósticos laboratoriais, bem como em TI clínica.
As primeiras atividades da empresa no Brasil datam de 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. Hoje, os equipamentos e sistemas da Siemens são responsáveis por 50% da energia elétrica gerada nacionalmente, 30% dos diagnósticos digitais por imagem realizados no Brasil e estão presentes em 2/3 de todas as plataformas offshore brasileiras projetadas nos últimos 10 anos. Atualmente, a empresa Siemens conta com 13 fábricas e sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento espalhados por todo o território nacional.
Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br
Para informações sobre a Siemens AG acesse: www.siemens.com
Sobre o Grupo Siemens no Brasil
A Siemens está presente no Brasil há cerca de 150 anos e faz parte de um conglomerado global de tecnologia que se destaca pela excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiança e internacionalidade por 170 anos. A Siemens atua globalmente com foco nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Uma das maiores produtoras mundiais de tecnologias voltadas à eficiência energética e à economia de recursos, a Siemens é líder no fornecimento de soluções eficientes de geração e de transmissão de energia, pioneira em soluções de infraestrutura, automação, drives e softwares para a indústria. Por meio da Siemens Healthineers, sua subsidiária listada na bolsa de valores, a empresa também é uma provedora líder de equipamentos médicos de imagem - como tomografia computadorizada e sistemas de imagem por ressonância magnética - e líder em diagnósticos laboratoriais, bem como em TI clínica.
As primeiras atividades da empresa no Brasil datam de 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. Hoje, os equipamentos e sistemas da Siemens são responsáveis por 50% da energia elétrica gerada nacionalmente, 30% dos diagnósticos digitais por imagem realizados no Brasil e estão presentes em 2/3 de todas as plataformas offshore brasileiras projetadas nos últimos 10 anos. Atualmente, a empresa Siemens conta com 13 fábricas e sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento espalhados por todo o território nacional.
Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br
Para informações sobre a Siemens AG acesse: www.siemens.com