Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Comunicado de Imprensa25 November 2020Digital IndustriesSão Paulo, Brasil
Siemens realiza evento global para mostrar o próximo nível da produção industrial

Em um mercado com mudanças constantes e novas
demandas a cada instante, ter maior agilidade e flexibilidade na linha de
produção se tornou essencial para a indústria. De olho nesses desafios do
mercado, a Siemens realiza no próximo dia 26 de novembro o evento global
“Digital Enterprise SPS Dialog”, que vai mostrar o que há de mais inovador em
produtos, serviços e soluções voltadas para o setor de manufatura e processo.
Em edição 100% virtual realizada por meio da ferramenta SPS Connect, o evento
vai proporcionar aos participantes a oportunidade de conhecer as mais novas
soluções para a indústria em um showroom 3D virtual, e também interagir com os
especialistas da Siemens. Os interessados poderão se inscrever no evento usando
este link: https://sie.ag/2TIM1AO.
As novidades apresentadas pela Siemens no evento
fazem parte do portfólio Digital Enterprise e integram o próximo nível de
soluções inteligentes que vai auxiliar as empresas a reagirem às condições e
requisitos de mercado em rápida mudança. Isso é obtido combinando soluções de
automação e digitalização com tecnologias de ponta, como inteligência
artificial, computação avançada e em nuvem ou manufatura aditiva.
Os novos produtos apresentados no evento incluem uma plataforma industrial Edge aberta pronta para uso, novo hardware edge e uma nova aplicação edge para drives, além do lançamento de um novo sistema de acionamento distribuído. Outras inovações neste ano incluem uma solução para programação de vários fornecedores de robôs no TIA Portal (Totally Integrated Automation), produtos inovadores Cloud Connect para acesso integrado de dados e novos serviços de conectividade e colaboração remota.
Usando nuvem e tecnologias de ponta, os processos de manufatura podem ser digitalizados, tornando as operações mais flexíveis e eficientes. Com a Siemens Industrial Edge - uma plataforma de software aberta para a criação de soluções IIoT no nível da máquina - mais aplicações podem ser introduzidas em menos tempo no chão de fábrica, aumentando ainda mais a produtividade de máquinas e fábricas, reduzindo os custos de implementação e operação.
A Siemens lança agora o Industrial Edge
Management System, uma infraestrutura central e escalável para toda a empresa
para gerenciar dispositivos e aplicativos de ponta conectados. Em combinação
com produtos de hardware e software existentes, esta plataforma aberta
Industrial Edge V1.0 oferece aos usuários uma solução perfeita e pronta para
uso. Existem também adições ao hardware para o portfólio Industrial Edge. O PC
industrial Simatic IPC227G com a mais recente tecnologia de processador está
disponível como Nanobox e PC de painel. Por seu excelente desempenho e inúmeras
interfaces, é a plataforma ideal para aplicações de Industrial Edge e
Inteligência Artificial (IA).
No campo da tecnologia de acionamentos, a
Siemens estendeu seu aplicativo Analyze MyDrives MindSphere para incluir uma nova
versão. Este é o primeiro
aplicativo de ponta para tecnologia de acionamentos a ser lançado no mercado,
demonstrando como computação em nuvem e edge podem ser interligados de forma
inteligente. No campo de
Serviços Preditivos para Drive Systems, o aplicativo de serviço baseado em
MindSphere teve uma atualização inteligente. Na versão mais recente, o
Predictive Service Assistance é baseado em um algoritmo de IA e oferece
suporte aos clientes que desejam aumentar a disponibilidade de ativos monitorados,
além de melhorar a eficiência no atendimento. O Sinamics G115D é um novo sistema de acionamento
distribuído, que foi desenvolvido especificamente para uso em sistemas de
transporte horizontal. O Sinamics G115D é um sistema de acionamento completo,
que compreende o motor, conversor de frequência e engrenagens em uma única
unidade.
Variantes de produtos e condições externas que
mudam com frequência exigem máquinas mais flexíveis, e o uso de sistemas de
manuseio e montagem também significa que é necessário um maior grau de
automação. Isso é apoiado pela integração da robótica nas máquinas de produção.
Com Simatic Robot Library para o Simatic Robot Integrator, a Siemens apresenta
uma nova biblioteca universal de robôs para o portal TIA (Totally Integrated
Automation). No futuro, os usuários serão capazes de programar a maioria dos
robôs disponíveis no mercado no Portal TIA usando a Simatic Robot Library,
independentemente do fabricante, e fazer uso de conceitos operacionais padrão
baseados no Simatic Robot Integrator e Simatic HMI. Devido ao ambiente padrão
do Portal TIA, os usuários obtêm economias de tempo de até 30% ao projetar
novos sistemas completos, o que reduz o tempo de colocação no mercado.
A Siemens também apresenta produtos inovadores Cloud
Connect, que oferecem acesso contínuo aos dados por meio de todas as interfaces
e padrões como base para aplicações IIoT atuais e futuras. O sistema de
controle de processo Simatic PCS neo totalmente baseado na web oferece aos
clientes uma conexão segura com a Internet e acesso direto ao sistema para
todos os dispositivos. A Siemens também
está destacando os benefícios do portfólio Power-over-Ethernet como uma parte
fundamental da digitalização em empresas modernas. Há uma demanda crescente por
componentes que podem ser instalados e operados nos locais desejados
rapidamente e sem fiação complexa. Todos os novos switches PoE apresentam a
norma IEEE 802.3bt mais recente. Com o Module Type Package (MTP), a Siemens
apresenta uma solução para os operadores de fábricas que desejam expandir sua
produção de forma rápida e flexível ou mudar para um novo produto.
Na área de Siemens Digital Enterprise Services, a empresa apresenta, entre outros, uma nova gama de serviços. Digital Factory Optimization simula e otimiza ambientes de produção e logística usando inteligência artificial. Os serviços facilitam a entrada no comissionamento virtual, tendo especialistas da Siemens estruturando, implementando e mantendo gêmeos digitais de linhas de produção, máquinas e instalações. Além disso, novos serviços de conectividade estabelecem uma conexão entre a rede de produção de qualquer tipo de fonte de dados e qualquer tipo de sistema de informação de nível superior como Edge, SCADA, MES, ERP ou Cloud. Já os novos serviços de colaboração remota permitem uma engenharia rápida e abrangente, bem como diagnósticos e retificações de erros a serem realizados remotamente.
A Digital Industries (DI) da Siemens é líder em inovações de automação e digitalização. Colaborando com parceiros e clientes, promove a transformação digital nas indústrias de processo e manufatura discreta. Com seu portfólio de soluções para a indústria digital, fornece a empresas de todos os portes um conjunto completo de produtos, soluções e serviços para integrar e digitalizar toda a cadeia de valor. Otimizado para atender às necessidades específicas de cada setor, o portfólio exclusivo da DI ajuda os clientes a obter mais produtividade e flexibilidade. A DI constantemente adiciona inovações ao seu portfólio para integrar futuras tecnologias de ponta. Com sua sede global em Nuremberg, na Alemanha, tem cerca de 76 mil funcionários no mundo inteiro.
Sobre o Grupo Siemens no Brasil
A Siemens está presente no Brasil há cerca de 150 anos e faz parte de um conglomerado global de tecnologia que se destaca pela excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiança e internacionalidade por 170 anos. A Siemens atua globalmente com foco nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Uma das maiores produtoras mundiais de tecnologias voltadas à eficiência energética e à economia de recursos, a Siemens é líder no fornecimento de soluções eficientes de geração e de transmissão de energia, pioneira em soluções de infraestrutura, automação, drives e softwares para a indústria. Por meio da Siemens Healthineers, sua subsidiária listada na bolsa de valores, a empresa também é uma provedora líder de equipamentos médicos de imagem - como tomografia computadorizada e sistemas de imagem por ressonância magnética - e líder em diagnósticos laboratoriais, bem como em TI clínica.
As primeiras atividades da empresa no Brasil datam de 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. Hoje, os equipamentos e sistemas da Siemens são responsáveis por 50% da energia elétrica gerada nacionalmente, 30% dos diagnósticos digitais por imagem realizados no Brasil e estão presentes em 2/3 de todas as plataformas offshore brasileiras projetadas nos últimos 10 anos. Atualmente, a empresa Siemens conta com 13 fábricas e sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento espalhados por todo o território nacional.
Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br
Para informações sobre a Siemens AG acesse: www.siemens.com