Conheça
as soluções da Siemens na Expomafe:
Automação
O SIMATIC Motion Control da
Siemens é uma solução flexível e escalável para o controle de movimento de
máquinas ou instalações modernas. As funções de segurança se integram com a
engenharia eficiente do TIA Portal, com pacote completo de automação e SIMATIC
S7-1500T.
Software
A solução de design de máquinas
da Siemens Digital Industries Software, Advanced Machine Engineering, oferece
uma jornada de inovação digital para empresas da indústria metal mecânica. Com
ela, é possível obter maior certeza no desenvolvimento de máquinas maduras,
reduzindo o tempo de ramp-up na produção por meio do design e comissionamento
virtuais, resultando em validação mais eficiente, menor tempo de
comissionamento e maior produtividade imediata. Essa solução, aliada às outras
soluções integradas da Siemens, permite que as empresas alcancem a Smart
manufacturing, a servitização e tenham uma Advanced development machinery, se
destacando no mercado e melhorando a eficiência e rentabilidade da produção.
Produtos
Elétricos
A Maleta
Tech demonstra, de forma visual, o funcionamento dos principais dispositivos da
Eletrical Products da Siemens e sua integração com a automação. A solução
mostra o monitoramento e o funcionamento de partidas eletrônicas, relés
inteligentes e redes de campo io-link e as-i mostrando a aquisição de dados de
atuadores e sensores. Todas essas informações podem ser visualizadas na IHM
instalada na maleta ou pelo TIA PORTAL.
Soluções para Drives
Trazer a transformação digital
para a indústria de manufatura é a função do SINUMERIK ONE, o CNC nativo
digital da Siemens, que tem hardware atualizado e a disponibilidade de utilizar
o gêmeo digital de máquina-ferramenta com integração no próprio CNC e os softwares
dedicados Create/Run MyVirtualMachine e no NX, CAD/CAM. Além disso, o SINUMERIK
828D, CNC voltado para o mercado de máquinas de média complexidade com todas as
funções e recursos disponíveis no SINUMERIK Operate, conta com o simulador
gratuito SinuTrain que pode ser utilizado para operação, programação e
validação de peças de usinagem. O SINUMERIK 808D é a melhor solução
custo-eficiente do mercado, com a facilidade de manuseio que os comandos
oferecem a um baixo custo, perfeito para ser utilizado em instituições de
ensino e máquinas de entrada.
Insights Hub
O Insights Hub é a solução IoT
da Siemens para operação industrial. A utilização da ferramenta possibilita a
percepção e análise de dados sobre a produção que irá impulsionar a eficiência
e qualidade dos processos. A IIoT promove a fabricação inteligente e facilita a
tomada de decisões operacionais através da análise e transparência dos dados. É
uma plataforma aberta, de alcance global e escalável, onde é possível conectar
equipamentos de diversos fabricantes. Conta com diversos aplicativos prontos e
de simples configuração para gerar dashboards de fácil visualização que irão
promover insights importantes, a partir de aplicações de distribuição e consumo
de energia, eficiência de máquinas, inteligência artificial integrada,
identificação de anomalias, manutenção preventiva, além da possibilidade do
desenvolvimento e upload de aplicativos próprios para a otimização contínua do ciclo
produtivo.
Serviços de Conectividade Brownfield
O serviço de
conectividade Brownfield usa um gateway para estabelecer uma conexão entre a
rede de produção e os sistemas de informação de nível superior. É uma solução
padrão para adquirir dados de máquina de controladores SINUMERIK ONE/840D/828D,
controladores de terceiros e tecnologia de automação e transferir dados de
maneira segura. A Siemens oferece consultoria abrangente, implementação e
atualizações contínuas durante a operação em andamento.
Serviço
Estande EH055
De 9 a 13 de maio 3ª a 6ª das 10h às 19h e sábado das 9h às 17h
São Paulo Expo Rod. dos Imigrantes - KM 1,5