It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Comunicado de Imprensa27 May 2024Smart InfrastructureSão Paulo, Brasil
Siemens leva Inovação e Tecnologia à
FCE Pharma 2024
Digitalização,
eficiência e sustentabilidade na indústria farmacêutica são os focos da Siemens
na feira;
Empresa
leva soluções paperless e Gêmeo Digital para a indústria;
Estande terá demonstração da IHM Hygenic, perfeita para o conceito de sala limpa.
Digitalização,
eficiência e sustentabilidade na indústria farmacêutica são os focos da Siemens
na feira;
Empresa
leva soluções paperless e Gêmeo Digital para a indústria;
Estande terá demonstração da IHM Hygenic, perfeita para o conceito de sala limpa.
A Siemens, líder em
tecnologia com propósito, participa da 28ª edição da FCE Pharma, o maior
encontro da indústria farmacêutica na América Latina, que acontece na São Paulo
Expo, de 4 a 6 de junho. A companhia estará presente com um estande repleto de
demonstrações do que há de mais inovador em soluções de digitalização para o
desenvolvimento da indústria farmacêutica. Na ocasião a companhia irá destacar
soluções que visam maximizar a eficiência operacional sem deixar de lado o
exigente padrão de qualidade do segmento e seu comprometimento com a
sustentabilidade.
A industria
farmacêutica no Brasil movimentou mais de 190 bilhões de reais em 2023 e
responde por cerca de 40% do mercado de medicamentos da América Latina, segundo
a consultoria Redirection International. Um dos principais desafios do mercado farmacêutico
é a necessidade de implementação de tecnologias de digitalização e automação para
área de desenvolvimento de novos medicamentos, produção e engenharia,
possibilitando maior eficiência, redução de tempo e dos custos associados ao
desenvolvimento e à escalabilidade da produção. A simulação e o desenho de
processos são componentes essenciais
para o ganho de escala garante
que os medicamentos cheguem ao mercado de forma mais rápida e eficiente.
“Nós teremos a
oportunidade de apresentar na FCE Pharma soluções que já são completamente
viáveis do ponto de vista da tecnologia para reduzir o tempo de scale-up,
otimizando os processos desde a fase de desenvolvimento até a produção em larga
escala. Estamos falando de soluções de predição e automação que agilizam todo o
ciclo de desenvolvimento do medicamento e aumentam a eficiência da indústria”,
afirma Rodrigo Alvarez, Vertical Manager Pharma da Siemens.
Tecnologia Paperless e
Gêmeo Digital
Boa parte da indústria
farmacêutica ainda utiliza a receita de fabricação do medicamento no papel e
todas as informações necessárias para o registro de cada lote produzido. Isso
gera um documento com centenas de páginas e serve de consulta para órgãos
regulatórios. Com a tecnologia de automação da Siemens, já é possível otimizar as etapas de
fabricação, eliminando preenchimentos manuais e verificações de documentos
físicos.
“Uma das nossas
soluções compreende a implementação do software Opcenter Execution Pharma,
sistema de execução de fabricação (MES) que oferece produção sem papel e
registro eletrônico de lote (eBR) dos medicamentos”, explica Alvarez.
A digitalização
completa dos processos possibilita uma maior adaptação às mudanças e desafios,
assegurando que as empresas mantenham uma posição competitiva. Durante a feira,
a Siemens demonstrará o conceito do Gêmeo Digital associado ao uso de equipamentos
da indústria farmacêutica. A tecnologia produz uma simulação virtual do mundo
real por meio de uma aplicação de
software que permite antecipar todas as condições de operação. Isso apoia a
indústria em questões como a diminuição da pegada de carbono, redução de custos
e dezenas de outros contextos do mundo real.
Equipamentos que permitem total
higienização em áreas de produção e qualidade
Durante
a FCE Pharma a Siemens irá demonstrar suas soluções de operação supervisão de
planta (SCADA) baseadas em sua nova plataforma WinCC Unifed, com diversas
funcionalidades e soluções para trilhas de auditoria. Apresentará ainda, sua
recém-lançada IHM Unified Comfort Panel Hygienic, solução de interface de
usuário de máquina, colocando o equipamento para operar em contato com a água.
Com estrutura de aço inoxidável de fácil limpeza, a IHM Unified Comfort Panels
Hygienic é uma excelente opção para ambientes que demandam altos níveis de
higienização, como salas limpas do ambiente industrial farmacêutico. Sua classe
de proteção IP69 garante alta resistência a poeira, jatos de água, vapor de
alta pressão e temperatura. Além disso, conta com proteção IK10 para ambientes
que exigem esterilização e CIP, possuindo uma carcaça robusta que protege
contra estilhaços de vidro. Além disso, demonstrará sua solução de inteligência
de dados com computação de borda, o Siemens Industrial Edge, ecossistema de
software e aplicativos, que permitem uma completa inteligência de dados da
planta, com funções como eficiência energética, e performance de linha de
produção por exemplo.
Anote!
FCE Pharma – Fine Chemical Engineering
Quando: 4 a 6 de junho;
Horário: Das 11h às 19h;
Onde: São Paulo Expo
Cadastre-se no link
No Brasil, a Siemens iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. O Grupo Siemens é formado pela Siemens (Infraestrutura e Indústria), pela Siemens Healthineers e pela Siemens Mobility. Atualmente, o Grupo Siemens conta com quatro fábricas, cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento e cinco Centros de Distribuição espalhados por todo o território nacional.
Para mais informações acesse nosso website www.siemens.com.br