Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release03 December 2024Smart InfrastructureSão Paulo, Brasil
Siemens lança partida de motores totalmente eletrônica (e-Starter) com tecnologia de semicondutores
A Siemens lança sua primeira partida de motores totalmente
eletrônica com tecnologia de semicondutores. O SIMATIC ET 200SP e-Starter
oferece proteção contra curto-circuito 1000 vezes mais rápida em comparação com
soluções convencionais, como disjuntores ou fusíveis, além de ser praticamente
sem desgaste. Isso garante proteção ideal para motores, bem como para outros
tipos de cargas e aplicações em que são usados. O e-Starter também possui a
função Smart Start, adequada a cada aplicação, e integração completa ao
conceito de Automação Totalmente Integrada (TIA). O dispositivo compacto pode
ser usado mundialmente, requer espaço mínimo no painel de controle e é fácil de
instalar.
Em indústrias como alimentos e bebidas, intralogística e
engenharia mecânica, motores de alta eficiência são usados em aplicações
exigentes, como para acionar sistemas de transporte ou bombas. Falhas e avarias
podem rapidamente levar a danos e custos consideráveis. Nesse contexto, as
partidas de motores desempenham um papel importante: elas não apenas ligam
motores de forma confiável, mas também os protegem contra sobrecarga e
curtos-circuitos.
O SIMATIC ET 200SP e-Starter usa tecnologia de semicondutores
com transistores de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico de
carboneto de silício (SiC MOSFETs), que permite uma comutação ultrarrápida e
sem desgaste. Os dispositivos de proteção contra curto-circuito, equipados em
soluções convencionais, têm um tempo de resposta comparativamente lento. Como
resultado, o dispositivo muitas vezes precisa ser substituído quando ocorre um
curto-circuito. Em contrapartida, o e-Starter detecta curtos-circuitos de forma
extremamente rápida e desliga em menos de 4 µs. Isso o torna aproximadamente
1000 vezes mais rápido do que os componentes convencionais. O dispositivo
oferece desligamento por curto-circuito ilimitado e não precisa ser substituído
após ser acionado, o que aumenta a disponibilidade e reduz significativamente
os custos de armazenamento de peças de reposição.
Altas correntes de partida (inrush) são típicas para motores
de alta eficiência, como aqueles nas classes de eficiência energética IE3 e
IE4, e podem levar a disparos não intencionais do dispositivo de proteção. A
comutação otimizada por fase e o Smart Start do SIMATIC ET 200SP e-Starter
neutralizam as correntes de inrush e reduzem significativamente as correntes de
partida e, portanto, a carga elétrica na rede durante a partida. Além disso, os
picos de torque que ocorrem durante uma partida direta também são minimizados,
reduzindo visivelmente o desgaste mecânico. Isso significa que menos trabalho
de manutenção é necessário – um benefício valioso para aplicações com alta taxa
de comutação.
“Nosso e-Starter totalmente eletrônico é uma verdadeira
inovação que oferece muitos benefícios em relação às partidas de motor
tradicionais eletromecânicas ou híbridas. Nós desenvolvemos o produto
consultando os usuários potenciais e é por isso que ele responde aos seus
desafios com grande eficiência. Ele torna motores e aplicações exigentes mais
disponíveis, duráveis e fáceis de usar do que anteriormente”, disse Andreas
Matthé, CEO global da unidade Electrical Products da Siemens. “A Siemens é o
primeiro fabricante com uma partida totalmente eletrônica que é completamente
integrada na ET 200SP e no TIA Portal. Este produto foca especificamente dois
desafios no setor industrial: as aplicações propensas a curtos-circuitos e os
altos picos de corrente ao acionar motores de alta eficiência”, conclui Matthé.
Fabricantes de máquinas e integradores de sistemas se
beneficiam da integração perfeita do e-Starter no conceito de automação líder
de mercado, Automação Totalmente Integrada (TIA, em inglês). Funções de
diagnóstico vêm como padrão, permitindo diagnósticos detalhados do sistema sem
a necessidade de programação. A disponibilidade ilimitada de dados e a
engenharia usando o SIMATIC STEP 7 no TIA Portal, simplificam as etapas de
projeto, parametrização e comissionamento. A reparametrização automática facilita
a substituição de dispositivos durante a operação contínua (hot swapping).
O uso mínimo de materiais, a eficiência energética e a
durabilidade se combinam para tornar o SIMATIC ET 200SP e-Starter um produto
altamente sustentável, recebendo o selo Siemens EcoTech. Além do uso de
materiais reciclados, o e-Starter apresenta menor consumo de energia e
comutação sem desgaste, para uma vida útil mais longa e eficiente.
A Siemens Brasil iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história, a empresa contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura brasileira, com um portfólio de tecnologias inovadoras que capacita seus clientes a acelerarem sua própria transformação digital e a alcançarem maior sustentabilidade. Além disso, oferece serviços financeiros, gestão imobiliária corporativa e serviços de negócios indiretos. O Grupo Siemens é formado pela Siemens Brasil, Siemens Healthineers e Mobility e está presente em praticamente todo o território nacional. Conta atualmente com sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento, com o SITRAIN - Centro de excelência para clientes do setor industrial -, além do Digital Experience Center (DEX), um ambiente que permite uma experiência imersiva pelo ecossistema de soluções e serviços da companhia. Para mais informações acesse: www.siemens.com.br ou nosso Relatório Institucional e ESG.