Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release05 April 2019Digital IndustriesSão Paulo, Brasil
Siemens lança globalmente novo conversor de frequência SINAMICS G120X, especializado em aplicações para saneamento e HVAC
Os conversores da nova série SINAMICS G120X são especialmente adequados para uso em aplicações de bombas e ventiladores em indústrias, atendendo diversas necessidades em água / esgoto, aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração.
Com uma faixa de potência de 0,75 a 630 kW, os conversores SINAMICS G120X podem ser operados com qualquer motor e são os mais eficazes em execução, com motores de relutância síncronos da Siemens. Além de ser configurado para uma operação otimizada de custos e economia de recursos em todas as redes de tensão, O SINAMICS G120X conta com design compacto e característico, que economiza espaço no painel. Apesar de não possuir reator de saída adicional, os conversores permitem comprimentos de cabo de até 150 metros e as funções de segurança integradas são certificadas para SIL3.
Com uma faixa de potência de 0,75 a 630 kW, os conversores SINAMICS G120X podem ser operados com qualquer motor e são os mais eficazes em execução, com motores de relutância síncronos da Siemens. Além de ser configurado para uma operação otimizada de custos e economia de recursos em todas as redes de tensão, O SINAMICS G120X conta com design compacto e característico, que economiza espaço no painel. Apesar de não possuir reator de saída adicional, os conversores permitem comprimentos de cabo de até 150 metros e as funções de segurança integradas são certificadas para SIL3.
Simples, confiável e eficiente
A nova família SINAMICS G120X oferece excelente facilidade de operação e é simples de comissionar, já que utiliza o módulo SINAMICS Smart Access e o painel de operação IOP-2. Os conversores de frequência podem ser selecionados usando apenas um único código, que já inclui comunicação em Profinet/Ethernet IP, que é um drive completo e mais simples de especificar. O reator integrado no link CC permite que os conversores SINAMICS G120X funcionem com a máxima estabilidade sob todas as condições da rede. Esta nova série robusta, à prova de gotejamento, vem como padrão 3C2 e possui a alternativa de um revestimento adicional resistente a contaminantes 3C3 como opcional extra. Uma categoria EMC C2* alta e a classificação de proteção IP20** garantem que o conversor possa ser usado com confiabilidade em qualquer tipo de ambiente industrial.
Além disso, os conversores SINAMICS G120X estão em conformidade com todos os padrões relevantes de economia de energia e oferecem um nível de eficiência operacional de mais de 98%. Os produtos ainda contam com uma abrangente gama de funções específicas de aplicações integradas, como a Redução de Fluxo para ajuste em linha com a carga real, o Modo Eco, que assegura o melhor desempenho possível e perdas mínimas juntamente com cargas dinâmicas baixas e potência de saída otimizada, e o Modo Keep Running, que reduz a velocidade antes de um desligamento.
Pronto para digitalização
Os conversores SINAMICS G120X podem ser conectados ao MindSphere por meio do SINAMICS Connect 300, oferecendo aos usuários a oportunidade de analisar dados operacionais valiosos coletados do conversor, por meio do aplicativo MindSphere Analyze MyDrives. Isso permite a visualização e análise de informações de status, fornecendo aos usuários dados valiosos que podem ser usados como base para otimizar processos e estratégias de manutenção.
A nova família SINAMICS G120X oferece excelente facilidade de operação e é simples de comissionar, já que utiliza o módulo SINAMICS Smart Access e o painel de operação IOP-2. Os conversores de frequência podem ser selecionados usando apenas um único código, que já inclui comunicação em Profinet/Ethernet IP, que é um drive completo e mais simples de especificar. O reator integrado no link CC permite que os conversores SINAMICS G120X funcionem com a máxima estabilidade sob todas as condições da rede. Esta nova série robusta, à prova de gotejamento, vem como padrão 3C2 e possui a alternativa de um revestimento adicional resistente a contaminantes 3C3 como opcional extra. Uma categoria EMC C2* alta e a classificação de proteção IP20** garantem que o conversor possa ser usado com confiabilidade em qualquer tipo de ambiente industrial.
Além disso, os conversores SINAMICS G120X estão em conformidade com todos os padrões relevantes de economia de energia e oferecem um nível de eficiência operacional de mais de 98%. Os produtos ainda contam com uma abrangente gama de funções específicas de aplicações integradas, como a Redução de Fluxo para ajuste em linha com a carga real, o Modo Eco, que assegura o melhor desempenho possível e perdas mínimas juntamente com cargas dinâmicas baixas e potência de saída otimizada, e o Modo Keep Running, que reduz a velocidade antes de um desligamento.
Pronto para digitalização
Os conversores SINAMICS G120X podem ser conectados ao MindSphere por meio do SINAMICS Connect 300, oferecendo aos usuários a oportunidade de analisar dados operacionais valiosos coletados do conversor, por meio do aplicativo MindSphere Analyze MyDrives. Isso permite a visualização e análise de informações de status, fornecendo aos usuários dados valiosos que podem ser usados como base para otimizar processos e estratégias de manutenção.
A <b>Digital Industries (DI)</b> da Siemens é líder em inovações de automação e digitalização. Colaborando com parceiros e clientes, promove a transformação digital nas indústrias de processo e manufatura discreta. Com seu portfólio de soluções para a indústria digital, fornece a empresas de todos os portes um conjunto completo de produtos, soluções e serviços para integrar e digitalizar toda a cadeia de valor. Otimizado para atender às necessidades específicas de cada setor, o portfólio exclusivo da DI ajuda os clientes a obter mais produtividade e flexibilidade. A DI constantemente adiciona inovações ao seu portfólio para integrar futuras tecnologias de ponta. Com sua sede global em Nuremberg, na Alemanha, tem cerca de 76 mil funcionários no mundo inteiro.
Sobre o Grupo Siemens no Brasil
A Siemens está presente no Brasil há cerca de 150 anos e faz parte de um conglomerado global de tecnologia que se destaca pela excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiança e internacionalidade por 170 anos. A Siemens atua globalmente com foco nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Uma das maiores produtoras mundiais de tecnologias voltadas à eficiência energética e à economia de recursos, a Siemens é líder no fornecimento de soluções eficientes de geração e de transmissão de energia, pioneira em soluções de infraestrutura, automação, drives e softwares para a indústria. Por meio da Siemens Healthineers, sua subsidiária listada na bolsa de valores, a empresa também é uma provedora líder de equipamentos médicos de imagem - como tomografia computadorizada e sistemas de imagem por ressonância magnética - e líder em diagnósticos laboratoriais, bem como em TI clínica.
As primeiras atividades da empresa no Brasil datam de 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. Hoje, os equipamentos e sistemas da Siemens são responsáveis por 50% da energia elétrica gerada nacionalmente, 30% dos diagnósticos digitais por imagem realizados no Brasil e estão presentes em 2/3 de todas as plataformas offshore brasileiras projetadas nos últimos 10 anos. Atualmente, a empresa Siemens conta com 13 fábricas e sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento espalhados por todo o território nacional.
Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br
Para informações sobre a Siemens AG acesse: www.siemens.com