Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release07 July 2021Digital IndustriesSão Paulo, Brasil
Siemens inclui diversas inovações em nova versão do software de engenharia TIA Portal
Empresa focada em tecnologia, a
Siemens lança no mercado brasileiro uma nova versão do TIA Portal (Totally
Integrated Automation Portal), plataforma de engenharia que possibilita acesso
aos serviços de digitalização da Siemens e a integração dos dispositivos de
automação que compõem a planta industrial. Com o TIA Portal V17, a solução da
Siemens passa a ter novos hardwares e atualizações de softwares para o
portfólio de automação SIMATIC.
Deste modo, os usuários se beneficiam
de novas possibilidades para uma instalação mais produtiva e flexível, reduzindo,
assim, os custos do projeto e o tempo de colocação no mercado. As novidades da
nova versão reforçam os pilares que caracterizam a plataforma da Siemens, que
são: Engenharia Eficiente, Operação Transparente e o Fluxo Digital de Dados.
Para isso, o TIA Portal V17 apoia-se não apenas no conceito de digitalização,
mas, principalmente, coloca as empresas no rumo da Indústria 4.0.
O TIA Portal foi lançado pela Siemens
em 2010 e, de tempos em tempos, ganha atualizações a fim de endereçar as
necessidades individuais de fabricantes de máquinas, integradores de sistemas e
operadores de plantas. “A nova versão do TIA Portal reforça sua estrutura
unificada de operação e, como sempre, garante o investimento de quem o usa como
uma plataforma que garante o futuro da automação”, afirma Bianca Cerveira, Gerente
de Produtos e responsável pelo TIA Portal na Siemens.
A família de controladores avançados SIMATIC
S7-1500 é ampliada por um controlador de alta disponibilidade que permite a
implementação de aplicações à prova de falhas: a CPU 1518HF, ideal para
aplicações que demandam funcionamento contínuo, velocidade de processamento e segurança
funcional. Além disso, as novas CPUs 1518T e 1518TF são voltadas para aplicações
complexas de Motion Control, como tarefas de automação intersetorial em
máquinas em série, máquinas especiais e engenharia de planta.
Outra novidade se refere a atualizações
de firmware para a família de controladores básicos SIMATIC S7-1200. Entre os
destaques do novo firmware 4.5 estão um novo servidor web, OPC UA otimizado, mais
memória retentiva e outras opções para suporte ao uso de diferentes
dispositivos de campo, troca de dados com outros controladores e encaminhamento
para qualquer sistema de gerenciamento.
Quanto às inovações em software, o
WinCC Unified, sistema de visualização para interfaces abertas no TIA Portal, ganha
novas funcionalidades. O objetivo desta plataforma é facilitar a orquestração
da linha de produção, permitindo que o usuário acesse os dados de todas as
máquinas por meio de uma IHM (Interface Homem-Máquina). As inovações do WinCC
Unified incluem comunicação estendida, bem como novas possibilidades de
operação e monitoramento. Além disso, o recurso “View of Things” proporciona ao
usuário a visualização via servidor web diretamente no controlador SIMATIC
S7-1500, dispensando a necessidade de ferramenta adicional para a criação de
páginas web e a configuração de uma interface correspondente para troca de
dados entre o controlador e o sistema de visualização.
O SIMATIC STEP 7, software de
engenharia para configurar e programar os controladores da família SIMATIC,
também conta com novidades. Com o CFC (Continuous Function Chart), editor
gráfico de lógica para o controlador SIMATIC S7-1500 no TIA Portal V17, é
possível otimizar e reduzir o tempo de programação. Já o CEM (Cause and Effect
Matrix), tanto para controladores SIMATIC S7-1500 quanto SIMATIC S7-1200, estabelece
intersecções entre causas e efeitos de ações em um sistema de segurança. O
programa executa um sistema de respostas para conter e prevenir eventos antes
que eles causem danos a um processo.
O TIA Portal V17 inclui, ainda,
inovações nos opcionais. Quando se trata de padronização na comunicação entre
equipamentos, as necessidades das indústrias estão aumentando em um ritmo cada
vez maior. Por isso, o V17 traz otimizações do OPC UA, padrão aberto de
comunicação baseado em Ethernet, como a integração de Métodos e Diagnóstico.
Além disso, com a funcionalidade Alarmes e Condições, o servidor encaminha
mensagens de mudanças de status para clientes OPC UA.
Com a finalidade de reduzir o tempo e
esforço de comissionamento real, o SIMATIC S7-PLCSIM Advanced é uma alternativa
para simular e otimizar a integração entre componentes de linhas de produção inteiras
em um ambiente virtual, criando os chamados Gêmeos Digitais. Para aumentar a
eficiência deste processo, os usuários podem contar com o suporte dos
controladores SIMATIC S7-1500 R/H e comunicação segura via protocolos OPC UA,
OUC e HTTPS.
O Test Suite, recurso de integração
contínua para realizar testes unitários criados através da interface do
usuário, oferece suporte de abertura para novas funções que garantem uma
qualidade de programação consistente. Outros opcionais contemplados com atualizações
são o Energy Suite, fornecendo gerenciamento de carga aprimorado e conexões de
dados de energia flexíveis, e o ProDiag – ferramenta para diagnóstico de
máquinas e plantas que recebeu melhorias de usabilidade.
A segurança industrial não apenas é
necessária para atender às regulamentações, mas também para economizar tempo em
se tratando de engenharia, maior disponibilidade da instalação e maior
segurança de investimento. Por isso, o TIA Portal V17 traz atualizações na
abordagem de segurança de dados e certificados de proteção estendidos no nível
da automação de fábrica.