Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release28 June 2018Smart InfrastructureSão Paulo, Brasil
Siemens fornece soluções inéditas de energia para a CEMIG
A Siemens, líder em soluções eficientes de geração e transmissão de energia, acaba de concluir um projeto inovador de 06 subestações compactas integradas fornecidas com módulo híbrido (DTC), transformador de força de 15MVA, painel de proteção e controle, painel de telecomunicação, banco de baterias, retificador, transformador de serviço auxiliar, chave seccionadora, TC, TP, para-raios e chave de média tensão isolada a gás SF6 com seis vias. O fornecimento da solução foi no valor de R$ 37 milhões para a Companhia Elétrica de Minas Gerais (Cemig), uma das principais concessionárias de energia elétrica do Brasil, que também idealizou a concepção e definiu os requisitos técnicos para o fornecimento deste tipo de solução, que se tornou um novo padrão a ser aplicado nas suas instalações. Destinados ao fornecimento de energia para cidades de Minas Gerais, com aproximadamente 40.000 habitantes, os equipamentos entregues em Janeiro são os primeiros desse tipo desenvolvidos pela Siemens no Brasil.
Uma subestação consiste em uma instalação de alta tensão e potência que contém equipamentos para transmissão e distribuição de energia, além de um sistema de proteção e controle e telecomunicação. Na licitação para esse trabalho, a CEMIG buscava solução capaz de prover energia de qualidade em prazos mais curtos e com menores custos de implantação.
A proposta da Siemens, cumprindo os requisitos das especificações Cemig, viabilizou um modelo de subestação compacta para desempenhar seu papel de forma eficaz, podendo, inclusive, ser adotada por quaisquer clientes que possuem restrição de espaço ou com necessidade de fornecimento de energia de curto prazo. Para se ter uma ideia, é possível montar uma subestação inteira em um chassi de 17m x 3,2m, dimensões extremamente reduzidas perto de equipamentos convencionais, num prazo de fornecimento de aproximadamente 10 meses.
Leandro Figueiredo, engenheiro da Siemens, ressalta que a solução oferecida para esse projeto é customizável, já que é realizado todo um trabalho de engenharia a fim de adaptar os equipamentos de acordo com a necessidade dos clientes. A solução pode ser desenvolvida para potências até 25MVA e com classes de tensão variando de 13,8 a 138kV. “Além disso, podemos citar entre os benefícios a montagem e comissionamento em fábrica, transporte da solução integrada, redução do tempo de instalação ( plug & play), redução significativa de obras civis, redução de área (m2) em torno de 50% em se comparando a uma subestação convencional, redução de custos e possibilidade de realocação futura da solução. Por mais que seja o primeiro fornecimento brasileiro deste tipo de equipamento por parte da Siemens, Robinson Ciorla, também engenheiro da empresa, explica que o mercado de subestações compactas tem grande potencial graças à sua versatilidade. “É possível montar diversos arranjos sobre o chassi metálico, adaptando o equipamento para melhor atendimento ao cliente. Os mercados com maiores potenciais para esse tipo de solução são os de distribuição de energia e das indústrias, caso desejem atendimento em níveis de tensão de 72,5kV ou 138kV para reduzir o custo relacionado ao consumo de energia bem como maior confiabilidade da rede elétrica”.
Figueiredo também reforça que a expertise da Siemens foi a tônica para o sucesso deste trabalho. “Por conta da excelência da execução do projeto por nossa parte e a entrega com dois meses de antecedência, obtivemos nota máxima na pesquisa de satisfação da CEMIG, que tinha um escopo complexo e recebeu uma solução econômica e tecnicamente viável”, explica ao reforçar que os equipamentos garantirão um fornecimento de energia de qualidade, desenvolvendo os municípios e possibilitando uma vida melhor aos seus habitantes.
A proposta da Siemens, cumprindo os requisitos das especificações Cemig, viabilizou um modelo de subestação compacta para desempenhar seu papel de forma eficaz, podendo, inclusive, ser adotada por quaisquer clientes que possuem restrição de espaço ou com necessidade de fornecimento de energia de curto prazo. Para se ter uma ideia, é possível montar uma subestação inteira em um chassi de 17m x 3,2m, dimensões extremamente reduzidas perto de equipamentos convencionais, num prazo de fornecimento de aproximadamente 10 meses.
Leandro Figueiredo, engenheiro da Siemens, ressalta que a solução oferecida para esse projeto é customizável, já que é realizado todo um trabalho de engenharia a fim de adaptar os equipamentos de acordo com a necessidade dos clientes. A solução pode ser desenvolvida para potências até 25MVA e com classes de tensão variando de 13,8 a 138kV. “Além disso, podemos citar entre os benefícios a montagem e comissionamento em fábrica, transporte da solução integrada, redução do tempo de instalação ( plug & play), redução significativa de obras civis, redução de área (m2) em torno de 50% em se comparando a uma subestação convencional, redução de custos e possibilidade de realocação futura da solução. Por mais que seja o primeiro fornecimento brasileiro deste tipo de equipamento por parte da Siemens, Robinson Ciorla, também engenheiro da empresa, explica que o mercado de subestações compactas tem grande potencial graças à sua versatilidade. “É possível montar diversos arranjos sobre o chassi metálico, adaptando o equipamento para melhor atendimento ao cliente. Os mercados com maiores potenciais para esse tipo de solução são os de distribuição de energia e das indústrias, caso desejem atendimento em níveis de tensão de 72,5kV ou 138kV para reduzir o custo relacionado ao consumo de energia bem como maior confiabilidade da rede elétrica”.
Figueiredo também reforça que a expertise da Siemens foi a tônica para o sucesso deste trabalho. “Por conta da excelência da execução do projeto por nossa parte e a entrega com dois meses de antecedência, obtivemos nota máxima na pesquisa de satisfação da CEMIG, que tinha um escopo complexo e recebeu uma solução econômica e tecnicamente viável”, explica ao reforçar que os equipamentos garantirão um fornecimento de energia de qualidade, desenvolvendo os municípios e possibilitando uma vida melhor aos seus habitantes.
A <b>Siemens Smart Infrastructure (SI)</b> está definindo o mercado de infraestrutura inteligente e adaptável atual e para o futuro, para atender aos desafios urgentes da urbanização e das mudanças climáticas, conectando sistemas de energia, edifícios e indústrias. A SI oferece aos clientes um portfólio abrangente e completo de produtos, sistemas, soluções e serviços de apenas uma fonte, que envolvem desde o ponto de geração de energia até o consumo. Com um ecossistema cada vez mais digitalizado, colabora para o progresso de clientes e comunidades, enquanto ajuda a proteger o planeta. A SI cria ambientes que se importam com o planeta. A sede global da Siemens Smart Infrastructure está localizada em Zug, na Suíça, e a empresa possui cerca de 71.000 funcionários em todo o mundo.
Sobre o Grupo Siemens no Brasil
A Siemens está presente no Brasil há cerca de 150 anos e faz parte de um conglomerado global de tecnologia que se destaca pela excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiança e internacionalidade por 170 anos. A Siemens atua globalmente com foco nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Uma das maiores produtoras mundiais de tecnologias voltadas à eficiência energética e à economia de recursos, a Siemens é líder no fornecimento de soluções eficientes de geração e de transmissão de energia, pioneira em soluções de infraestrutura, automação, drives e softwares para a indústria. Por meio da Siemens Healthineers, sua subsidiária listada na bolsa de valores, a empresa também é uma provedora líder de equipamentos médicos de imagem - como tomografia computadorizada e sistemas de imagem por ressonância magnética - e líder em diagnósticos laboratoriais, bem como em TI clínica.
As primeiras atividades da empresa no Brasil datam de 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. Hoje, os equipamentos e sistemas da Siemens são responsáveis por 50% da energia elétrica gerada nacionalmente, 30% dos diagnósticos digitais por imagem realizados no Brasil e estão presentes em 2/3 de todas as plataformas offshore brasileiras projetadas nos últimos 10 anos. Atualmente, a empresa Siemens conta com 13 fábricas e sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento espalhados por todo o território nacional.
Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br
Para informações sobre a Siemens AG acesse: www.siemens.com