Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release19 September 2023Smart InfrastructureSão Paulo, Brasil
Siemens e Brasol promovem a criação de cidades inteligentes com eletromobilidade no evento Veículo Elétrico Latino-Americano
A Siemens, líder em tecnologia com propósito, vai
participar do Veículo Elétrico Latino-Americano, evento de eletromobilidade que
ocorre no Expo Center Norte entre 5 e 7 de outubro. Na ocasião, em estande
conjunto com a Brasol, empresa com capital Siemens, serão apresentados três
modelos de carregadores para carros elétricos: Sicharge UC,
Sicharge D
e VersiCharge.
Além disso, haverá demonstração do serviço customizado de carregamento para
veículos elétricos e geração de energia solar limpa na modalidade “Charging as
a Service” (CaaS).
As companhias seguem buscando oportunidades para
construir infraestruturas inteligentes em um futuro no qual o percentual de
carros elétricos cresça cada dia mais, contribuindo para os esforços globais
pela descarbonização do planeta. “Entregamos
a solução completa, que engloba conceito inicial, projeto, implementação no
cliente dos painéis de média e baixa tensão e instalação dos carregadores”,
diz William Pereira, VP da Siemens Smart
Infrastructure Brasil.
“Vamos aproveitar nossa
participação no evento para apresentar as soluções inovadoras de Charging as a
Service (CaaS) voltadas ao mercado de veículos elétricos. Nesta
modalidade, oferecemos um serviço para atender clientes comerciais e
industriais. No CaaS, a Brasol é responsável por 100% do investimento, que
contempla toda infraestrutura de carregamento. Assim, viabilizamos projetos de
mobilidade elétrica favorecendo a transição energética com sustentabilidade”,
afirma Ty Eldridge, CEO da Brasol.
A linha de carregadores para veículos elétricos da
Siemens tem facilidade de manuseio, eficiência e custo-benefício a longo prazo,
pois é mais barato do que o uso do combustível fóssil. Hoje, estão sendo
comercializados três modelos no país. O primeiro carregador é o Sicharge UC, solução de carregamento flexível e robusta para garagens
eletrificadas de veículos pesados, como caminhões e ônibus. A solução tem faixa
de potência de 100 a 800kW e várias opções de conectividade, além de ser
compacto e fácil de instalar.
O segundo é o carregador ultrarrápido para espaços
públicos (como rodovias), o Sicharge D, com potências entre 160kW e 300kW. O diferencial é o cabo, que suporta
400 amperes de pico. Isso significa um carregamento real em 150kW para diversos
modelos de veículos elétricos disponíveis no Brasil. O principal benefício é a
possibilidade de realizar a recarga de 20% a 80% da bateria em cerca de 20
minutos, tornando a conveniência de uso muito próxima a de um veículo a
combustão, que faz o abastecimento em poucos minutos. Seu design levou um dos
prêmios mais importantes do mundo: o iF Design Awards 2023.
Os carregadores Sicharge D têm uma alocação
dinâmica de potência que considera a capacidade dos veículos elétricos e
assegura um tempo de carga otimizado, atendendo à demanda das pessoas por
agilidade. A solução também pode ser expandida com mais dois pontos de
carregamento rápidos (DC) para carregar até cinco carros simultaneamente. Por
fim, a tela sensível ao toque de 24” permite uma fácil integração de conteúdos
de marketing personalizados.
O terceiro carregador da Siemens é o VersiChargede 7kW e 22kW. Esse modelo já está em
operação desde 2022 nas localidades da companhia em São Paulo e Jundiaí para
carregamento de veículos elétricos da frota e agora chega ao mercado de
residências, empresas e estacionamentos.
A instalação do VersiCharge, com design elegante, é
simples. O usuário também irá dispor de controle para monitoramento e
relatórios, gestão integrada de cabos e indicadores LED fáceis de entender.
Além disso, a solução pode ser instalada em colunas ou na parede e a potência
pode ser ajustada de acordo com necessidades regionais. Os usuários do produto
poderão realizar o download do aplicativo móvel Sifinity Go, disponível para
plataformas Android e iOS. Com esse software, é possível monitorar completamente
até 10 carregadores.
Atualmente, a Siemens tem trabalhado em projetos para
desenvolvimento do conceito de Megacharge, carregamento em até 3.2MW de
potência para veículos pesados. Uma tecnologia inovadora que irá habilitar o
uso em aplicações de longa distância. A companhia também está desenvolvendo, em
conjunto com a Witricity, soluções sem fio, de maneira a aumentar
consideravelmente a conveniência do processo para o usuário final.
Modelo de
negócio conjunto
O serviço para veículos elétricos e geração de
energia solar limpa no formato Charging as a Service (CaaS) é um modelo de
negócio inovador que une a Siemens e a Brasol. Com ele, o cliente do setor
industrial ou comercial é isento da compra e do gerenciamento dos equipamentos
da Siemens, que ficam sob a responsabilidade da Brasol durante o período de
contratação.
Para 2030, pesquisas indicam que a frota de
veículos PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, veículo elétrico plugável) e
BEV (Battery Electric Vehicle, veículo elétrico a bateria) vai aumentar 160
vezes. Segundo estudo realizado pela Boston Consulting Group (BCG), empresa de
consultoria global, saltaremos de atuais 31.064 unidades para 507.000. Além
disso, a pesquisa prevê a necessidade de investimentos de R$ 14 bilhões no
mercado de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos até 2035.
Serviço
Veículo Elétrico Latino-Americano
Quando: 5 a 7 de outubro
Onde: Expo Center Norte
Av Otto Baumgart, 1000, Vila Guilherme, São Paulo - SP
Site aqui