Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens e BASF colaboram para impulsionar a economia circular 

Coastline birdview

Legenda imagem: Siemens e BASF colaboram para impulsionar a economia circular - © BASF 1 - Biometano produzido a partir de resíduos agrícolas e resíduos da indústria alimentícia; 2 - Está substituindo matérias-primas fósseis em uma abordagem de balanço de massa;3 - para produzir plásticos que oferecem propriedades de qualidade superior;4- Os plásticos utilizados na produção do disjuntor SIRIUS 3RV2 apresentam uma redução significativa da pegada de carbono do produto;5 - Disjuntor em uso nas instalações de produção da BASF.

A Siemens Smart Infrastructure e a BASF anunciaram o primeiro produto de segurança elétrica a incluir componentes feitos de plásticos balanceados com biomassa. Utilizado em aplicações industriais e de infraestrutura, o disjuntor Siemens SIRIUS 3RV2 está sendo fabricado utilizando Ultramid® BMBcertTM e Ultradur® BMBcertTM da BASF, onde a matéria-prima fóssil no início da cadeia de valor é substituída por biometano derivados de fontes renováveis, como resíduos agrícolas. Ambos os materiais oferecem a mesma qualidade e desempenho que os plásticos convencionais. A mudança de material na produção do disjuntor SIRIUS 3RV2 reduzirá a emissão de dióxido de carbono equivalente em cerca de 270 toneladas por ano¹. Os clientes que utilizam esses produtos contribuem para uma economia circular em direção a um futuro mais sustentável.
Essa iniciativa apoia os objetivos de sustentabilidade da Siemens nas áreas de descarbonização e eficiência de recursos, delineados dentro do seu framework DEGREE. A empresa está comprometida com uma meta de descarbonização baseada em ciência, visando alcançar um limite de aquecimento global de 1,5°C. Isso inclui uma redução de 90% nas emissões do escopo 1 e 2 até 2030, além da aplicação da metodologia Robust Eco-Design para 100% das famílias de produtos relevantes até 2030.

Disjuntor SIRIUS – © Siemens 

Nos próximos meses, a Siemens planeja expandir o uso de materiais sustentáveis em toda a linha de produtos SIRIUS de controles industriais. Além do design e recursos do produto, bem como dos processos de fabricação e fornecimento, a escolha dos materiais desempenha um papel importante na redução adicional das emissões de carbono e na conservação dos recursos naturais. O disjuntor SIRIUS 3RV2 atende aos rigorosos critérios do selo Siemens EcoTech, recentemente lançado, projetado para oferecer aos clientes uma visão abrangente do desempenho do produto em critérios ambientais selecionados. Além da maioria da carcaça do produto e das peças funcionais serem feitas de plástico balanceado com biomassa, o produto também oferece menor consumo de energia ao longo de sua vida útil em comparação com seu antecessor.
"Com nossos produtos, ajudamos os clientes a melhorar o desempenho, disponibilidade e confiabilidade de seus ativos, por meio de produtos eficientes em recursos e circulares, que otimizam o uso de energia, produção e cadeias de suprimentos ao longo de todo o ciclo de vida. Na BASF, encontramos um parceiro forte que nos apoia com suas inovações no campo dos plásticos sustentáveis", disse Andreas Matthé, CEO de Produtos Elétricos da Siemens Smart Infrastructure.
Ao adotar cada vez mais matérias-primas renováveis e recicladas para a fabricação de seus produtos, a BASF está comprometida em contribuir para a economia circular e a desfossilização. Isso é alcançado por meio de um processo que substitui gradualmente as matérias-primas fósseis por matérias-primas à base de biomassa e recicladas. De acordo com a abordagem de balanço de massa, matérias-primas renováveis ou recicladas são introduzidas na produção no início das complexas cadeias de valor da BASF. Se os clientes optarem por um produto certificado a partir de uma cadeia de valor desse tipo, a BASF fornecerá matérias-primas sustentáveis para a produção contínua no sistema Verbund da BASF.
"A abordagem de balanceamento de massa é uma solução inovadora que permite a substituição gradual de matérias-primas fósseis em processos de produção, que às vezes são complexos. As vantagens dessa abordagem são evidentes, e quanto maior a demanda por produtos alternativos, maior será a proporção de matérias-primas alternativas na rede de produção. Isso está alinhado com nosso objetivo de alcançar uma economia circular e operações com emissão zero o mais rápido possível", explica Martin Jung, Presidente de Materiais de Desempenho da BASF. "Além disso, o especial desse projeto é que o disjuntor SIRIUS 3RV2 também é utilizado em nossas próprias plantas de produção da BASF. Esse disjuntor não apenas protege os motores, mas também aumenta sua eficiência e confiabilidade, contribuindo duplamente para nossos objetivos de sustentabilidade."
Com a abordagem de balanceamento de massa, diversas matérias-primas alternativas, como biometano, bio-nafta ou óleo de pirólise, podem ser integradas à cadeia de valor. A bio-nafta e o biometano usados pela BASF são certificados como sustentáveis de acordo com sistemas estabelecidos, como o ISCC PLUS e o REDcert. O disjuntor SIRIUS 3RV2 é uma prova da produção de plásticos eficientes em recursos e um marco na jornada de plásticos da BASF. #ourplasticsjourney.
"O uso de um material tão inovador em um componente de segurança importante, sem comprometer sua funcionalidade e desempenho de segurança, é uma conquista única para a Siemens", destaca Andreas Matthé.
Os disjuntores são utilizados em fábricas e edifícios ao redor do mundo e protegem máquinas ou cabos elétricos em caso de falhas, como curtos-circuitos. Eles ajudam a prevenir danos graves, como incêndios, por exemplo. O disjuntor SIRIUS 3RV2, utilizando componentes plásticos sustentáveis. 
Mais informações sobre a Siemens EcoTech estão disponíveis em http://www.siemens.com/SiemensEcoTech.
Para obter mais informações sobre a Siemens Smart Infrastructure, visite: www.siemens.com/si
1 O cálculo da Pegada de Carbono do Produto de materiais é feito de acordo com a Metodologia TfS e compara a redução de CO2 do produto Biomass Balanced da BASF em relação ao produto convencional da BASF.
A Siemens Smart Infrastructure (SI) está definindo o mercado de infraestrutura inteligente e adaptável de hoje e do futuro. A companhia está focada em atender aos desafios urgentes da urbanização e das mudanças climáticas, com a conexão de sistemas de energia, edifícios e indústrias. A SI cria ambientes que colaboram com o planeta e o bem-estar das pessoas, oferecendo aos clientes um portfólio completo de produtos, sistemas, soluções e serviços integrados, que envolvem desde a geração de energia até o consumo. Com um ecossistema cada vez mais digitalizado, contribui para o progresso de clientes, parceiros e de toda a sociedade. A sede global da Siemens Smart Infrastructure está localizada em Zug, na Suíça, e a empresa possui cerca de 75mil funcionários em todo o mundo. 

Sobre a BASF 

Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com proteção ambiental e responsabilidade social. Cerca de 112.000 funcionários no Grupo BASF contribuem para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e em quase todos os países do mundo. Nosso portfólio é composto por seis segmentos: Químicos, Materiais, Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Cuidados e Soluções Agrícolas. A BASF gerou vendas de € 68,9 bilhões em 2023. As ações da BASF são negociadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados Unidos. Mais informações em www.basf.com

Sobre a divisão de Materiais de Desempenho da BASF

A divisão de Materiais de Desempenho da BASF está na vanguarda da tão necessária transformação sustentável dos plásticos. Nossos produtos são co-criados com clientes ao redor do mundo para trazer inovações para setores industriais importantes, como transporte, bens de consumo, aplicações industriais e construção. Nossa pesquisa e desenvolvimento (P&D) se concentra em todas as etapas da jornada dos plásticos: Produção, Uso e Reciclagem. A fase de PRODUÇÃO é sobre melhorar como os plásticos são feitos, desde o design do produto até a escolha de matérias-primas e o próprio processo de fabricação. A fase de USO aprimora as características dos plásticos, como leveza, robustez e resistência térmica. No final do ciclo de vida do produto, a fase de RECICLAGEM analisa como fechar o ciclo para alcançar uma economia circular. Em 2023, a divisão de Materiais de Desempenho alcançou vendas globais de € 7,2 bilhões. Junte-se à nossa jornada dos plásticos em: https://www.performance-materials.basf.com
A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa de tecnologia com foco na indústria, infraestrutura, transporte e saúde. De fábricas mais eficientes em termos de recursos, cadeias de suprimentos resilientes e edifícios e redes mais inteligentes, a transportes mais limpos e confortáveis, bem como cuidados com a saúde avançados, a empresa cria tecnologia com propósito agregando valor real para os clientes. Combinando os mundos real e digital, a Siemens capacita seus clientes a transformar seus setores e mercados, ajudando-os a transformar o dia a dia de bilhões de pessoas. A Siemens também possui uma participação majoritária na empresa de capital aberto Siemens Healthineers, fornecedora líder global de tecnologia médica que está moldando o futuro da saúde. No ano fiscal de 2023, encerrado em 30 de setembro de 2023, o Grupo Siemens gerou receita de € 77,8 bilhões e lucro líquido de € 8,5 bilhões. Em 30 de setembro de 2023, a empresa contava com aproximadamente 320.000 funcionários em todo o mundo. Mais informações estão disponíveis na internet em www.siemens.com.
Read more

Contact

Aline Zuliani

In Press Porter Novelli

 +55 11 99238-2917

Daniela Bertoldo

In Press Porter Novelli

+55 11 99275-9379