Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens contribui para modernização da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo com soluções de energia e automação

A Siemens, referência mundial em tecnologias de infraestrutura, fará parte do projeto de modernização da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, fornecendo soluções avançadas para sistemas de energia e automação. Em parceria com a Siemens Mobility, líder em soluções de transporte sustentáveis e eficientes, a empresa contribuirá para transformar o transporte público na capital paulista, ampliando a linha com oito novas estações, beneficiando diretamente 1,2 milhão de passageiros.
Com seu forte compromisso com a sustentabilidade, a Siemens, contratada pela Grupo Agis, fornecerá soluções completas e integradas para o sistema metroviário, garantindo uma energia eficiente e segura, além de um controle automatizado de alta tecnologia para todos os processos envolvidos.
O Grupo Agis, líder no mercado Metroferroviário de Sistemas no Brasil, será responsável pela implantação, adequações e integração dos Sistemas de Alimentação Elétrica, Telecomunicação, Ventilação Principal, Portas de Plataforma, Terceiro Trilho, Escadas Rolantes, Elevadores e Sistemas Auxiliares entre o Poço Juatuba até o VSE Padre João da Linha 2 – Verde, compreendendo o Projeto executivo, fornecimento dos equipamentos, montagem, comissionamento e start-up.
A ampliação da Linha 2-Verde trará uma série de vantagens para a população, como a redução do tempo de trajeto e do custo das viagens. A nova linha contará com 8 novas estações (Orfanato, Santa Clara, Anália Franco, Vila Formosa, Santa Isabel, Guilherme Giorgi, Aricanduva e Penha), em 8,4 km. Com a expansão, a linha se tornará a mais extensa do sistema, com 23 km, diminuindo os tempos de trajeto da população da Zona Leste e redistribuindo o fluxo de passageiros de toda a rede.

Tecnologias para um metrô mais eficiente

No escopo do projeto, a Siemens, em parceria com a Siemens Mobility, será responsável pela implementação dos sistemas de média tensão, tração e baixa tensão, além de toda a automação e proteção do sistema de energia. A empresa fornecerá subestações retificadoras, que converterão a corrente alternada em corrente contínua, necessária para o funcionamento dos trens e as subestações auxiliares que garantirão a alimentação energética para sistemas vitais dentro das estações, como iluminação, elevadores, escadas rolantes, sistemas de alarme e ventilação.
A automação do sistema de ventilação, por exemplo, é fundamental para manter as estações ventiladas em temperaturas adequadas e para a segurança dos passageiros em emergências, como um incêndio dentro do túnel, onde o sistema automaticamente funciona como exaustor contribuído para extrair a fumaça.
A implementação do projeto será realizada em etapas, conforme as estações forem sendo concluídas, com um cronograma que inclui desde o desenvolvimento do projeto executivo até a supervisão de montagem, comissionamento e treinamento da equipe envolvida.

Benefícios sociais, ambientais e econômicos

A expansão da Linha 2-Verde não só promoverá uma mobilidade mais ágil e eficiente da população, mas também resultará em impactos positivos para a cidade. Segundo dados do Metrô, o projeto contribuirá significativamente para a redução anual de 300 toneladas de poluentes e 35 mil toneladas de gases do efeito estufa, além de 15,6 milhões de litros de combustíveis fósseis.
A Siemens reforça sua posição como um parceiro estratégico no desenvolvimento de soluções inovadoras para a infraestrutura urbana do Brasil, promovendo uma mobilidade mais eficiente e sustentável para as cidades.
A Siemens Brasil iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história, a empresa contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura brasileira, com um portfólio de tecnologias inovadoras que capacita seus clientes a acelerarem sua própria transformação digital e a alcançarem maior sustentabilidade. Além disso, oferece serviços financeiros, gestão imobiliária corporativa e serviços de negócios indiretos. O Grupo Siemens é formado pela Siemens Brasil, Siemens Healthineers e Mobility e está presente em praticamente todo o território nacional. Conta atualmente com sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento, com o SITRAIN - Centro de excelência para clientes do setor industrial -, além do Digital Experience Center (DEX), um ambiente que permite uma experiência imersiva pelo ecossistema de soluções e serviços da companhia. Para mais informações acesse: www.siemens.com.br ou nosso Relatório Institucional e ESG.
Read more
Reference Number: BRPR20200813150PT

Contact

Cíntia Beduti

In Press Porter Novelli

+55 11 95742-4845

Flávia Rodrigues

In Press Porter Novelli

+55 31 98820-7819