Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release15 September 2020São Paulo, Brasil
Siemens apresenta nova linha de atuadores de última geração para pequenas válvulas
A Siemens Smart Infrastructure apresenta ao mercado novos atuadores SSA para pequenas válvulas para reforçar a linha Acvatix. Os novos produtos apresentam novas funções que transformam o portfólio existente e suportam aplicações de salas hidrônicas com precisão de controle superior, eficiência energética e confiabilidade.
A linha de produtos Acvatix atende a todos os requisitos de controle e hidrônicos associados à geração, distribuição e uso de aquecimento e resfriamento. Os atuadores SSA apresentam operação silenciosa e sem falhas e substituição manual para testes flexíveis de válvulas e atuadores, independentemente da disponibilidade do sistema. As novas funcionalidades ainda incluem sinal de feedback para aplicações críticas de segurança, e um design moderno, compacto e compatível com IP54.
A Siemens Smart Infrastructure apresenta ao mercado novos atuadores SSA para pequenas válvulas para reforçar a linha Acvatix. Os novos produtos apresentam novas funções que transformam o portfólio existente e suportam aplicações de salas hidrônicas com precisão de controle superior, eficiência energética e confiabilidade.
A linha de produtos Acvatix atende a todos os requisitos de controle e hidrônicos associados à geração, distribuição e uso de aquecimento e resfriamento. Os atuadores SSA apresentam operação silenciosa e sem falhas e substituição manual para testes flexíveis de válvulas e atuadores, independentemente da disponibilidade do sistema. As novas funcionalidades ainda incluem sinal de feedback para aplicações críticas de segurança, e um design moderno, compacto e compatível com IP54.
Todos os novos atuadores são entregues pré-configurados e prontos para instalação imediata, e contam com instruções de uso. A classificação de proteção IP54 recém-introduzida acomoda todas as instruções de instalação, incluindo instalações aéreas, para uma versatilidade ainda maior. Além disso, os novos produtos oferecem adaptação automática do hub, garantindo que todas as combinações válvula-atuador sejam perfeitamente compatíveis. Maior conforto e potencial adicional de economia de energia são alcançados em combinação com válvulas de controle independentes de pressão (PICVs). As PICVs impedem o excesso de oferta e a interferência hidrônica recíproca, garantindo um sistema hidrônico equilibrado sob todas as condições de carga.
O novo display de status de LED nos atuadores SSA garante um comissionamento rápido e sem erros. Ele mostra a posição da válvula e diferentes estados operacionais e ajuda os usuários com várias funções, como autocalibração.
Os atuadores são particularmente econômicos porque atendem às necessidades dos usuários, permitindo que comprem atuadores com apenas as funções necessárias para seus projetos. Os usuários podem escolher entre uma versão básica e uma premium com sinal de feedback e ajuste manual. O sinal de feedback permite a detecção precoce de falhas e a rápida eliminação de inconsistências, ajudando a evitar o tempo de inatividade do sistema.
A tecnologia do atuador é otimizada para <30 dB para aplicações silenciosas, tornando-o um dos produtos mais silenciosos deste segmento. Isso torna os novos atuadores SSA ideais para uso em hotéis, hospitais e bibliotecas. Por serem 100% compatíveis com versões anteriores, os atuadores antigos podem ser facilmente substituídos durante as operações em andamento.
A Siemens Smart Infrastructure (SI) está definindo o mercado de infraestrutura inteligente e adaptável atual e para o futuro, para atender aos desafios urgentes da urbanização e das mudanças climáticas, conectando sistemas de energia, edifícios e indústrias. A SI oferece aos clientes um portfólio abrangente e completo de produtos, sistemas, soluções e serviços de apenas uma fonte, que envolvem desde o ponto de geração de energia até o consumo. Com um ecossistema cada vez mais digitalizado, colabora para o progresso de clientes e comunidades, enquanto ajuda a proteger o planeta. A SI cria ambientes que se importam com o planeta. A sede global da Siemens Smart Infrastructure está localizada em Zug, na Suíça, e a empresa possui cerca de 71.000 funcionários em todo o mundo.
Sobre o Grupo Siemens no Brasil
A Siemens está presente no Brasil há cerca de 150 anos e faz parte de um conglomerado global de tecnologia que se destaca pela excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiança e internacionalidade por 170 anos. A Siemens atua globalmente com foco nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Uma das maiores produtoras mundiais de tecnologias voltadas à eficiência energética e à economia de recursos, a Siemens é líder no fornecimento de soluções eficientes de geração e de transmissão de energia, pioneira em soluções de infraestrutura, automação, drives e softwares para a indústria. Por meio da Siemens Healthineers, sua subsidiária listada na bolsa de valores, a empresa também é uma provedora líder de equipamentos médicos de imagem - como tomografia computadorizada e sistemas de imagem por ressonância magnética - e líder em diagnósticos laboratoriais, bem como em TI clínica.
As primeiras atividades da empresa no Brasil datam de 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. Hoje, os equipamentos e sistemas da Siemens são responsáveis por 50% da energia elétrica gerada nacionalmente, 30% dos diagnósticos digitais por imagem realizados no Brasil e estão presentes em 2/3 de todas as plataformas offshore brasileiras projetadas nos últimos 10 anos. Atualmente, a empresa Siemens conta com 13 fábricas e sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento espalhados por todo o território nacional.
Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br
Para informações sobre a Siemens AG acesse: www.siemens.com