Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens aposta em virtualização na hora de proteger e controlar subestações de energia

Com uma proposta focada em eficiência e digitalização (Substation 4.0), o produto permite que uma única plataforma computacional de alta confiabilidade, alimentada por servidores redundantes, processe as funções de proteção e controle para até 60 IEDs (Dispositivos Eletrônicos Inteligentes) em uma subestação.
A mudança da infraestrutura elétrica reflete o cenário de transição energética em vigência no Brasil, estruturado em sustentabilidade e otimização de tarefas. Com isso, as fontes de energia priorizadas passam a ser as procedentes de matrizes limpas e a eficiência vira sinônimo de executar uma série de tarefas simultaneamente.
“Além de entrega e dinamismo, a nova configuração favorece que se integrem sistemas de automação e inputs de dados com recomendações assertivas o que, indiretamente, amplia previsibilidade e eficiência operacional”, avalia Oswaldo Foroni Junior, Gerente de produtos da Siemens. Que acrescenta: “outro diferencial agregado está na gestão, prazos e custos de projetos de subestações de energia que utilizam o Siprotec V ou na capacidade de entrega que modelos que passam a utilizá-lo disponibilizam. Sem contar na redução considerável de tamanho e peso das unidades de controle e do volume de cabeamento para interligar esse espaço aos dispositivos de monitoramento”.
Ao substituir quilômetros de cabeamento físico por infraestrutura baseada em software (copper-to-software), o Siprotec V reduz drasticamente a demanda por infraestrutura material e recursos naturais para construir e modernizar subestações de energia. Ao mesmo tempo, essa transferência da gestão e controle dos dispositivos para um espaço virtual está longe de abrir perspetivas para o avanço de outros tipos de ameaças. Isso porque cada etapa respeita padrões e recomendações internacionais de cibersegurança. Os protocolos ainda são reforçados por camadas extras de proteção materializadas por recursos de rastreabilidade, atualização e treinamento das equipes envolvidas nas operações e controle de acessos.

Siprotec V: impactos e entregas

O Siprotec V foi desenvolvido com margem suficiente para receber ajustes para ganhar escala e abrigar futuras atualizações de equipamentos, componentes e novas aplicações de IA. Sua configuração comporta a execução de até 60 componentes de proteção e controle das subestações de energia em uma única plataforma computacional, “alimentada” por um par de servidores redundantes.
Essa nova disposição compacta sensivelmente o espaço antes dedicado para abrigar esse equipamento. Além da redução do peso, a unidade de controle também demanda um volume bem menor de cabos antes conectados ao pareamento com a estrutura física ou os equipamentos eletrônicos encarregados de proteger as operações e isolar eventuais desajustes de qualquer área da subestação de energia. 
“Além de utilizar menos alvenaria é possível trocar o sistema de cabeamento de cobre por fibra óptica e também retirar outros metais antes indispensáveis para essas unidades. Apesar do ideal ser avaliar projetos isoladamente, é possível estimar, em média, uma redução de até 30% nas emissões de carbono”, indica Foroni.  
Projeções da Siemens, em escala global, indicam ainda economia de até 80% no uso de cabos de cobre, painéis de controle 1/4 mais baratos, investimentos gerais 20% menores em todo o ciclo de vida da instalação e conclusão de projetos até seis meses antes da média global para uma operação padrão de mercado, sem a tecnologia por trás do Siprotec V. 
Os números reforçam o modelo de negócios da Siemens de ofertar produtos, sistemas e serviços compromissados em ampliar a eficiência operacional de ecossistemas sem descuidar do uso racional de insumos e o consumo de recursos nessas operações. “O Siprotec V extrapola a conexão de mundo real e virtual. Ao favorecer a interligação e automação de sistemas, permite o acréscimo de dados assertivos que facilitam a tomada de decisões. Isso resulta em ganhos financeiros, de prazos, vida útil e consumo de recursos em todas as etapas do processo”, destaca Fábio Koga, Head of Eletrification & Automation da Siemens no Brasil.

Lançamento no Brasil

O Siprotec V vai ser oficialmente disponibilizado ao mercado brasileiro durante a 18º edição do Seminário Técnico de Proteção e Controle (STPC) entre 06 e 09 de outubro, em Minas Gerais. Além de aspectos técnicos e vantagens de adoção, a equipe da Siemens vai destacar, na apresentação, os alvos em potencial do novo produto e o impacto dele para clientes, comunidades do entorno das subestações de energia e para o meio ambiente.
A Siemens Brasil iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história, a empresa contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura brasileira, com um portfólio de tecnologias inovadoras que capacita seus clientes a acelerarem sua própria transformação digital e a alcançarem maior sustentabilidade. Além disso, oferece serviços financeiros, gestão imobiliária corporativa e serviços de negócios indiretos. O Grupo Siemens é formado pela Siemens Brasil, Siemens Healthineers e Mobility e está presente em praticamente todo o território nacional. Conta atualmente com sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento, com o SITRAIN - Centro de excelência para clientes do setor industrial -, além do Digital Experience Center (DEX), um ambiente que permite uma experiência imersiva pelo ecossistema de soluções e serviços da companhia. Para mais informações acesse: www.siemens.com.br ou nosso Relatório Institucional e ESG.
Read more

Contact

Guilherme Campos

+55 11 96687 9696 

Leonardo Lopes 

+55 11 98918-1020 

Diogo Cruz 

+55 11 98219-1672