Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens amplia fabricação de disjuntores de média tensão no Brasil e reduz pela metade tempo de entrega

A Siemens anuncia a ampliação da linha de produção de seus Disjuntores a Vácuo (VCB - Vacuum Circuit Breakers) na fábrica de Jundiaí (SP). Antes importados de Berlim, na Alemanha, os disjuntores a vácuo da linha Sion M passarão a ser montados no Brasil, visando proporcionar mais agilidade nas entregas e flexibilidade aos clientes da América Latina, além de ampliar a autonomia das operações de eletrificação da Siemens no país. 
Com a fabricação nacional, a Siemens também apresenta um avanço significativo em termos de sustentabilidade, uma vez que a otimização logística devido a redução da quantidade de transporte internacional contribui para a redução das emissões de CO2 associadas. 
“A estratégia foi desenvolvida para alcançar um grande impacto positivo em nossos clientes e parceiros, com uma produção local e distribuição mais rápida para o Brasil e toda a América do Sul. Com todas as ações realizadas, reduzimos prazo de entrega dos disjuntores de 150 para cerca de 45 dias, alcançando mais de 50% de redução no leadtime”, afirma Fabio Koga, diretor da área de Eletrificação e Automação da Siemens.
Em sua nova linha de produção, a Siemens investiu em tecnologia de inspeção remota por meio do uso de óculos de realidade mista. Essa solução tecnológica combina o mundo físico com o digital, possibilitando que profissionais realizem a análise dos disjuntores durante sua produção, de qualquer lugar do mundo. Essa abordagem otimiza o tempo por meio de inspeções remotas e contribui na redução da necessidade de deslocamentos físicos, reforçando o compromisso da companhia com a sustentabilidade.
Além disso, dentre as inovações utilizadas na planta industrial, foram instalados AGVs (Veículo Guiado Automatizado), que funcionam de forma autônoma para a entrega de materiais na linha de produção. Na próxima rodada de investimentos, a empresa planeja também a instalação de um robô para realizar inspeção visual nas etapas de fabricação.
“Os produtos da divisão Electrification & Automation da Siemens são resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias inovadoras e bem-sucedidas, e no Brasil não foi diferente. Para desenvolver a operação da linha VCB na fábrica de Jundiaí, a Siemens aplicou sua tecnologia de Gêmeo Digital, otimizando os custos com a implantação da fábrica e os lotes de testes”, completa Abimael Henrique, gerente de operações da fábrica de equipamentos de média tensão e equipamentos de proteção e controle da Siemens no Brasil.

Tecnologia de Disjuntores a Vácuo

Os disjuntores a vácuo SION M são uma linha já consolidada no Brasil, amplamente utilizada para atender o mercado industrial e de concessionárias de energia, realizando desde a comutação de correntes de carga e de curto-circuito até o acoplamento de seções de rede ou de barramento. Por serem uma linha compacta, são fáceis de instalar e se destacam por sua longa vida útil, além de oferecer uma grande seleção de distâncias entre centros de polos e distâncias verticais entre terminais, bem como várias opções para os níveis de tensão de 7,2 kV a 24 kV. Eles são adequados para instalação em todos os painéis de média tensão isolados a ar novos ou bem como para reequipar painéis de distribuição existentes. Sua tecnologia a vácuo demonstra o comprometimento da Siemens com a redução da emissão de gases poluentes e, todos os disjuntores a vácuo SION M são caracterizados por seu alto nível de confiabilidade e disponibilidade.

Contact

Aline Zuliani

In Press Porter Novelli

 +55 11 99238-2917

Daniela Bertoldo

In Press Porter Novelli

+55 11 99275-9379