Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

SENDI 2025: Siemens lidera a transformação da distribuição elétrica para o futuro

Com o objetivo de acelerar a transformação digital e sustentável da rede elétrica brasileira, a Siemens estará presente no 24ª Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (SENDI). Nesta edição, o maior evento do setor na América Latina será realizado entre os dias 27 e 30 de maio de 2025, em Belo Horizonte e reunirá os principais players desse mercado.
A Siemens apresentará seu portfólio completo e integrado de soluções inovadoras, voltadas para a modernização e a digitalização de redes. “Queremos agregar disponibilidade operacional, digitalização e sustentabilidade às operações desse setor. Com nossas tecnologias, é possível modernizar e digitalizar ativos, aumentar a confiabilidade do sistema e alcançar suas metas de descarbonização, construindo um futuro energético mais eficiente e resiliente para o país”, explica o Head of Sales Power Utilities da Siemens, Paulo Vitor Bellinassi.
Especialistas da empresa estarão à disposição no estande para demonstrar como essas soluções podem otimizar a gestão de ativos e infraestrutura, aumentar a confiabilidade do sistema de distribuição e reduzir perdas operacionais. Entre os destaques do portfólio apresentado estarão:
  • Compact Modular Recloser (CMR): Religadores inteligentes com comunicação sem fio para monitoramento remoto, utilizando a própria tensão da linha como fonte de energia. Garante proteção essencial e fácil operação, eliminando a necessidade de manutenção regular e aumentando a confiabilidade da rede.
  • Fusesaver: Disjuntor a vácuo de média tensão mais rápido do mundo, que atua em apenas 10ms. Proporciona alta confiabilidade, reduz custos operacionais e o impacto de falhas temporárias. Possui conectividade sem fio para acesso remoto e pode ser integrado facilmente em sistemas de supervisão.
  • Sensor de Falta (SICAM FSI): Sensor para detecção de falhas em redes aéreas de média tensão. Proporciona visibilidade em tempo real e facilita a localização e resolução de falhas, aumentando a eficiência operacional. Fácil de instalar e com design intuitivo.
  • E-House: Subestações modulares e pré-fabricadas, testadas em fábrica. Ideais para instalação rápida, inclusive em locais de difícil acesso, com menor impacto ambiental, uso de materiais recicláveis e menos necessidade de climatização. Solução escalável e já implementada por grandes distribuidoras no Brasil.
  • SIPROTEC 5: Família de relés de proteção digital para sistemas de energia. Oferece proteção, controle, medição e monitoramento com alta performance e ferramentas avançadas de engenharia e digitalização. Arquitetura modular que permite atualizações e expansões conforme a necessidade da aplicação.
  • Gridscale X Meter Data Management: Plataforma utilizada por mais de 200 concessionárias no mundo. Automatiza a leitura de medidores inteligentes, melhora a análise de dados, reduz custos operacionais e amplia a eficiência energética.
  • Blue GIS: Nova geração de Painéis de Média Tensão isolados a gás. Oferece todos os benefícios da tecnologia de isolamento a gás: compacticidade, isenção de manutenção, independência do clima e alta confiabilidade, tudo isso em um design livre de SF6. Com a integração de tecnologias de digitalização, sensorização e um alto grau de circularidade, os novos painéis Blue GIS da Siemens representam o que há de mais avançado em tecnologia de eletrificação.
  • Reyrolle: Linha de relés de proteção para redes elétricas descentralizadas e digitalizadas. Oferecem confiabilidade, facilidade de integração, segurança cibernética e uma interface amigável para o usuário.
A Siemens convida todos os participantes do Sendi 2025 a visitarem seu estande e conhecerem de perto as tecnologias que estão impulsionando a transformação digital e sustentável da rede elétrica na América Latina.

Anote!

SENDI 2025 – Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica
Data: 27 a 30 de maio de 2025
Local: Expominas Belo Horizonte Estande Siemens: H59 (entre as ruas H e G)
Site: link

Contact

Flávia Rodrigues

In Press Porter Novelli

+55 31 98820-7819

Cíntia Beduti

In Press Porter Novelli

+55 11 95742-4845