Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Programa das Empresas Siemens, no Brasil, é reconhecido com o Selo de Direitos Humanos e Diversidade 

Selo de Diversidade
As empresas Siemens, Siemens Energy, Siemens Mobility e Siemens Healthineers receberam o Selo de Direitos Humanos e Diversidade pelas iniciativas realizadas pelo DiverSifica, projeto lançado há dois anos com o objetivo de promover a diversidade dentro do ambiente de trabalho. O Selo é uma iniciativa do Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo para reconhecer boas práticas de inclusão, gestão de diversidade e promoção dos direitos humanos em empresas, órgãos públicos e organizações do terceiro setor. 
“O Selo de Direitos Humanos e Diversidade é um reconhecimento importante em relação à forma que a Siemens valoriza a diversidade dentro da companhia, independentemente do histórico cultural, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, expressão ou características. Ter um ambiente de trabalho aberto e flexível para todos os colaboradores proporciona mais competitividade, inovação e pluralidade à empresa”, afirma Karen Bisker Valle, Líder do Programa DiverSifica.
O DiverSifica tem realizado inúmeras ações para fomentar práticas inclusivas no ambiente de trabalho e elevar a percepção dos funcionários em relação à diversidade e inclusão na empresa. Nesses dois anos, foram realizados diversos eventos, ações de conscientização e experiências junto aos colaboradores com o objetivo de valorizar diferentes formas de pensar, históricos, experiências, especializações e atributos individuais em todos os níveis da organização.
Entre as iniciativas propostas pelo DiverSifica, que já foram implementadas na Siemens e na Siemens Energy, está o novo Dress Code, que permitiu aos funcionários escolher como se sentem mais confortáveis na forma de vestir no trabalho. “No ano passado também foi realizado um treinamento de diversidade e inclusão com gestores das duas empresas, cuja ideia central foi transmitir a mensagem de que não basta apenas querer contratar mais pessoas negras, mulheres, com deficiência ou LGBTI+, e sim, preparar o ambiente para que elas sejam incluídas’, conta Karen, ao explicar que atualmente as mulheres correspondem a 54% do programa de estágio das Empresas Siemens, no Brasil.
Essas ações de Diversidade têm contribuído para mudar a percepção dos colaboradores da empresa. Na última pesquisa de engajamento realizada pela companhia, em 2019, a Siemens, no Brasil, teve um aumento de 24,6% na percepção sobre inclusão e diversidade em relação ao levantamento realizado em 2017, ficando acima do índice global da companhia, que é de 78%. 
Veja abaixo as iniciativas realizadas pelas empresas da Siemens, no Brasil, que levaram ao reconhecimento do Selo de Direitos Humanos e Diversidade do Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo:   ·       Implementação da Licença Parental;
·       Implementação de Lactário;
·       Licença maternidade e paternidade estendida;
·       Treinamento de Vieses Inconscientes;
·       Equidade de gênero;
·       Objetivo de atingir o percentual de 24% de mulheres na liderança em 2020;
·       Programa de estágio com 54% de mulheres;
·       Assinatura dos princípios de Empoderamento das Mulheres – ONU Mulheres;
·       “Dress code” flexível;
·       Assinatura do Compromisso da Coalização Empresarial para Equidade Racial e de Gênero;
·       Elaboração do Guia de Diversidade, divulgado em meio eletrônico e físico para todos os colaboradores e disponível no site da companhia e na Intranet;
·       Reconhecimento na WEPS Brasil 2019;
·       Destaque no Guia Exame Diversidade de 2020;
·       Open House – iniciativa de “portas abertas” direcionada às famílias de colaboradores para conhecerem as unidades da Siemens;
·       Prêmio Werner Von Siemens, reconhecimento interno dado pela empresa aos melhores projetos de cada ano;
·       Promoção da vinda de estudantes de escolas municipais à Siemens, para ouvirem sobre tecnologia e estímulo a inserção da mulher no meio científico.O novo display de status de LED nos atuadores SSA garante um comissionamento rápido e sem erros. Ele mostra a posição da válvula e diferentes estados operacionais e ajuda os usuários com várias funções, como autocalibração. 
A Siemens está presente no Brasil há cerca de 150 anos e faz parte de um conglomerado global de tecnologia que se destaca pela excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiança e internacionalidade por 170 anos. A Siemens atua globalmente com foco nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Uma das maiores produtoras mundiais de tecnologias voltadas à eficiência energética e à economia de recursos, a Siemens é líder no fornecimento de soluções eficientes de geração e de transmissão de energia, pioneira em soluções de infraestrutura, automação, drives e softwares para a indústria. Por meio da Siemens Healthineers, sua subsidiária listada na bolsa de valores, a empresa também é uma provedora líder de equipamentos médicos de imagem - como tomografia computadorizada e sistemas de imagem por ressonância magnética - e líder em diagnósticos laboratoriais, bem como em TI clínica. As primeiras atividades da empresa no Brasil datam de 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. Hoje, os equipamentos e sistemas da Siemens são responsáveis por 50% da energia elétrica gerada nacionalmente, 30% dos diagnósticos digitais por imagem realizados no Brasil e estão presentes em 2/3 de todas as plataformas offshore brasileiras projetadas nos últimos 10 anos. Atualmente, a empresa Siemens conta com 13 fábricas e sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento espalhados por todo o território nacional.
Read more

Contact

Fábio Suzuki

In Press Porter Novelli

 +55 11 4871-1493 

Jordan Fraiberg

In Press Porter Novelli

+55 11 3323-3829

Lúcia Calasso

In Press Porter Novelli

+55 11 3323-1548

Ludyane Lara

Comunicação Corporativa - Imprensa

+55 11 9 4366-7385