Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release17 April 2020Digital IndustriesSão Paulo, Brasil
Logo! agora em nuvem
A Siemens está apresentando a nova versão da série de módulos lógicos Logo!. O mais recente Logo! Versão 8.3 conta com uma conexão direta com a nuvem. O software de engenharia Logo! Soft Comfort está recebendo uma atualização funcional para permitir a configuração dos novos dispositivos. Com a Versão 8.3, é possível ativar e configurar a conexão em nuvem e usar o novo e gratuito Logo! Web Editor para criar sites e telas definidas pelo usuário na nuvem. Os usuários também podem conceber seus projetos de automação e operá-los a partir da nuvem via smartphone, tablet ou PC. O servidor de internet pode ser hospedado diretamente na nuvem, permitindo a visualização individual e o controle centralizado das soluções de comutação e automação em sistemas de gerenciamento predial e na construção de painéis, máquinas e dispositivos de controle – de maneira confortável, independentemente da localidade.
Os usuários têm agora ainda mais opções para uma comunicação simples.
Graças à conexão criptografada da nuvem para o Logo! 8.3 por meio do protocolo TLS, a transferência segura de informações em ambas as direções, isto é, ler e escrever, está garantida.
A conectividade em nuvem dos novos módulos lógicos representa uma mudança de paradigma. Se antes o Logo! precisava ser interrompido para manipulação ou aquisição de dados, o acesso em tempo real na nuvem torna possível acessar toda a informação durante a operação.
Em primeiro nível, o Logo! 8.3 habilita os Amazon Web Services (AWS) a estarem conectados com a nuvem. E existem planos para mais conexões, como com o Mindsphere, o sistema operacional aberto baseado em nuvem para Internet das Coisas (IoT) da Siemens, e o Alibaba.
Devido às múltiplas opções de interface, como Modbus TCP/IP, Konnex Bus (KNX) e Ethernet, o Logo! 8.3 também pode ser usado como um gateway de nuvem para outros sistemas. Isso permite que a informação seja exportada para a nuvem, por exemplo, já que o espaço de memória no controlador é limitado. Dessa forma, todos os dados de projetos de automação menores estão disponíveis na nuvem para processamento e análise adicionais, resultando em novas possibilidades para o engenheiro de automação registrar e avaliar dados de energia, realizar manutenção preditiva ou implementar conceitos de serviço flexíveis.
“Com este lançamento, o LOGO! se torna o gateway IOT de melhor custo-benefício do mercado e além disso amplia sua aplicação para diversos novos mercados como na automação residencial e comercial, e no agronegócio, onde a necessidade de análise de dados remoto é algo indispensável neste mundo digital”, destaca Vitor Lima, Gerente de Produtos da área de negócios Factory Automation (FA) no Brasil.
Informações básicas:
Por 20 anos, o módulo lógico Logo! tem permitido a fácil implementação de pequenos projetos de automação. Foi em 1996 que a Siemens lançou o módulo lógico “Logo!” para uso universal, introduzindo, então, uma nova classe de dispositivos para engenharia elétrica. Ele foi projetado para desempenhar pequenas tarefas de comutação e controle em automação predial, e na construção de painéis, máquinas e dispositivos de controle. Também foi concebido para substituir a tecnologia convencional que ainda estava sendo frequentemente usada, facilitando funções como relés de contato, relés temporizadores, programador de horário, relés de travamento, relés de pico de corrente e contadores. Desde então, a gama de funções têm expandido continuamente e o desempenho melhorado. Enquanto a primeira geração tinha uma capacidade de memória de 30 blocos, por exemplo, o atual Logo! versão 8.3 oferece mais de 400 blocos. E a comunicação Ethernet com até 16 conexões também se tornou padrão, de modo que o microcontrolador é agora uma tecnologia estabelecida no mercado, ocupando uma posição como a de controladores convencionais e sistemas de engenharia de automação poderosos com controladores, como o Simatic. O Logo! é fácil de instalar, com mínimo esforço de fiação e programação amigável. O Logo! economiza espaço no painel de controle e assume as funções dos interruptores de temporização convencionais, relés de tempo, contadores e funções de relé auxiliar. Funções estendidas como controle PI (proporcional e integral) e registro de dados também são fáceis de implementar.
Esta nota à imprensa e as imagens estão disponíveis em www.sie.ag/32IQFm0
Informações adicionais sobre o Logo! 8.3 estão disponíveis em www.siemens.com/logo
Esta nota à imprensa e informações adicionais sobre a Siemens na Feira de Hannover 2020 estão disponíveis em www.siemens.com/press/hm20
Graças à conexão criptografada da nuvem para o Logo! 8.3 por meio do protocolo TLS, a transferência segura de informações em ambas as direções, isto é, ler e escrever, está garantida.
A conectividade em nuvem dos novos módulos lógicos representa uma mudança de paradigma. Se antes o Logo! precisava ser interrompido para manipulação ou aquisição de dados, o acesso em tempo real na nuvem torna possível acessar toda a informação durante a operação.
Em primeiro nível, o Logo! 8.3 habilita os Amazon Web Services (AWS) a estarem conectados com a nuvem. E existem planos para mais conexões, como com o Mindsphere, o sistema operacional aberto baseado em nuvem para Internet das Coisas (IoT) da Siemens, e o Alibaba.
Devido às múltiplas opções de interface, como Modbus TCP/IP, Konnex Bus (KNX) e Ethernet, o Logo! 8.3 também pode ser usado como um gateway de nuvem para outros sistemas. Isso permite que a informação seja exportada para a nuvem, por exemplo, já que o espaço de memória no controlador é limitado. Dessa forma, todos os dados de projetos de automação menores estão disponíveis na nuvem para processamento e análise adicionais, resultando em novas possibilidades para o engenheiro de automação registrar e avaliar dados de energia, realizar manutenção preditiva ou implementar conceitos de serviço flexíveis.
“Com este lançamento, o LOGO! se torna o gateway IOT de melhor custo-benefício do mercado e além disso amplia sua aplicação para diversos novos mercados como na automação residencial e comercial, e no agronegócio, onde a necessidade de análise de dados remoto é algo indispensável neste mundo digital”, destaca Vitor Lima, Gerente de Produtos da área de negócios Factory Automation (FA) no Brasil.
Informações básicas:
Por 20 anos, o módulo lógico Logo! tem permitido a fácil implementação de pequenos projetos de automação. Foi em 1996 que a Siemens lançou o módulo lógico “Logo!” para uso universal, introduzindo, então, uma nova classe de dispositivos para engenharia elétrica. Ele foi projetado para desempenhar pequenas tarefas de comutação e controle em automação predial, e na construção de painéis, máquinas e dispositivos de controle. Também foi concebido para substituir a tecnologia convencional que ainda estava sendo frequentemente usada, facilitando funções como relés de contato, relés temporizadores, programador de horário, relés de travamento, relés de pico de corrente e contadores. Desde então, a gama de funções têm expandido continuamente e o desempenho melhorado. Enquanto a primeira geração tinha uma capacidade de memória de 30 blocos, por exemplo, o atual Logo! versão 8.3 oferece mais de 400 blocos. E a comunicação Ethernet com até 16 conexões também se tornou padrão, de modo que o microcontrolador é agora uma tecnologia estabelecida no mercado, ocupando uma posição como a de controladores convencionais e sistemas de engenharia de automação poderosos com controladores, como o Simatic. O Logo! é fácil de instalar, com mínimo esforço de fiação e programação amigável. O Logo! economiza espaço no painel de controle e assume as funções dos interruptores de temporização convencionais, relés de tempo, contadores e funções de relé auxiliar. Funções estendidas como controle PI (proporcional e integral) e registro de dados também são fáceis de implementar.
Esta nota à imprensa e as imagens estão disponíveis em www.sie.ag/32IQFm0
Informações adicionais sobre o Logo! 8.3 estão disponíveis em www.siemens.com/logo
Esta nota à imprensa e informações adicionais sobre a Siemens na Feira de Hannover 2020 estão disponíveis em www.siemens.com/press/hm20
Siga-nos nas redes sociais
A <b>Digital Industries (DI)</b> da Siemens é líder em inovações de automação e digitalização. Colaborando com parceiros e clientes, promove a transformação digital nas indústrias de processo e manufatura discreta. Com seu portfólio de soluções para a indústria digital, fornece a empresas de todos os portes um conjunto completo de produtos, soluções e serviços para integrar e digitalizar toda a cadeia de valor. Otimizado para atender às necessidades específicas de cada setor, o portfólio exclusivo da DI ajuda os clientes a obter mais produtividade e flexibilidade. A DI constantemente adiciona inovações ao seu portfólio para integrar futuras tecnologias de ponta. Com sua sede global em Nuremberg, na Alemanha, tem cerca de 76 mil funcionários no mundo inteiro.
Sobre o Grupo Siemens no Brasil
A Siemens está presente no Brasil há cerca de 150 anos e faz parte de um conglomerado global de tecnologia que se destaca pela excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiança e internacionalidade por 170 anos. A Siemens atua globalmente com foco nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Uma das maiores produtoras mundiais de tecnologias voltadas à eficiência energética e à economia de recursos, a Siemens é líder no fornecimento de soluções eficientes de geração e de transmissão de energia, pioneira em soluções de infraestrutura, automação, drives e softwares para a indústria. Por meio da Siemens Healthineers, sua subsidiária listada na bolsa de valores, a empresa também é uma provedora líder de equipamentos médicos de imagem - como tomografia computadorizada e sistemas de imagem por ressonância magnética - e líder em diagnósticos laboratoriais, bem como em TI clínica.
As primeiras atividades da empresa no Brasil datam de 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. Hoje, os equipamentos e sistemas da Siemens são responsáveis por 50% da energia elétrica gerada nacionalmente, 30% dos diagnósticos digitais por imagem realizados no Brasil e estão presentes em 2/3 de todas as plataformas offshore brasileiras projetadas nos últimos 10 anos. Atualmente, a empresa Siemens conta com 13 fábricas e sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento espalhados por todo o território nacional.
Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br
Para informações sobre a Siemens AG acesse: www.siemens.com