Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Cursos Siemens: SITRAIN e Power Academy alavancam aprendizado nas áreas de Indústria e Energia

Electric-power-KV-2024
No início do ano, muitos traçam metas de desenvolvimento pessoal e profissional. Para alavancar o aprendizado de clientes, estudantes e interessados nos temas de Indústria e Energia, a Siemens promove cursos presenciais e à distância com o objetivo capacitar esses públicos sobre o melhor uso das soluções e produtos da companhia. Em sua sede em São Paulo, na Anhanguera, está o SITRAIN; na planta de Jundiaí, a Power Academy, presente em 15 países onde a companhia atua.  
O objetivo das duas instituições é similar e acadêmico, ou seja, capacitar pessoas. Para processos produtivos, com linha de produção de uma indústria que possui equipamentos ou sistemas Siemens, como SIMATIC S7, WinCC, SCALANCE, SINAMICS, PCS7 e SINUMERIK, os cursos são ministrados no SITRAIN. Na Power Academy, o foco está no setor de energia, nos segmentos de geração, transmissão e distribuição com foco na digitalização de subestações, sejam elas de cidades ou empresas. As principais soluções são o relê de proteção Siprotec 5 e Reyrolle, além das remotas de comunicação da linha SICAM A8000 nos painéis dos clientes.
Como líder de mercado em automação, a Siemens está presente nas indústrias química, farmacêutica, automotiva, mineração, papel e celulose, entre tantas outras. A demanda por conhecimento aumenta cada vez mais, em um mundo veloz e pleno de atualizações. 
Além dos cursos presenciais no SITRAIN, a Siemens está ampliando seu espectro de alcance, pois recentemente fechou uma parceria com a UNISINOS (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), campus de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e com o SENAI de Pindamonhangaba. “Em 2023, 1.900 participantes se formaram em 190 treinamentos e queremos ampliar ainda mais este número em 2024, através da difusão do conhecimento nas tecnologias Siemens e acesso ao SITRAIN com novas parcerias com instituições de ensino”, diz Bruno Doimo, coordenador do SITRAIN. 
Na Power Academy, aberta há um ano no Brasil, foram quatro treinamentos por  mês com dez alunos em cada um, totalizando 480 pessoas. O modelo de estudo é flexível: é possível realizar treinamentos na fábrica da Siemens em Jundiaí (com clientes diferentes que usam soluções similares) ou na planta do cliente, com no mínimo seis participantes. 
“Para cada solução que lançamos, precisamos capacitar nossos clientes. E a missão da Siemens é disseminar conhecimento da tecnologia que usamos, sempre de forma inovadora. Existe um lado social de colaborar com a empregabilidade dos que fazem os cursos, pois o nosso certificado vale muito no mercado. Aprender diretamente com o fabricante é uma validação gigante”, diz Diego Petrowski, responsável pela Power Academy da Siemens.  
Durante os meses de janeiro, fevereiro e março, alguns cursos do SITRAIN terão descontos de 15%, conforme quantidade de vagas contratadas. Mais informações podem ser obtidas no site de cada área. 
Dentro da Siemens, o incentivo ao aprendizado contínuo, à requalificação e à atualização das pessoas que compõem a força de trabalho na companhia é prioridade. Somente no ano fiscal 2023, foram investidos cerca de 280 milhões de euros em treinamento profissional e educação continuada. Isso gera pertencimento e engajamento, que são a base do sucesso da tecnologia com propósito. 

Contact

Cinthia Rodrigues

In Press Porter Novelli

 +55 11 999463687

Daniela Bertoldo

In Press Porter Novelli

+55 11 99275-9379