Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
ASD Family  Key visuals
Час пик, десетина метра под земята. Стотици пътници чакат на метростанцията, когато пожарната аларма се включва. Видими следи от дим и пожар няма, но предупреждението е достатъчно, за да създаде неприятности както на присъстващите, така и на мениджмънта.
Няколко минути по-късно се оказва, че алармата е сработила по погрешка поради високото запрашаване и натовареност в определен сектор от метростанцията. Последиците обаче са факт – стотици са под стрес, а някои дори с леки физически травми заради опита да напуснат станцията с притеснената тълпа. А мениджмънтът на метрото трябва да се справи със сериозно предизвикателство – да гарантира, че тези ситуации няма да се повторят.
Как се осигурява надеждна защита в подобни критични пространства, в които вентилацията е ограничена, а запрашаването и отработените газове не са рядкост?
Съвременните системи за противопожарна защита непрекъснато се усъвършенстват, но защитата на по-големи площи, особено когато са свързани и с голям поток от хора, остава едно от най-големите предизвикателства. Най-новото високотехнологично решение, което дава отговор на тези проблеми, са дигиталните аспирационни детектори за дим от последно поколение ASD+ на Siemens.

Как работи аспирационният детектор?

Аспирационните детектори навлизат като технология през 80-те години на XX в. и непрекъснато се усъвършенстват. Принципът на работа е следният: малко количество въздух се засмуква от системата въздуховоди на детектора и попада в камерата за детекция. Във вътрешността на камерата, чрез използването на комбинация от синя и червена светлина, устройството разграничава дима от праховите частици и други субстанции. Това се постига благодарение на подобрената система за детекция с двойна дължина на вълната. Технологията отчита размера и концентрацията на различните видове частици в засмукания въздух и детекторът успешно може да различи дим, прах и пара.

Аспирационни детектори ASD+: надеждна защита без фалшиви аларми

Двата нови аспирационни детектора FDA261 и FDA262 са проектирани така, че да засичат опасността в най-ранните стадии на развитие на пожара. Те позволяват изключително прецизно разграничаване на дима от праховите частици и други вещества, така че да се осигури надеждна защита във всяка ситуация, без да предизвикват фалшиви аларми и свързаните с тях разходи и неудобства. Детекторите от последно поколение успешно долавят и наличието на електролитни частици във въздуха, които сигнализират опасност при системи за съхранение на енергия с литиево-йонни батерии. FDA261 и FDA262 имат регулируеми прагове на чувствителност и могат да се настройват според нуждите на помещението – от 0,003 до 20%/m. Те могат да се използват едновременно и като монитор за запрашаване. Допълнителни функции като пред-аларма, детекция на прах или предоставяне на информация за нивото на замърсяване носят добавена стойност за клиентите и могат да бъдат достъпени чрез облачния портал на Siemens.

Революционен обхват до 6700 кв.м. с едно устройство

Новите дигитални аспирационни детектори се състоят от две независими камери за аспирация, което позволява мониторинг на много големи помещения. Моделът FDA261 е за помещения до 3600 кв. м (или до 2000 кв.м. при най-високите изисквания, клас А). Модел FDA262 успешно покрива площ до 6700 кв.м. - понастоящем най-голямата зона на покритие на пазара. Устройствата са подходящи за големи индустриални сгради като складове, центрове за данни, производствени помещения и др. Дори при най-високите изисквания за безопасност от клас А, те осигуряват покритие на 2000 кв.м. площ с едно устройство. А това позволява спестяване на разходи и време за хардуер, монтаж и поддръжка. 

Лесна инсталация и експлоатация

ASD+ детекторите не само са мощни, но и невероятно лесни за инсталиране, настройка и поддръжка. Настройват се за минути чрез приложение и се интегрират съвършено в системите за пожарна безопасност от Siemens посредством протокола на Siemens -  FDnet/C-NET, без допълнителни разходи за хардуер или за свързване на I/O карти. Работят като част от единна интелигентна мрежа и комуникират директно с останалите свързани устройства. Могат да предават информация към облачни платформи, така че поддръжката на помещенията да бъде улеснена максимално. Не на последно място, ASD+ детекторите са проектирани по максимално устойчив начин. От една страна, покриването на големи площи само с един детектор спестява време, средства и вредни емисии. От друга страна, модулният дизайн позволява лесна подмяна на компонентите, без да се налага смяна на цялото устройство и пренастройване на системите. 

Проектирани за бъдещето

“Аспирационните детектори играят ключова роля в защитата на инфраструктурата, необходима за реализиране на глобалните мега тенденции като енергийния преход и дигитализацията. Един от примерите е противопожарната защита на растящия главоломно брой системи за съхранение на енергия с литиево-йонни батерии“, коментира Петер Небикер, ръководител на звено Пожарна безопасност в направление Интелигентна инфраструктура на Siemens.  
Други обекти от критичната инфраструктура, в които този тип детектори са приложими, са  центрове за данни, логистични складове, производствени помещения с високо ниво на запрашаване.

Контакт

Надежда Николова

+359 (2) 8115 418