Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility levert state-of-the-art automatisering voor het Nederlandse goederenvervoer per spoor

Siemens Mobility heeft de modernisering van het goederenemplacement Kijfhoek voor ProRail B.V. met succes afgerond, waarbij de faciliteit nu op volle capaciteit draait met behulp van een state-of-the-art geautomatiseerd rangeerbeheersysteem. Als het grootste goederenemplacement van Nederland is Kijfhoek een cruciaal knooppunt dat de haven van Rotterdam verbindt met de belangrijkste Europese industriële centra. De implementatie van geavanceerde automatiseringstechnologieën heeft de operationele efficiëntie en economische levensvatbaarheid van het goederenvervoer door de faciliteit aanzienlijk verbeterd en de logistieke betekenis ervan versterkt. Het project van 110 miljoen euro, dat in 2021 werd toegekend, werd in mei van dit jaar met succes afgerond.
Helga Cuijpers, Regiodirecteur Regio Randstad Zuid bij ProRail: "De faciliteit die nu volledig in bedrijf is, is een belangrijke mijlpaal. Onze vrachtwerf in de buurt van Rotterdam is nu volledig vernieuwd en is niet alleen snel en efficiënt, maar versterkt ook zijn positie als belangrijke vrachthub die de haven van Rotterdam verbindt met andere Europese industriële centra. We danken Siemens Mobility voor het geleverde werk en de samenwerking met de 'best for project'-approach."
Jens Nordmann, Head of Mainline bij Siemens Mobility: "De modernisering van Kijfhoek laat zien hoe intelligente automatisering het goederenvervoer per spoor transformeert. Door de implementatie van ons geavanceerde Trackguard Cargo MSR32-systeem verbeteren we de operationele efficiëntie en stellen we daarmee nieuwe normen voor duurzaam goederenvervoer in Europa. Dit project is een voorbeeld van onze toewijding om oplossingen te leveren die het vrachtvervoer sneller, efficiënter en betrouwbaarder maken. We zijn er trots op dat we onze jarenlange samenwerking met ProRail B.V. kunnen versterken en bijdragen aan de positie van Nederland als belangrijk Europees logistiek knooppunt." 
De modernisering van het rangeerterrein Kijfhoek door Siemens Mobility ter waarde van 110 miljoen euro toont de leidende positie van het bedrijf op het gebied van vrachtautomatiseringstechnologie. Het geïmplementeerde Trackguard Cargo MSR32-systeem biedt uitgebreide werfautomatisering, met geavanceerde route- en snelheidscontrole-eenheden, vertragers en aandrijfsystemen, naast radiogebaseerde integratie voor nauwkeurige „humping“ locomotiefbesturing. Deze geavanceerde oplossing optimaliseert het volledige operationele proces, van aankomst van de trein via classificatie tot vertrek, waardoor de veiligheid en operationele efficiëntie aanzienlijk worden verbeterd. De faciliteit, die zich uitstrekt over 50 hectare ten zuidoosten van Rotterdam, vertegenwoordigt het grootste goederenemplacement van Nederland met zijn uitgebreide infrastructuur van 14 aankomstsporen, 41 classificatiesporen en 12 opstelsporen. Als vitaal logistiek knooppunt tussen de haven van Rotterdam en Europese industriële centra wordt de modernisering van Kijfhoek ondersteund door een 15-jarige onderhoudsserviceovereenkomst, die zorgt voor duurzame operationele uitmuntendheid en lagere levenscycluskosten. Deze langetermijnverbintenis bouwt voort op de gevestigde samenwerking van Siemens Mobility met ProRail B.V., waardoor de cruciale rol van de werf in de Europese goederenvervoersnetwerken wordt versterkt.
Siemens Mobility is een afzonderlijk bestuurd bedrijf van Siemens AG. Als leider in intelligente transportoplossingen voor meer dan 175 jaar, innoveert Siemens Mobility voortdurend zijn portfolio. Tot de kerngebieden behoren rollend materieel, spoorwegautomatisering en elektrificatie, een uitgebreid softwareportfolio, turnkey systemen en aanverwante diensten. Met digitale producten en oplossingen stelt Siemens Mobility mobiliteitsoperatoren wereldwijd in staat om infrastructuur intelligent te maken, de waarde duurzaam te verhogen gedurende de gehele levenscyclus, de passagierservaring te verbeteren en de beschikbaarheid te garanderen. In het fiscale jaar 2023, dat eindigde op 30 september 2023, boekte Siemens Mobility een omzet van €10,5 miljard en had het wereldwijd ongeveer 39.800 mensen in dienst. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/mobility.
Lees meer

Contact

Moritz Krause

Siemens Mobility

+49 162 3480575