Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens stimuleert samensmelting van reële en virtuele wereld voor een meer flexibele en duurzame industrie

XXX

Onder het motto ‘Infinite opportunities from infinite data’ demonstreert Siemens op Hannover Messe 2021 hoe industriële ondernemingen flexibel en duurzaam te werk kunnen gaan door de reële en virtuele wereld samen te voegencaption

“De snelle toename van beschikbare data de afgelopen jaren maakt één ding duidelijk: digitalisering eindigt niet. Er ontstaat eerder een soort oneindige loop: je verzamelt gegevens, je leert eruit en je zet de volgende stap”, zegt Cedrik Neike, lid van de raad van bestuur van Siemens AG en CEO van Siemens Digital Industries. “In de productie komt hierdoor een oneindige bron van kennis ter beschikking te staan die we nog niet ten volle benutten. Iedereen die produceert kan gebruik maken van dat potentieel, zowel productiesites met een rijke geschiedenis als volledig nieuwe waar de eerste pixel nog gepland moet worden.
Met zijn Digital Enterprise-aanbod ondersteunt Siemens klanten specifiek op dat vlak. Dankzij een digital twin en toekomstgerichte technologieën als AI kunnen klanten snel en flexibel reageren op wereldwijde uitdagingen en hun producten en productieprocessen aanpassen aan nieuwe vereisten of middelen besparen.
Siemens koppelt gegevens uit de volledige levenscyclus van producten, IT (met haar capaciteiten voor gegevensanalyse), OT (operationele technologie) en productie met het kantoorniveau. Dat creëert een continue cyclus voor optimalisering. Binnen dit industriële Internet of Things zijn de industriële processen modulair en flexibel, waardoor alle levenscyclusparameters altijd perfect aangepast kunnen worden. Dat omvat ook fabrieksgebouwen en workflows van leveranciers en logistieke partners.
Om ervoor te zorgen dat gegevens via hoogwaardige communicatienetwerken snel en betrouwbaar op de juiste plaats terechtkomen, zodat alle productiedomeinen onmiddellijk kunnen reageren op veranderingen, blijft Siemens geavanceerde technologieën ontwikkelen, zoals Industrial 5G. Het voordeel van dergelijke particuliere 5G-netwerken is dat bedrijven ze specifiek kunnen afstemmen op hun vereisten op het vlak van performantie, betrouwbaarheid en veiligheid. In Duitsland werkt het feit dat bedrijven op hun sites gebruik kunnen maken van specifieke private 5G-frequenties, in hun voordeel. Als een van de belangrijkste exposanten op de Hannover Messe zal Siemens in een van de hallen een prototype installeren van een industrieel 5G-campusnetwerk. Het netwerk kan in de toekomst gebruikt worden door exposanten tijdens beurzen en zal ook buiten de beurstijden beschikbaar zijn voor bedrijven die het willen testen en uitproberen.
Met Industrial Edge biedt Siemens een concept waarbij klanten flexibel gebruik kunnen maken van de voordelen van gegevensverwerking met behulp van edge of cloud computing, afhankelijk van de toepassing. Siemens breidt bovendien zijn edge-computingaanbod uit voor wat betreft lokale realtime-analyses van data bij de productie en het gebruik ervan. Naast de verbinding van Simatic- en Sinumerik-controllers met Siemens Industrial Edge wordt het aanbod ook uitgebreid naar de aansluiting van aandrijftechnologie. Aandrijftechnologie wordt beschouwd als een belangrijke indicator van de beschikbaarheid van machines. Naast de impact op variabelen zoals snelheid en torque is het ook interessant om edge computing te gebruiken om na te gaan of een machine foutloos en op optimaal niveau draait binnen de parameters, bijvoorbeeld op het gebied van energieverbruik. Slimme analysetechnologie kan operatoren op die manier in een vroeg stadium informeren wanneer bijvoorbeeld onderhoud nodig is of energie kan worden bespaard.
In het kader van de Digital Enterprise Virtual Experience op de Hannover Messe 2021 pakt Siemens uit met heel wat hoogtepunten en innovaties:
  • Siemens gaat samen met Swire Coca-Cola digitale referentiefabrieken bouwen in de drankensector: https://sie.ag/3uKeqY0
  • Toyota Industries Corporation en Siemens werken samen aan digitale transformatie voor spuitgieten: https://sie.ag/3dQ9l9w
  • Nieuwe Smart Condition Monitoring-oplossing met IIoT-sensoren voor industriële fabrieken: https://sie.ag/2RkPrMq
  • Versnelde productie-installatie voor coronavaccin met automatiserings- en digitaliseringsoplossingen van Siemens: https://sie.ag/3mxFyq2
  • Uiterst efficiënte motorenreeks van Siemens nu consistent verkrijgbaar in efficiëntieklasse IE4: https://sie.ag/2Pk3zEP
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een toonaangevend technologiebedrijf actief in de industrie-, infrastructuur-, mobiliteits- en gezondheidszorgsector. Het doel van het bedrijf is om technologie te creëren die het dagelijks leven voor iedereen transformeert. Door de fysieke en digitale wereld te combineren, helpt Siemens klanten hun digitale en duurzame transformatie te versnellen, waardoor fabrieken efficiënter worden, steden leefbaarder en vervoer duurzamer. Als leider in industriële AI benut Siemens zijn diepgaande domeinkennis om AI – inclusief generatieve AI – toe te passen in realistische industriële omgevingen, waardoor AI toegankelijk en impactvol wordt voor klanten in uiteenlopende sectoren. Siemens heeft ook een meerderheidsbelang in het beursgenoteerde Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die baanbrekende innovaties in de gezondheidszorg mogelijk maakt. Voor iedereen. Overal. Duurzaam. In het boekjaar 2025, dat werd afgesloten op 30 september 2025, realiseerde de Siemensgroep een omzet van €78,9 miljard en een nettowinst van €10,4 miljard. Op 30 september 2025 telde het bedrijf wereldwijd ongeveer 318.000 medewerkers op basis van voortgezette activiteiten. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Katharina Lamsa

Siemens AG

+49 172 8413539