Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility voltooit modernisering van Parijse metrolijn 14 die wordt doorgetrokken tot luchthaven Parijs-Orly

“De toewijding en deskundigheid van onze teams heeft voor een wereldprimeur gezorgd: de migratie van een bestaande lijn zonder bestuurder naar een meer geavanceerd CBTC GoA4-systeem en de uitbreiding van de geautomatiseerde technologie naar de nieuwe stukken van de lijn. Dankzij deze technische primeur kan Lijn 14 tegen 2025 tot een miljoen passagiers per dag vervoeren en dat 85 seconden sneller”, aldus Michael Peter, CEO van Siemens Mobility. “De tijdige oplevering van dit cruciale metroproject voor het internationale sportevenement van deze zomer in Parijs benadrukt de enorme tijdsdruk en de gezamenlijke inspanningen die ermee gepaard gingen. We zijn onze gewaardeerde partners bij RATP dankbaar voor hun vertrouwen en niet-aflatende steun, zonder welke deze prestatie niet mogelijk zou zijn geweest.”  

Lijn 14: pionier in automatisering  

In 1998 sloeg Siemens Mobility de handen in elkaar met RATP om de eerste geautomatiseerde hogecapaciteitsmetrolijn in Parijs aan te leggen. In 2018 kreeg Siemens Mobility de opdracht om de automatisering van de lijn te reviseren en het 26 jaar oude ‘METEOR’-systeem te vervangen door het geavanceerde Trainguard MT CBTC GoA4-systeem. Deze upgrade omvatte de bouw van een nieuw Operations Centralized Control Station (OCC) en de uitrusting van 72 nieuwe treinen. Siemens breidde de automatisering ten noorden van Saint-Denis-Pleyel en ten zuiden van de luchthaven van Orly uit met 14 kilometer, waardoor de lengte van de lijn verdubbelde tot 28 km en dus een nieuwere versie van de GoA4-technologie moest worden geïnstalleerd. De rit tussen de luchthaven van Orly en het stadscentrum van Parijs duurt nu slechts 20 minuten; in slechts 40 minuten kan van Saint-Denis Pleyel naar Orly worden gereisd. 
Het GoA4 CBTC-systeem van Siemens Mobility zal ook de toekomstige lijnen van de Grand Paris Express uitrusten, het nieuwe automatische metronetwerk van 200 kilometer dat momenteel wordt aangelegd in de regio Ile-de-France. Siemens Mobility heeft het contract binnengehaald om de lijnen 15, 16 en 17 te automatiseren.  

Op technologie gebaseerde oplossing voor een geoptimaliseerde exploitatie  

Het Trainguard MT CBTC-systeem is de toonaangevende performante CBTC-oplossing van Siemens Mobility die operatoren in staat stelt hun netwerkcapaciteit te maximaliseren door meer treinen op het spoor te zetten en tegelijk de betrouwbaarheid en het energieverbruik te verbeteren. De radiotechnologie lokaliseert elke trein nauwkeurig op het spoor en regelt de snelheid, verbetert de veiligheid voor passagiers en biedt ook de mogelijkheid om de systeemstatus continu bij te werken. Dat resulteert in minder vertragingen en up-to-date reisinformatie. 
Het Trainguard MT CBTC-systeem maakt deel uit van de CBTC-portefeuille van Siemens Mobility, dat is ingezet op vijf continenten, 25 landen, 49 steden, 56 klanten, 96 metrolijnen, 3.000 km lijnen en 4.351 uitgeruste treinen.  
Siemens Mobility is een afzonderlijk bestuurd bedrijf van Siemens AG. Als leider in intelligente transportoplossingen voor meer dan 175 jaar, innoveert Siemens Mobility voortdurend zijn portfolio. Tot de kerngebieden behoren rollend materieel, spoorwegautomatisering en elektrificatie, een uitgebreid softwareportfolio, turnkey systemen en aanverwante diensten. Met digitale producten en oplossingen stelt Siemens Mobility mobiliteitsoperatoren wereldwijd in staat om infrastructuur intelligent te maken, de waarde duurzaam te verhogen gedurende de gehele levenscyclus, de passagierservaring te verbeteren en de beschikbaarheid te garanderen. In het fiscale jaar 2023, dat eindigde op 30 september 2023, boekte Siemens Mobility een omzet van €10,5 miljard en had het wereldwijd ongeveer 39.800 mensen in dienst. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/mobility.
Lees meer
Reference Number: BEMOPR20240627312NL

Contact

Moritz Krause

Siemens Mobility

+49 162 3480575