[{"name":"Home","site_name":"Press & Events | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/be\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"69","base_nodepath":"\/node\/69","base_path":"\/be\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/be","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Siemens Mobility ontvangt een certificaat van
TÜV SÜD voor de cyberveiligheid van zijn rollend materieel
TÜV SÜD reikt certificaat uit voor bewezen IT-veiligheid
Bescherming tegen cyberaanvallen en antwoord op wettelijke vereisten
Cyberbeveiliging op maat van elk project
De businessunit Rolling Stock bij Siemens Mobility
werd door TÜV SÜD in Duitsland gecertificeerd omdat het voldoet aan de
internationale IT-veiligheidsnorm IEC 62443. Het certificaat bewijst dat de
treinbesturings- en IT-systemen in de hogesnelheidstreinen, regionale treinen,
metro’s, trams, locomotieven, componenten en spooroplossingen van de
onderneming afdoende beschermd zijn tegen cyberaanvallen.
TÜV SÜD reikt certificaat uit voor bewezen IT-veiligheid
Bescherming tegen cyberaanvallen en antwoord op wettelijke vereisten
Cyberbeveiliging op maat van elk project
De businessunit Rolling Stock bij Siemens Mobility
werd door TÜV SÜD in Duitsland gecertificeerd omdat het voldoet aan de
internationale IT-veiligheidsnorm IEC 62443. Het certificaat bewijst dat de
treinbesturings- en IT-systemen in de hogesnelheidstreinen, regionale treinen,
metro’s, trams, locomotieven, componenten en spooroplossingen van de
onderneming afdoende beschermd zijn tegen cyberaanvallen.
“Met de certificering geven we onze klanten en
overheden de garantie dat de IT van treinen en spooroplossingen beschermd is
tegen storingen en cyberaanvallen en voldoet aan de wettelijke vereisten.
Cyberveiligheid is een basisvoorwaarde om de beschikbaarheid van treinen te
waarborgen”, aldus Sabrina Soussan, CEO van Siemens
Mobility.
De afgelopen vijf jaar is de ontwikkeling van rollend
materieel bij Siemens Mobility onderworpen aan een strenge risicogebaseerde
aanpak van IT-beveiliging, waarbij voor elk project individuele risico’s worden
geïdentificeerd en adequate, op maat gesneden beveiligingsmaatregelen worden
genomen. Dat strenge IT-beveiligingsproces werd door het bedrijf al in meer dan
honderd projecten gebruikt. De Duitse IT-beveiligingswet, die sinds juli 2015
van kracht is, vereist, samen met de verordening omtrent vitale infrastructuren
(KRITIS) van 2016 en andere wetgevingsinitiatieven zoals de Europese
cyberbeveiligingswet, ook overeenkomstige beschermingsmaatregelen van de
spoorwegindustrie.
Siemens Mobility hanteert een holistische benadering
van IT-beveiliging die de hele toeleveringsketen omvat. Diverse controle- en
geleidingssystemen en publieke en interne informatietechnologieën zijn
inbegrepen, zoals treincontrolesystemen met veiligheidskritische en
niet-veiligheidskritische IT-systemen, spoorwegmaatschappijsystemen,
passagiersinformatiesystemen, passagiersinternet en cloudgebaseerde interfaces
tussen treinen en het Network Operation Center. Die aanpak resulteerde in een IEC
62443-certificaat met de grootste omvang ter wereld.
Siemens Mobility is een afzonderlijk beheerde onderneming van Siemens AG.
Siemens Mobility is al meer dan 160 jaar leider in transportoplossingen en
blijft zijn portfolio continu innoveren in zijn kernactiviteiten, namelijk
rollend materieel, spoorautomatisering en -elektrificatie, kant-en-klare
systemen, intelligente verkeerssystemen en aanverwante diensten. Door middel
van digitalisering stelt Siemens Mobility mobiliteitsoperatoren over de hele
wereld in staat infrastructuur intelligent te maken, waarde duurzaam te
verhogen over de gehele levenscyclus, de ervaringen van de passagiers te
verbeteren en beschikbaarheid te garanderen. In boekjaar 2018, dat eindigde op
30 september 2018, boekte de vroegere Siemens Mobility-afdeling een omzet van €
8,8 miljard en telde de onderneming wereldwijd 34.200 medewerkers. Meer
informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/mobility.