Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Energie-efficiëntie in gebouwen staat bovenaan de prioriteiten van organisaties: Siemens-studie

Ondanks dat veel retrofits een sterk rendement op investering (ROI) bieden, zijn de belangrijkste obstakels om energie-efficiëntiedoelen sinds 2023 te bereiken kostengerelateerd geweest, waaronder kapitaaltekort, stijgende energieprijzen en de kosten van nieuwe apparatuur en technologieën. Om deze uitdagingen te overwinnen, biedt Siemens Energy-as-a-Service (EaaS) modellen aan, waarbij gebruikgemaakt wordt van de interne financieringsmogelijkheden van Siemens Financial Services. Door betalingsstructuren af te stemmen op gegarandeerde resultaten – zoals energiebesparing en verminderde CO2-uitstoot – kunnen grote aanvangskapitaaluitgaven (CapEx) worden vervangen door resultaatgebaseerde operationele kosten (OpEx).
Digitale technologieën blijken ook cruciaal om deze transformatie te versnellen. Meer dan de helft (55%) van de respondenten zegt dat digitalisering een sterke of transformerende impact heeft op energie-efficiëntie, waarbij 56% verwacht dat het kosten zal verlagen en 55% zegt dat het de gezondheid en veiligheid van het personeel kan verbeteren.
"Gebouwen worden steeds meer erkend als strategische activa in de transitie van infrastructuur, waarbij technologieën zoals AI, digitale platforms en autonome systemen als katalysatoren fungeren," zei Susanne Seitz, CEO Buildings bij Siemens Smart Infrastructure. "Als het gaat om autonome systemen, verwachten organisaties duidelijk doorbraken in energie-efficiëntie, slimmere detectie van anomalieën, sterkere fysieke beveiliging en gezondere, comfortabelere ruimtes voor de bewoners. Dit is precies het pad dat we bij Siemens uitstippelen; het creëren van mensgerichte, autonome gebouwen die mensen beter dienen."
Echter, slechts de helft (50%) van de organisaties beschikt momenteel over de data die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen over decarbonisatie te nemen – wat de noodzaak benadrukt om gebouwtechnologie te implementeren. Gevolgd door een sterke ROI wordt toenemende transparantie gezien als het op één na grootste voordeel van slimme gebouwtechnologieën, waardoor organisaties hun energie- en emissieprofielen beter begrijpen, renovaties plannen en het onderhoud optimaliseren.
De Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025 onderzoekt de evolutie van de infrastructuurtransitie, belicht de dringende prioriteiten en adviseert over de weg vooruit voor bedrijfs- en overheidsleiders. Het rapport is een tweejaarlijkse studie in opdracht van Siemens, waarbij 1.400 senior executives en overheidsvertegenwoordigers in 19 landen worden ondervraagd op het gebied van energie, gebouwen en industrieën. Het hoofdstuk over gebouwen onderzoekt de vooruitgang, prioriteiten en uitdagingen die gepaard gaan met de decarbonisatie van vastgoed.
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur voor vandaag en de toekomst. Het pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een uitgebreid end-to-end portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot aan het verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt het klanten te gedijen en gemeenschappen vooruit te helpen, terwijl het bijdraagt aan de bescherming van de planeet. Om deze reis te beschermen, bevorderen we holistische cyberbeveiliging om veilige en betrouwbare operaties te garanderen. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2024 had het bedrijf wereldwijd ongeveer 78,500 werknemers.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een toonaangevende technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, mobiliteit en gezondheidszorg. Doel van de onderneming is het ontwikkelen van technologie die het dagelijkse leven voor iedereen transformeert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun digitale en duurzaamheidstransformaties te versnellen en zo fabrieken efficiënter, steden leefbaarder en vervoer duurzamer te maken. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die baanbrekende doorbraken in de gezondheidszorg realiseert. Voor iedereen. Overal. Duurzaam. In boekjaar 2024, afgesloten op 30 september 2024, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 75,9 miljard en een nettowinst van € 9,0 miljard. Vanaf 30 september 2024 had de onderneming, op basis van de voortgezette activiteiten, wereldwijd zo’n 312.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Maike Wagner

Siemens Smart Infrastructure

+41 79 4489214