Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Electrification X van Siemens verhoogt de efficiëntie en veiligheid van de laadinfrastructuur van Aral pulse

De voorbije vier jaar heeft Siemens 300 intelligente onderstations geleverd, in bedrijf gesteld en aangesloten op Electrification X. De digitale onderstations die de laadinfrastructuur voor elektrische auto's en vrachtwagens van stroom voorzien, hebben een vermogen tot 400 kilowatt (kW). Afhankelijk van het voertuig kunnen elektrische auto's in 10 minuten voldoende geladen worden voor een bereik tot 300 kilometer.
"Om het laden even snel te maken als het tanken van voertuigen op conventionele brandstoffen, investeren we in ultrasnelle laadpalen met een vermogen tot 400 kW. Maar laadpalen alleen volstaan niet. Voor een dergelijke upgrade is ook een efficiënte en betrouwbare aansluiting op het stroomnet vereist. We zijn dan ook bijzonder verheugd om Siemens aan boord te hebben als expert op het gebied van elektrische infrastructuur", aldus Alexander Junge, lid van de Raad van Bestuur van Aral AG en verantwoordelijk voor de divisie Elektromobiliteit.
Een dashboard zorgt voor realtime inzicht in alle veiligheidsgerelateerde meldingen van de afzonderlijke stations. Digitale statusbewaking visualiseert de volledige energiedistributie en alle exploitatiegegevens op midden- en laagspanningsniveau en zorgt voor een overzicht van eventuele problemen op alle locaties. Een centrale service-cloud voor patches en updates, gebruikersbeheer met multi-factor authenticatie en een SIEM voor aanvalsdetectie maken de systemen conform de NIS-2-regelgeving. 
De cloudoplossing Dynamic Load Management van Electrification X zorgt voor transparantie in verband met status en gebruik van het laadnetwerk voor elektrische voertuigen en verzekert zo het efficiënt opladen van elektrische voertuigen en efficiënte en geoptimaliseerde laadprestaties. Dankzij dynamisch loadmanagement en sturing van de digitale laadstations vanop afstand, is het mogelijk om potentiële capaciteitsbeperkingen door de distributienetbeheerder te vermijden, die in dure limietoverschrijdingen zouden kunnen resulteren.
"Dit project is een perfect voorbeeld van hoe we de reële en digitale wereld kunnen combineren. De onderstations vormen het fysieke hart van de energievoorziening voor de Aral-laadinfrastructuur, maar zonder de verbinding met de digitale wereld blijven de verschillende systemen van elkaar gescheiden. Met deze centrale verbinding kunnen we een efficiënte en veilige laadinfrastructuur aanbieden en effenen we samen met Aral pulse het pad naar een duurzame en geëlektrificeerde mobiliteit", aldus Stephan May, CEO Electrification & Automation bij Siemens Smart Infrastructure.
Bovendien wordt de installatie van 350 extra digitale onderstations bij Aral-tankstations in Duitsland reeds uitgerold.
Electrification X, gebaseerd op schaalbare cloud-services, werd ontworpen om de reeds zwaar op de proef gestelde elektrificatie-infrastructuur van commerciële, industriële en nutsbedrijven te beheren, te optimaliseren en te automatiseren. Als onderdeel van Siemens Xcelerator, een open digitaal bedrijfsplatform voor de versnelling van de digitale transformatie en meerwaardecreatie, is het Electrification X-pakket ontwikkeld op basis van de belangrijkste ontwerpprincipes van interoperabiliteit, flexibiliteit, openheid, beschikbaarheid ‘as-a-service’, en met het hoogste niveau van cyberbeveiliging.
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, aanpasbare infrastructuren voor vandaag en voor de toekomst. SI wil de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aanpakken door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. Siemens Smart Infrastructure biedt klanten een omvattend end-to-end-portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot het punt van energieverbruik. Met een steeds sterker gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt zo bij tot de vrijwaring van onze planeet. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2024 had de onderneming wereldwijd zo’n 78.500 medewerkers in dienst. 
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een toonaangevende technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, mobiliteit en gezondheidszorg. Doel van de onderneming is het ontwikkelen van technologie die het dagelijkse leven voor iedereen transformeert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun digitale en duurzaamheidstransformaties te versnellen en zo fabrieken efficiënter, steden leefbaarder en vervoer duurzamer te maken. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die baanbrekende doorbraken in de gezondheidszorg realiseert. Voor iedereen. Overal. Duurzaam. In boekjaar 2024, afgesloten op 30 september 2024, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 75,9 miljard en een nettowinst van € 9,0 miljard. Vanaf 30 september 2024 had de onderneming, op basis van de voortgezette activiteiten, wereldwijd zo’n 312.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Nicole Bär

Siemens Smart Infrastructure

+49 (89) 636 XXX