Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release28 april 2022Smart InfrastructureErlangen
Duurzaamheid – de enige weg naar een betere toekomst: de geplande nieuwe F-gasverordening ondersteunt onze visie
Op 5 april 2022 heeft de
Europese Commissie een wetsvoorstel gepubliceerd om de F-gasverordening van
2014 te actualiseren om gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) sterker te
controleren. Zwavelhexafluoride (SF6) is een van deze gassen. Het wordt al meer
dan 35 jaar gebruikt als schakel- en isolatiegas in transmissie- en
distributieapparatuur voor elektrische installaties. SF6 is echter het
krachtigste broeikasgas, met een aardopwarmingsvermogen dat 25.200 keer hoger
ligt dan dat van koolstofdioxide (CO2) en een atmosferische
verblijftijd tot 3.200 jaar. Siemens is verheugd over het voorstel van de
Commissie. Als een van de toonaangevende fabrikanten ontwikkelde Siemens reeds
F-gasvrije alternatieven, waarbij Clean Air (gassen van natuurlijke oorsprong) wordt
gebruikt voor gasgeïsoleerde schakelinstallaties. Hoewel ook beproefde vacuümschakeltechnologie wordt gebruikt, is
het mogelijk om SF6 als isolerend en schakelend gas te vervangen door een
volledig fluorvrij gas, waardoor elke mogelijke impact op milieu en gezondheid
wordt vermeden.
“Bij
Siemens zijn we reeds in staat om SF6-vrije gasgeïsoleerde schakelinrichtingen
(GIS) tot 24 kV te leveren zonder gebruik te maken van gefluoreerde gassen en
zonder toegevingen te hoeven doen qua veiligheid, beschikbaarheid,
levenscycluskosten en grootte”, aldus Stephan May, CEO van de Electrification
& Automation Business Unit bij Siemens Smart Infrastructure. “De enige
verstandige oplossing om SF6 te vervangen in middenspanningsschakelaars is het
gebruik van natuurlijke bestanddelen
uit de omgevingslucht. Aangezien de gemiddelde levensverwachting van
deze elektrische producten 35 jaar bedraagt, is rechtstreeks overschakelen naar
Clean Air de meest toekomstbestendige oplossing om te voldoen aan alle
mogelijke toekomstige milieuvoorschriften.
De milieu- en
klimaatvriendelijke gasgeïsoleerde schakelinrichtingen van Siemens, met het
opschrift ‘blue GIS’, vervangen SF6 volledig door een isolerend gas bestaande
uit gassen van natuurlijke oorsprong (Clean Air). Clean Air bestaat uit
natuurlijke bestanddelen uit de omgevingslucht en is dus niet alleen vrij van
F-gassen, maar ook onschadelijk, uiterst stabiel, niet giftig, niet ontvlambaar
en geschikt voor alle bedrijfstemperaturen. Het heeft een
aardopwarmingsvermogen (GWP) van < 1 en kan aan het einde van zijn
levenscyclus in de atmosfeer worden vrijgegeven.
De ecologische voetafdruk
van ‘blue GIS’-producten is lager dan die van vergelijkbare conventionele
producten. Deze nieuwe GIS-ontwerpen voldoen aan dezelfde hoge verwachtingen
van publieke en private netbeheerders voor hoogtechnologische gasgeisoleerde schakelinrichtingen
als systemen met de huidige SF6-technologie. Dat geldt in het bijzonder op het
gebied van functionaliteit, veiligheid van personeel,
gezondheid en milieubescherming, lange levensduur, onderhoudsvrije werking,
compacte afmetingen, duurzaamheid, recycleerbaarheid en kosteneffectiviteit
gedurende de hele levenscyclus. De opleidings- en rapporteringsverplichtingen
beschreven in de voorgestelde F-gasverordening zijn met onze ‘blue
GIS’-systemen reeds achterhaald.
Het gamma ‘blue-producten’
van Siemens omvat nu al F-gasvrije oplossingen voor de spanningsniveaus van 12
kV en 24 kV. Siemens heeft oplossingen in dienst voor zowel primaire als
secundaire gasgeïsoleerde 12 kV-systemen, terwijl de
eerste 24 kV-oplossingen al worden gebruikt en er dienovereenkomstige 40,5
kV-versies zullen worden geïntroduceerd. In het totaal zijn er al enkele
duizenden oplossingen in werking op het terrein.
Het ‘blue-gamma’ maakt het
mogelijk om bestaande elektriciteitsnetten te moderniseren en uit te breiden
volgens de hoogste veiligheidsnormen en vermindert tegelijkertijd de
ecologische voetafdruk zonder in te boeten aan prestaties of economische
haalbaarheid.
Aangezien de eerste
bestaande SF6-schakelinstallaties het einde van hun levensduur naderen, zal
Siemens zijn klanten als een betrouwbare partner ondersteunen bij hun
ontmanteling en vervanging, met een beproefd verwijderingsproces en aanverwante
diensten.
Volgens de Europese
Commissie maken F-gassen momenteel 2,5 % van de totale broeikasgasuitstoot
uit. De strengere F-gas-verordening moet tegen 2030 het equivalent van 40
miljoen ton CO2-uitstoot besparen, meer dan de verwachte
vermindering volgens de huidige wetgeving. Tegen 2050 zal ze een totale
bijkomende besparing van 310 miljoen ton CO2 opleveren.
Links
- Lees hier het volledig persbericht in het Engels
- Meer informatie over Siemens Smart Infrastructure is hier beschikbaar
- Meer informatie over onze ‘blue GIS’-gamma van schakelapparatuur voor middenspanningssystemen vindt u hier
- Voor meer informatie over de voorgestelde F-gasverordening kunt u hier terecht
Volg ons op Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, aanpasbare infrastructuren voor vandaag en voor de toekomst. SI wil de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aanpakken door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. Siemens Smart Infrastructure biedt klanten een omvattend end-to-end-portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot het punt van energieverbruik. Met een steeds sterker gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI-klanten om succesvol te zijn en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2021 had de onderneming wereldwijd zo’n 70.400 medewerkers in dienst.