Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release16 april 2021Digital IndustriesHuizingen
Best Application Contest: innoveer én win met onze motion control en drive technologies
Welke projecten komen in aanmerking?
Het
maakt niet uit waar in het bedrijfsproces de toepassing precies voordeel
oplevert. Dat kan tijdens het productdesign, de productieplanning en de
productie zelf zijn, maar evengoed tijdens de engineeringsfase van een project:
misschien leidt de toepassing wel tot een snellere time-to-market, een kortere
set-uptijd of een futureproof installatie (bv. ontwikkeld met een digital twin)
… En ook als de applicatie het onderhoud en de service efficiënter maakt, maakt
ze kans. Bijvoorbeeld omdat ze predictive maintenance toelaat, doordat u er
drives beter mee kan opvolgen en diagnosticeren, via visualisatie.
Zolang het maar om een vernieuwende toepassing gaat, waardoor een industrieel bedrijf efficiënter kan werken, met minder stilstand van machines en installaties. En zolang deze applicatie maar waargemaakt werd met aandrijvingen, motoren, motorreductoren … uit het grensverleggende aanbod motion control en drive technologies van Siemens.
Zolang het maar om een vernieuwende toepassing gaat, waardoor een industrieel bedrijf efficiënter kan werken, met minder stilstand van machines en installaties. En zolang deze applicatie maar waargemaakt werd met aandrijvingen, motoren, motorreductoren … uit het grensverleggende aanbod motion control en drive technologies van Siemens.
Waarop maakt u kans?
Als
u aan de Best Application Contest 2021-2022 deelneemt, kunt u heel wat moois
winnen. Om te beginnen: meer dan een jaar lang gratis publiciteit en
mond-tot-mondreclame, een nieuw bewijs van uw competenties en een award,
uitgereikt tijdens Indumation 2022.
Heel wat erkenning én buzz, dus. Maar ook 5000,-, 3000,- of 2000,- euro aan
motion control of drive technologies van Siemens, via een voucher, voor een
volgende creatieve, innoverende toepassing.
Hoe neemt u deel?
Dien
uw project ten laatste op 30 september 2021 in, via deze
website. Vanaf 1 oktober 2021 t.e.m. 14
januari 2022 kan iedereen dan (behalve dan de eindklant en de betrokken
Siemens-leverancier) online op zijn favoriete project stemmen. Tijdens
Indumation 2022 zet Siemens de drie winnaars van de Best Application Contest
2021-2022 uitgebreid in de bloemetjes, met de awards en vouchers.
Volg ons op Twitter
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een toonaangevend technologiebedrijf actief in de industrie-, infrastructuur-, mobiliteits- en gezondheidszorgsector. Het doel van het bedrijf is om technologie te creëren die het dagelijks leven voor iedereen transformeert. Door de fysieke en digitale wereld te combineren, helpt Siemens klanten hun digitale en duurzame transformatie te versnellen, waardoor fabrieken efficiënter worden, steden leefbaarder en vervoer duurzamer. Als leider in industriële AI benut Siemens zijn diepgaande domeinkennis om AI – inclusief generatieve AI – toe te passen in realistische industriële omgevingen, waardoor AI toegankelijk en impactvol wordt voor klanten in uiteenlopende sectoren. Siemens heeft ook een meerderheidsbelang in het beursgenoteerde Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die baanbrekende innovaties in de gezondheidszorg mogelijk maakt. Voor iedereen. Overal. Duurzaam. In het boekjaar 2025, dat werd afgesloten op 30 september 2025, realiseerde de Siemensgroep een omzet van €78,9 miljard en een nettowinst van €10,4 miljard. Op 30 september 2025 telde het bedrijf wereldwijd ongeveer 318.000 medewerkers op basis van voortgezette activiteiten. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Contact
Katrien Valkiers
Siemens NV - Digital Industries
Guido Gezellestraat 123
1654 Beersel (Huizingen)
1654 Beersel (Huizingen)