Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Optimaal systeemrendement - Compressorfabrikant vertrouwt op aandrijfoplossing van Siemens voor nieuw blowermodel

De nieuwe motoren van de Simotics SD next generation-reeks ondersteunen bedrijven bij de digitale transformatie en worden gekenmerkt door hun compacte en toekomstbestendige ontwerp. De Simotics SD-motor voldoet aan energie-efficiëntieklassen IE3 en IE4 en realiseert een opmerkelijk hoog aanloop- en losbreekkoppel.

Het aandrijfsysteem voor de nieuwe schroefblower bestaat uit een Simotics SD next generation-motor en een modulaire Sinamics G120-omvormer met geïntegreerde DC-link reactor.

Een van de laatste nieuwe ontwikkelingen van Kaeser is een uiterst efficiënte schroefblower van het HBS 1600-type in het vermogensbereik van 132 tot 250 kilowatt. Schroefblowers worden voornamelijk gebruikt voor klassieke lagedruktoepassingen zoals het verluchten van bezinkbekkens en het schoonspoelen van filters in water- en afvalwaterbehandelingsinstallaties of voor het pneumatisch transport van bulkgoederen. Een van de grootste uitdagingen bij het gebruik van dergelijke systemen is de sterk schommelende behoefte aan perslucht, waardoor een continue debietregeling vereist is. Om deze uitdaging aan te gaan, koos Kaeser voor een aandrijfoplossing van Siemens op basis van een Simotics SD next generation BG315-motor en een Sinamics G120-omvormer.
Het aandrijfsysteem voor de nieuwe schroefblower bestaat uit een Simotics SD next generation-motor en een modulaire Sinamics G120-omvormer met geïntegreerde DC-link reactor.
Hoog systeemrendement
Het gebruik van een omvormer verzekert een continue debietregeling van het systeem overeenkomstig de wisselende persluchtbehoefte. De nieuwe Sinamics G120 FSG-framemaat voor de PM240-2 Power Module-reeks is modulair opgebouwd en uitgevoerd met een geïntegreerde DC-link reactor (gelijkstroom-lijnreactor). Lijnreactoren worden in het gelijkstroomcircuit van een omvormersysteem geïntegreerd om de netterugkoppeling aan primaire zijde tot een minimum te beperken.
Wanneer gebruikt in combinatie met een Simotics SD-motor die aan energie-efficiëntieklassen IE3 en IE4 voldoet en een opmerkelijk hoog aanloop- en losbreekkoppel biedt, creëert de omvormer een optimaal afgestemd aandrijfsysteem. Zo is niet alleen een uiterst betrouwbare regelbaarheid verzekerd, maar ook een hoog systeemrendement (IES2), zoals vastgelegd in Europese norm EN 50598 betreffende het ecologisch ontwerp van elektrische aandrijf- en motorsystemen. 
Efficiënt, compact en kostenbesparend
“Simotics SD next generation is ideaal voor onze nieuwe HBS-schroefblower, vooral vanwege de hoge energie-efficiëntie, het compacte ontwerp en de lage onderhoudskosten", aldus Wolfgang Hartmann, hoofd marketing bij Kaeser. De sterk gereduceerde onderhoudskosten zijn te danken aan geoptimaliseerde onderhoudsintervallen en het gebruik van bijzonder duurzame componenten. 

Meer informatie:

Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Lees meer
Kaeser Kompressoren SE (Kaeser) uit Coburg is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige persluchtoplossingen zoals compressoren, persluchtvoorziening- en -behandelingssystemen. 
Lees meer

Contact

Ursula Lang

Siemens AG

+49 (911) 895-7947