Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Energieveerkracht en -onafhankelijkheid halen het van klimaat als motor van de energietransitie, blijkt uit onderzoek in aanloop naar COP30

De toenemende wereldwijde instabiliteit vergroot de volatiliteit van de markt en de toeleveringsketen. Om het gebruik van energie als geopolitiek instrument te verminderen, geven regeringen prioriteit aan veiligheid, onafhankelijkheid en paraatheid naast klimaatmitigatie.
Het rapport, gebaseerd op een wereldwijde enquête onder 1.400 senior executives en overheidsvertegenwoordigers in 19 landen, wijst op een verschuiving: van een multilaterale visie op schone energie naar een visie die steeds meer gericht is op soevereine veerkracht en regionale productie. Met toenemende druk op publieke en private energiesystemen te midden van tegelijk overlappende klimaat-, geopolitieke en marktuitdagingen, constateert het dat energieveerkracht nu wordt gezien als een cruciale factor voor de overgang naar schone energie- niet als een nadeel ervan.
"De infrastructuurtransitie gaat een nieuwe fase in waarin nationale doelstellingen op het gebied van energiezekerheid de wereldwijde samenwerking op het gebied van decarbonisatie inhalen. Met toenemende klimaat- en energieverstoringen, is veerkracht niet langer optioneel - AI, technologie en digitalisering zijn nu van cruciaal belang voor deze verschuiving. Ze kunnen organisaties en overheden in staat stellen om de complexiteit van op hernieuwbare energie gebaseerde systemen te beheren, betrouwbaarheid te garanderen en de overgang naar schone energie slimmer en duurzamer te versnellen", zegt Matthias Rebellius, lid van de Raad van Bestuur van Siemens AG en CEO van Smart Infrastructure.

Van wereldwijde transitie naar nationale veerkracht

Meer dan drie op de vijf (62%) respondenten zijn van mening dat toekomstige energiesystemen meer afhankelijk zullen zijn van lokale of regionale productie dan van wereldwijde handel, met belangrijke factoren als integratie van hernieuwbare energie, potentieel voor opslag en geavanceerde netwerksystemen. Nu al zegt meer dan de helft dat veerkracht (53%) en energieonafhankelijkheid (52%) volwassen worden of ver gevorderd zijn in hun land- wat aangeeft dat er al een verschuiving in de infrastructuurprioriteiten aan de gang is.

Vertrouwen in klimaatdoelstellingen neemt af

Nu veerkracht en energiezekerheid voorrang hebben, begint het vertrouwen in het bereiken van de wereldwijde klimaatdoelstellingen af te nemen. Meer dan de helft (57%) van de wereldwijde leidinggevenden verwacht de komende twee jaar meer te investeren in fossiele brandstoffen, en slechts 37% van de bedrijven gelooft nu dat ze hun decarbonisatiedoelstellingen voor 2030 zullen halen- tegen 44% in 2023.

Een wake-up call voor COP30

Nu het vertrouwen in de klimaatdoelstellingen afneemt en de strategieën voor 2026 in ontwikkeling zijn, benadrukt het rapport dat het niet verankeren van veerkracht in energieplanning zowel economische als ecologische gevolgen met zich meebrengt. In een tijd waarin regeringen netto nulstrategieën afstemmen op hun welzijns- en groeiagenda's, benadrukt Siemens dat met investeringen in het elektriciteitsnet en digitale innovatie de naleving van klimaatverplichtingen en energiezekerheid kunnen worden versneld.

Kunstmatige intelligentie zal de transitie versnellen

Naarmate de nationale energiestrategieën evolueren, blijven digitale technologieën de kern vormen van de infrastructuurtransitie. Digitalisering is de op één na belangrijkste factor bij het versnellen van de overgang naar schone energie voor industrieën- net na de uitbreiding van de energieopslag- waarbij AI naar verwachting de grootste positieve impact zal hebben. Respondenten zijn van mening dat AI helpt om kritieke infrastructuur veerkrachtiger te maken (66%) en melden dat hun organisaties AI gebruiken om hun activiteiten koolstofvrij te maken (59%).

Noot voor de redactie:

De Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025 is een tweejaarlijks onderzoek in opdracht van Siemens een enquête gehouden onder 1.400 senior executives en overheidsvertegenwoordigers in 19 landen op het gebied van energie, gebouwen en industrieën. De editie van 2025 is de tweede in de serie en wordt gelanceerd in de aanloop naar COP30.
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur voor vandaag en de toekomst. Het pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een uitgebreid end-to-end portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot aan het verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt het klanten te gedijen en gemeenschappen vooruit te helpen, terwijl het bijdraagt aan de bescherming van de planeet. Om deze reis te beschermen, bevorderen we holistische cyberbeveiliging om veilige en betrouwbare operaties te garanderen. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2024 had het bedrijf wereldwijd ongeveer 78,500 werknemers.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een toonaangevende technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Het doel van de onderneming is het creëren van technologie die het dagelijkse leven transformeert, voor iedereen. Door de reële en digitale wereld te combineren, stelt Siemens haar klanten in staat hun digitale en duurzaamheidstransformaties te versnellen, waardoor fabrieken efficiënter worden, steden leefbaarder en transport duurzamer. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die baanbrekende ontwikkelingen realiseert in de gezondheidszorg. Voor iedereen. Overal. Duurzaam. In boekjaar 2024, afgesloten op 30 september 2024, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 75,9 miljard en een nettowinst van € 9,0 miljard. Op 30 september 2024 had de onderneming wereldwijd ongeveer 312.000 medewerkers in dienst op basis van voortgezette activiteiten. Meer informatie is beschikbaar op het Internet via www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Lena Carlson

Siemens Smart Infrastructure

+49 159 0168 4611