Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Best Application Contest: innoveer én win met onze motion control en drive technologies

Welke projecten komen in aanmerking?

Het maakt niet uit waar in het bedrijfsproces de toepassing precies voordeel oplevert. Dat kan tijdens het productdesign, de productieplanning en de productie zelf zijn, maar evengoed tijdens de engineeringsfase van een project: misschien leidt de toepassing wel tot een snellere time-to-market, een kortere set-uptijd of een futureproof installatie (bv. ontwikkeld met een digital twin) … En ook als de applicatie het onderhoud en de service efficiënter maakt, maakt ze kans. Bijvoorbeeld omdat ze predictive maintenance toelaat, doordat u er drives beter mee kan opvolgen en diagnosticeren, via visualisatie.  

Zolang het maar om een vernieuwende toepassing gaat, waardoor een industrieel bedrijf efficiënter kan werken, met minder stilstand van machines en installaties. En zolang deze applicatie maar waargemaakt werd met aandrijvingen, motoren, motorreductoren … uit het grensverleggende aanbod motion control en drive technologies van Siemens.

Waarop maakt u kans?

Als u aan de Best Application Contest 2021-2022 deelneemt, kunt u heel wat moois winnen. Om te beginnen: meer dan een jaar lang gratis publiciteit en mond-tot-mondreclame, een nieuw bewijs van uw competenties en een award, uitgereikt tijdens Indumation 2022. Heel wat erkenning én buzz, dus. Maar ook 5000,-, 3000,- of 2000,- euro aan motion control of drive technologies van Siemens, via een voucher, voor een volgende creatieve, innoverende toepassing.

Hoe neemt u deel?

Dien uw project ten laatste op 30 september 2021 in, via deze website. Vanaf 1 oktober 2021 t.e.m. 14 januari 2022 kan iedereen dan (behalve dan de eindklant en de betrokken Siemens-leverancier) online op zijn favoriete project stemmen. Tijdens Indumation 2022 zet Siemens de drie winnaars van de Best Application Contest 2021-2022 uitgebreid in de bloemetjes, met de awards en vouchers.
Press Folders

Volg ons op Twitter

Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een toonaangevend technologiebedrijf actief in de industrie-, infrastructuur-, mobiliteits- en gezondheidszorgsector. Het doel van het bedrijf is om technologie te creëren die het dagelijks leven voor iedereen transformeert. Door de fysieke en digitale wereld te combineren, helpt Siemens klanten hun digitale en duurzame transformatie te versnellen, waardoor fabrieken efficiënter worden, steden leefbaarder en vervoer duurzamer. Als leider in industriële AI benut Siemens zijn diepgaande domeinkennis om AI – inclusief generatieve AI – toe te passen in realistische industriële omgevingen, waardoor AI toegankelijk en impactvol wordt voor klanten in uiteenlopende sectoren. Siemens heeft ook een meerderheidsbelang in het beursgenoteerde Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die baanbrekende innovaties in de gezondheidszorg mogelijk maakt. Voor iedereen. Overal. Duurzaam. In het boekjaar 2025, dat werd afgesloten op 30 september 2025, realiseerde de Siemensgroep een omzet van €78,9 miljard en een nettowinst van €10,4 miljard. Op 30 september 2025 telde het bedrijf wereldwijd ongeveer 318.000 medewerkers op basis van voortgezette activiteiten. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Katrien Valkiers

Siemens NV - Digital Industries

Guido Gezellestraat 123
1654    Beersel (Huizingen)