Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Nieuwe Plant Intelligence-opties voor meer transparantie en een betere planning van het productieproces

Siemens lanceert twee nieuwe Plant Intelligence-opties voor het WinCC Unified-systeem: de opties Performance Insight en Calendar zullen het WinCC Unified visualization-systeem aanvullen met functies die meer transparantie en een gestructureerde planning van de productieprocessen mogelijk maken

De nieuwe optie Performance Insight biedt de gebruiker zowel een formule-editor waarmee hij de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) kan berekenen volgens ISO-norm 22400, als een uitgebreide keuze aan WinCC-controls voor hun display en voor analysedoeleinden. De prestaties, kwaliteit en beschikbaarheid van de productiefabriek kunnen worden gevisualiseerd aan de hand van een brede waaier van verschillende grafieken zoals staafdiagrammen, Gantt-grafieken en Multiline-diagrammen, zodat de overall equipement effectiveness (OEE) kan worden berekend. De operatoren van de fabriek kunnen de status van het volledige productieproces registreren, van op algemeen fabrieksniveau tot individuele machines, waardoor systematisch kan worden gedetecteerd wat er nog geoptimaliseerd kan worden.
De optie ‘Calendar’ voor de visualisatie van de gestructureerde planning van productieprocessen is nu ook beschikbaar in WinCC. Deze functie wordt gebruikt om de looptijd van machines en fabrieken te bepalen en om standaardtemplates te creëren voor terugkerende productiedagen en shifts. Bovendien kan men met de kalenderfunctie de procesuitvoering uitschrijven op een tijdlijn en op basis daarvan bijvoorbeeld overwegen om een machine voor het begin van een werkshift op te starten. Doordat de nieuwe optie ‘Calendar’ rekening houdt met de bedrijfstijden, kunnen productieprocessen en evenementen flexibeler worden gepland. 
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De onderneming is wereldwijd actief, met focus op de domeinen van intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Met de afzonderlijk beheerde ondernemingen Siemens Energy, de wereldwijde energieonderneming van Siemens, en Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de energiesystemen van vandaag en morgen evenals aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde ondernemingen Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy (onderdeel van Siemens Energy), is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten evenals van milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2019, afgesloten op 30 september 2019, genereerde Siemens een omzet van € 86,8 miljard en een nettowinst van € 5,6 miljard. Eind september 2019 had de onderneming wereldwijd zo’n 385.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet: www.siemens.com.
Lees meer
Reference Number: BEDIPR20200407139NL

Contact

Andreas Friedrich

Digital Industries

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nurenberg
Duitsland

+49 1522 2103967