Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Nieuwe meetapparaten van Siemens leggen energiegegevens met hogere nauwkeurigheid vast

De nieuwe 7KM PAC3220-apparaten zijn ontworpen voor geavanceerde energiebeheeractiviteiten in industriële omgevingen. Ze kunnen worden gebruikt in elk elektriciteitsnet van 50 Hertz (Hz) en 60 Hz en meten elektrische parameters zoals spanning, fasestroom en frequentie alsook actief, reactief en schijnbaar vermogen. Naast ogenblikkelijke waarden slaan de apparaten ook precieze gemiddelde waarden op voor periodes tussen 10 seconden en 15 minuten. Standaard communicatieprotocols zoals Modbus TCP, Profibus of Profinet kunnen worden gebruikt om de gegevens door te sturen naar bovenliggende systemen. Nieuwe functies omvatten een led-kleurenscherm op het toestel en een geïntegreerde webinterface waarmee de metingen in een browser kunnen worden weergegeven.
De 7KM PAC3120-apparaten bieden een eenvoudige en kostenefficiënte manier om aan de slag te gaan met energiemonitoring in gebouwen en infrastructuren, zoals kantoorgebouwen of datacenters. Ze registreren het energieverbruik en basiswaarden zoals stroom, spanning en vermogen. Het Modbus RTU-communicatieprotocol kan worden gebruikt voor gegevensoverdracht.
De Sentron powermanager analysesoftware en de meetapparaten uit de 7KM PAC-reeks vormen samen een compleet en eenvoudig te implementeren energiemonitoringsysteem dat energiewaarden van infeed tot individuele stroomvoorzieningen opvangt en analyseert. De apparaten zijn gecertificeerd volgens de normen van de International Electrotechnical Commission (IEC) en Underwriters Laboratories (UL) en kunnen wereldwijd worden gebruikt. De meetapparaten zijn eenvoudig te installeren in bestaande stroomdistributiesystemen.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen van elektriciteitsopwekking en -distributie, intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, en automatisering en digitalisering in de proces- en productie-industrieën. Met de afzonderlijk beheerde bedrijfsentiteit Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde bedrijven Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten en milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2018, afgesloten op 30 september 2018, genereerde Siemens een omzet van € 83,0 miljard en een nettowinst van € 6,1 miljard. Eind september 2018 had het bedrijf wereldwijd zo’n 379.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor de intelligente, adaptieve infrastructuren van vandaag en voor de toekomst. SI focust op de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een omvattend End-to-End-portfolio uit één enkele bron - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf de energieopwekking tot en met het energieverbruik. Met een steeds verder gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn, en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Zo creëert SI zorgzame omgevingen. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. SI heeft wereldwijd zo’n 72.000 medewerkers in dienst.
Lees meer
Reference Number: PR20191202116nl

Contact

Heidi Fleissner

Smart Infrastructure

Siemensstr. 10 
93055 Regensburg 
Duitsland

+49 (173) 7383392