Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility ontvangt een certificaat van TÜV SÜD voor de cyberveiligheid van zijn rollend materieel

“Met de certificering geven we onze klanten en overheden de garantie dat de IT van treinen en spooroplossingen beschermd is tegen storingen en cyberaanvallen en voldoet aan de wettelijke vereisten. Cyberveiligheid is een basisvoorwaarde om de beschikbaarheid van treinen te waarborgen”, aldus Sabrina Soussan, CEO van Siemens Mobility.
De afgelopen vijf jaar is de ontwikkeling van rollend materieel bij Siemens Mobility onderworpen aan een strenge risicogebaseerde aanpak van IT-beveiliging, waarbij voor elk project individuele risico’s worden geïdentificeerd en adequate, op maat gesneden beveiligingsmaatregelen worden genomen. Dat strenge IT-beveiligingsproces werd door het bedrijf al in meer dan honderd projecten gebruikt. De Duitse IT-beveiligingswet, die sinds juli 2015 van kracht is, vereist, samen met de verordening omtrent vitale infrastructuren (KRITIS) van 2016 en andere wetgevingsinitiatieven zoals de Europese cyberbeveiligingswet, ook overeenkomstige beschermingsmaatregelen van de spoorwegindustrie.
Siemens Mobility hanteert een holistische benadering van IT-beveiliging die de hele toeleveringsketen omvat. Diverse controle- en geleidingssystemen en publieke en interne informatietechnologieën zijn inbegrepen, zoals treincontrolesystemen met veiligheidskritische en niet-veiligheidskritische IT-systemen, spoorwegmaatschappijsystemen, passagiersinformatiesystemen, passagiersinternet en cloudgebaseerde interfaces tussen treinen en het Network Operation Center. Die aanpak resulteerde in een IEC 62443-certificaat met de grootste omvang ter wereld. 

Siemens Mobility is een afzonderlijk beheerde onderneming van Siemens AG. Siemens Mobility is al meer dan 160 jaar leider in transportoplossingen en blijft zijn portfolio continu innoveren in zijn kernactiviteiten, namelijk rollend materieel, spoorautomatisering en -elektrificatie, kant-en-klare systemen, intelligente verkeerssystemen en aanverwante diensten. Door middel van digitalisering stelt Siemens Mobility mobiliteitsoperatoren over de hele wereld in staat infrastructuur intelligent te maken, waarde duurzaam te verhogen over de gehele levenscyclus, de ervaringen van de passagiers te verbeteren en beschikbaarheid te garanderen. In boekjaar 2018, dat eindigde op 30 september 2018, boekte de vroegere Siemens Mobility-afdeling een omzet van € 8,8 miljard en telde de onderneming wereldwijd 34.200 medewerkers. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/mobility.

Lees meer

Contact

Eva Haupenthal

Siemens Mobility GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 
81739 München 
Duitsland

+49 (89) 636-24421