Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

De resultaten van Siemens-onderzoek herdefiniëren normen voor veiligheid, efficiëntie en flexibiliteit in life sciences-laboratoria

Tijdens de testfase werden drie verschillende luchttoevoersystemen geregeld en gemeten in zeven verschillende configuraties onder vergelijkbare omstandigheden en tot het uiterste belast. De resultaten zijn een unieke set data-inzichten voor elk systeem, waarbij specifieke situaties kunnen worden vergeleken, met aandacht voor verschillende elementen zoals veiligheids- en verontreinigingscontrole, gebruikerscomfort, systeemflexibiliteit, aanpassingsvermogen en ventilatie-efficiëntie.
De studie toont dat nauwkeurige controle van de luchtstroom van het grootste belang is, wat leidt tot veiligere, efficiëntere en comfortabelere laboratoriumomgevingen. In feite kan een overmatige luchtvoorziening gecontroleerde omstandigheden verstoren, de kosten verhogen en de CO₂-uitstoot verhogen. Opmerkelijk genoeg vereisten sommige scenario's minder dan de helft van het luchtvolume, wat 45 procent betere ventilatie-efficiëntie behaalde en een veel betere verwijdering van gevaarlijke gassen en warmte aantoonde. Beter gecontroleerde luchtstroom leidde ook tot 29 procent snellere hersteltijden na gesimuleerde lekken, wat direct de veiligheid en het comfort van de gebruiker verbeterde. Bovendien pleit project PEARL voor een verschuiving van het ontwerpen van laboratoriumruimtes voor één specifiek gebruik naar het creëren van flexibele, next-generation omgevingen die kunnen schalen van nul tot 300 watt per vierkante meter. Deze geavanceerde systemen zijn op de juiste grootte en goed gecontroleerd, en leveren precies de hoeveelheid lucht die nodig is om veiligheid en comfort te waarborgen, terwijl ze tegelijkertijd energie besparen en emissies verminderen.
Tijdens het uitvoeren van de fysieke tests bouwde Siemens een digitaal model van de volledige projectopstelling, inclusief een simulatie van de tests zelf. "Het vergelijken van ons PEARL-project digitale model met metingen uit de echte wereld toonde een verbazingwekkende nauwkeurigheid. Deze gevalideerde kennis stelt ons in staat om prestaties, veiligheid en comfort voor toekomstige labontwerpen direct binnen hun digitale tweeling te verfijnen en te optimaliseren," zei Tim Walsh, Global Solution Director for Life Sciences bij Siemens Smart Infrastructure.
De vraag naar laboratoriumruimte neemt toe in alle belangrijke regio's, gedreven door R&D-investeringen, biotechnologische innovaties en een groeiende pijplijn van nieuwe geneesmiddelen. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk wordt geschat: een miljoen vierkante meter extra laboratoriumruimte in de komende vijf jaar om in de verwachte onderzoeksbehoeften te voorzien. De bevindingen van de studie helpen om in te spelen op de dringende behoefte aan veiligere, flexibelere en energiezuinigere laboratoria. 
Op basis van de inzichten uit project PEARL heeft Siemens het Smart Lab Ecosystem (SLE) verder verbeterd, een modulaire infrastructuurkit die het mogelijk maakt om zeer aanpasbare en schaalbare laboratoriumomgevingen te creëren die kunnen worden afgestemd op specifieke onderzoeksbehoeften, van basisonderzoek tot faciliteiten met hoge veiligheidsnormen. De SLE maakt tot 80 procent sneller ontwerp en configuratie mogelijk van alle soorten laboratoriumomgevingen tot bio-veiligheidsniveau 2.
"Project PEARL is een gamechanger voor de laboratoriumindustrie," voegde Walsh toe. "Voor het eerst hebben we praktijkdata die niet alleen onze digitale modellen bevestigt, maar ons ook in staat stelt ze te verfijnen en laboratoria te ontwerpen die echt geoptimaliseerd zijn voor veiligheid, comfort en efficiëntie. Het Smart Lab Ecosystem bouwt voort op deze basis en biedt onze klanten een complete, kant-en-klare oplossing die zowel innovatief als toekomstbestendig is. We bouwen niet alleen laboratoria; We creëren intelligente omgevingen die wetenschappelijk onderzoek zal versnellen en de vooruitgang voor de komende jaren stimuleert."
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur voor vandaag en de toekomst. Het pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een uitgebreid end-to-end portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot aan het verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt het klanten te gedijen en gemeenschappen vooruit te helpen, terwijl het bijdraagt aan de bescherming van de planeet. Om deze reis te beschermen, bevorderen we holistische cyberbeveiliging om veilige en betrouwbare operaties te garanderen. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2024 had het bedrijf wereldwijd ongeveer 78,500 werknemers.
Read more
Siemens AG (Berlijn en München) is een toonaangevende technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, mobiliteit en gezondheidszorg. Doel van de onderneming is het ontwikkelen van technologie die het dagelijkse leven voor iedereen transformeert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun digitale en duurzaamheidstransformaties te versnellen en zo fabrieken efficiënter, steden leefbaarder en vervoer duurzamer te maken. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die baanbrekende doorbraken in de gezondheidszorg realiseert. Voor iedereen. Overal. Duurzaam. In boekjaar 2024, afgesloten op 30 september 2024, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 75,9 miljard en een nettowinst van € 9,0 miljard. Vanaf 30 september 2024 had de onderneming, op basis van de voortgezette activiteiten, wereldwijd zo’n 312.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Read more

Contatto

Christian S. Wilson

Siemens Smart Infrastructure

+49 172 138 5608