Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens AG Österreich: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 und starker Fokus auf Software und Künstliche Intelligenz

Siemens-Erfolgsprojekte sind wesentlicher Bestandteil des Unternehmenserfolgs
Im Rahmen der Hannover Messe 2025, der Weltleitmesse für die produzierende Industrie, wurden die gemeinsamen Aktivitäten mit Kotányi, ein führender Hersteller von hochwertigen Kräutern und Gewürzen, präsentiert. Mit der Unterstützung durch Siemens modernisierte das Unternehmen seine Produktion mithilfe von Datenanalyse, intelligenten Systemen und KI-basierter vorausschauender Wartung, was zu mehr Transparenz, Effizienz und Verfügbarkeit führte.

Die erste Bestellung aus der neuen SICHARGE FLEX-Produktfamilie – ein dezentrales Ladesystem der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge – erfolgte durch OMV für den Standort Kufstein, der sowohl für Personenkraftwagen als auch für eTrucks und eBusse ausgelegt sein wird. 

Auf dem Gebiet der Stromnetze hat Siemens gemeinsam mit der Kärnten Netz GmbH (KNG) den Gridscale X Flexibility Manager entwickelt – ein Softwareangebot, das Verteilnetzbetreibern, wie KNG, ermöglicht, die vorhandene Netzkapazität optimal zu nutzen und den Netzanschluss von dezentralen Energieressourcen oder auch Rechenzentren flexibel zu beschleunigen. 

Erweiterung des Forschungs- und Innovationsökosystems
Einen bedeutenden Meilenstein für die Forschungslandschaft Österreichs setzte die SAGÖ im Geschäftsjahr 2025 mit der Erweiterung seines erfolgreichen Research and Innovation Ecosystems (RIE) mit der TU Graz zu einem landesweiten Innovationsökosystem gemeinsam mit der TU Wien und der Montanuniversität Leoben. Die strategische Partnerschaft wird sich auf Schlüsselthemen wie nachhaltige Mobilität, energieeffiziente Produktion und digitale Transformation konzentrieren.

Die rund 590 Expert:innen in Forschung und Entwicklung lieferten wichtige Beiträge zu den globalen Forschungsfeldern. So spielt unter anderem das aus Österreich heraus geleitete globale Siemens-Technologiefeld Integrated Circuits and Electronics am Weltmarkt eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Computerchips.

„Österreich war immer ein zuverlässiger Standort im internationalen Innovationswettbewerb, aber das allein reicht nicht. Wir brauchen daher nicht nur ein optimales Forschungsumfeld, sondern auch gezielte Kooperationen wie das Siemens Research and Innovation Ecosystem, um dauerhaft relevant zu bleiben. Siemens zeigt, dass dieser Weg möglich ist – mit Forschung, die Wirkung entfaltet, und Partnerschaften, die Innovation antreiben. So lässt sich die Zukunft nicht nur bewältigen, sondern gestalten – und genau das ist die Mission von Siemens Österreich“, so Patricia Neumann.

Aufwärtstrend für Siemens in Österreich und Wirtschaftsraum mit 26 Ländern
Siemens in Österreich (alle österreichischen Siemens-Gesellschaften) erzielte im selben Zeitraum mit 9.400 Mitarbeitenden einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro (plus 15 Prozent). Das Einkaufsvolumen dieser Gesellschaften vermehrte sich um 3,7 Prozent. Davon profitieren mehr als 4.200 Lieferanten aus Österreich. Siemens sichert damit Arbeitsplätze und trägt zur Wertschöpfung am Standort bei.

In der großteils von Österreich aus verantworteten Region (Wirtschaftsraum bestehend aus 26 Ländern von Osteuropa über Israel bis Zentralasien) gab es im Geschäftsjahr 2025 sowohl bei den Mitarbeitenden als auch beim Umsatz eine Aufwärtsbewegung. Alle Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2025 finden sie hier: Siemens AG Österreich | Geschäftsbericht 2025
Über Siemens Österreich 
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 9.400 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2025 bei rund 3,8 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens in Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens in Österreich bei rund 6.800 Lieferanten – etwa 4.200 davon aus Österreich – über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 25 Länder (Lead Country Austria). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at
Read more

Ota yhteyttä

SIMON TARTAROTTI

+43 (664) 78063394