Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release21. März 2022Siemens AG ÖsterreichWien
Weltwassertag: Know-how und Technologien von Siemens Österreich im Einsatz für die Trinkwasserversorgung in Saudi-Arabien
Die Meerwasserentsalzungsanlage Al Khafji produziert bis zu 60.000 Kubikmeter Trinkwasser
„Shoaiba 5” produziert Trinkwasser für 1,2 Millionen Menschen
Die Anlage mit dem Namen „Shoaiba 5“ wird nach Fertigstellung 2023 pro Tag rund 600.000 m3 Trinkwasser produzieren. Zum Vergleich, die Stadt Salzburg benötigt täglich etwa 37.000 m3. Das lebenswichtige Trinkwasser wird an 1,2 Millionen Menschen in den Städten Jeddah und Mekka und den umliegenden Regionen geliefert.
„Shoaiba 5“ ist das dritte Projekt in Folge, mit dem Siemens Österreich beauftragt wurde: 2017 startete der Betrieb der Anlage „Al Khafji“, diese produziert bedarfsabhängig bis zu 60.000 m3 Trinkwasser pro Tag. 2020 wurden acht kleinere Meerwasserentsalzungsanlagen unter dem Namen „Satellite Desalination Plants“ entlang der gesamten Rotmeer-Küste über 2.000 Kilometer installiert. Insgesamt produzieren diese 240.000 m3 frisches Trinkwasser. Die Lösungskompetenz für die gesamte Elektrotechnik der insgesamt zehn Anlagen kommt von Siemens Österreich. In Auftrag gegeben wurden die Projekte von einem Konsortium aus Advanced Water Technology (AWT) und Rawafid Industrial.
Die Anlage mit dem Namen „Shoaiba 5“ wird nach Fertigstellung 2023 pro Tag rund 600.000 m3 Trinkwasser produzieren. Zum Vergleich, die Stadt Salzburg benötigt täglich etwa 37.000 m3. Das lebenswichtige Trinkwasser wird an 1,2 Millionen Menschen in den Städten Jeddah und Mekka und den umliegenden Regionen geliefert.
„Shoaiba 5“ ist das dritte Projekt in Folge, mit dem Siemens Österreich beauftragt wurde: 2017 startete der Betrieb der Anlage „Al Khafji“, diese produziert bedarfsabhängig bis zu 60.000 m3 Trinkwasser pro Tag. 2020 wurden acht kleinere Meerwasserentsalzungsanlagen unter dem Namen „Satellite Desalination Plants“ entlang der gesamten Rotmeer-Küste über 2.000 Kilometer installiert. Insgesamt produzieren diese 240.000 m3 frisches Trinkwasser. Die Lösungskompetenz für die gesamte Elektrotechnik der insgesamt zehn Anlagen kommt von Siemens Österreich. In Auftrag gegeben wurden die Projekte von einem Konsortium aus Advanced Water Technology (AWT) und Rawafid Industrial.
Wolfgang Hesoun, CEO Siemens Österreich: „Wasser ist das kostbarste Gut auf unserem Planeten, dessen Bedeutung für Stabilität und gesundes Wachstum vielfach unterschätzt wird. Durch die Gewinnung von Trinkwasser und Betriebswasser für Industrie- oder Kraftwerksanlagen aus Meerwasser gelingt es unseren Kunden Wasser für trockene Regionen bereit zu stellen. Auch in diesem Bereich zeigt sich, dass österreichische Expertise weit über unsere Grenzen zum Einsatz kommt und vielfach gefragt ist. Die damit verbundenen Innovationen und Technologien wurden auch auf der EXPO 2020 in Dubai vor einem Weltpublikum präsentiert.“
Aus Österreich in die Welt: Technik von Siemens Österreich in Saudi-Arabien
Zum Einsatz kommen verschiedene Produkte aus dem Hause Siemens: Unter anderem etwa Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen vom Typ NXPLUS C sowie SIVACON S8, Leistungs- und Verteiltransformatoren und SIVACON 8PS Niederspannungs-Stromschienen. Siemens liefert die Frequenzumrichter SINAMICS G150 (Niederspannung) und GH180 (Mittelspannung). Die gesamte Prozessautomatisierung funktioniert auf Basis des Leitsystems SIMATIC PCS7 und dem I/O-System ET 200SP HA sowie den SCALANCE-Netzwerkkomponenten für die industrielle Kommunikation. Für wesentliche Bereiche der Messtechnik werden Messumformer aus der SITRANS-Reihe eingesetzt.
Zum Einsatz kommen verschiedene Produkte aus dem Hause Siemens: Unter anderem etwa Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen vom Typ NXPLUS C sowie SIVACON S8, Leistungs- und Verteiltransformatoren und SIVACON 8PS Niederspannungs-Stromschienen. Siemens liefert die Frequenzumrichter SINAMICS G150 (Niederspannung) und GH180 (Mittelspannung). Die gesamte Prozessautomatisierung funktioniert auf Basis des Leitsystems SIMATIC PCS7 und dem I/O-System ET 200SP HA sowie den SCALANCE-Netzwerkkomponenten für die industrielle Kommunikation. Für wesentliche Bereiche der Messtechnik werden Messumformer aus der SITRANS-Reihe eingesetzt.
Der Schwerpunkt Meerwasserentsalzung/Desalination hat sich in Österreich über Jahrzehnte entwickelt. Die Mitarbeitenden haben sich Know-how und Kundenverbindungen angeeignet, die nun zur Verfügung stehen.
For this press release
Follow us on Twitter
Über Siemens Österreich
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 8.900 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2021 bei rund 2.7 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie sowie intelligente Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 7.100 Lieferanten – etwa 4.400 davon aus Österreich – über 778 Millionen Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 20 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at