Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Verlässliche Lösungen von Siemens für höchste Sicherheit in Recyclingbetrieben – Schutz vor Batterie-Bränden

Die Siemens-Antwort auf das Risiko: High-Tech-Brandschutzsysteme

Siemens setzt bereits heute gemeinsam mit Recyclingunternehmen hochmoderne Brandmelde- und Löschanlagen ein, die potenzielle Brände erkennen, bevor sie außer Kontrolle geraten:

  • Früherkennung: Unsere Systeme identifizieren erste Anzeichen von Bränden – sei es durch chemische Veränderungen oder minimale Hitzeentwicklungen
  • Automatische Löschmaßnahmen: Brandherde werden unmittelbar mit großen Mengen Wasser und speziellem Löschschaum bekämpft, um Schäden zu minimieren
  • Praxisbewährte Technologie: Die Lösungen, die Siemens unter anderem in der Kärntner Abfallbewirtschaftung (KAB) installiert hat, haben sich bereits vielfach bewährt und mehrere Brände durch Akkus erfolgreich verhindert, ohne dass Sachschäden entstanden
Ganzheitlicher Schutz für maximale Sicherheit
Die Systeme von Siemens kombinieren State-of-the-Art-Technologie mit einem umfassenden Ansatz: von der Installation bis zur langfristigen Betreuung. Damit bieten wir Recyclingunternehmen den Schutz, den sie angesichts wachsender Sicherheitsanforderungen dringend benötigen.Marco Bänder, Geschäftsführer der KAB Kärntner Abfallbewirtschaftung GmbH, bestätigt: „Die Zusammenarbeit mit Siemens hat nicht nur unsere Sicherheitsstandards massiv erhöht, sondern auch gezeigt, dass High-Tech-Lösungen in unserer Branche essenziell sind. Die Anlage hat sich bereits mehrfach bewährt, und wir können uns auf den langfristigen Support voll verlassen.“

Appell für eine sichere Zukunft in Österreich
Siemens ist führend in der Entwicklung und Bereitstellung technologischer Lösungen, die Sicherheit und Effizienz in der Entsorgungs- und Recyclingbranche fördern. Unser Ziel ist es, zuverlässige Systeme zu implementieren, die nicht nur den aktuellen Anforderungen entsprechen, sondern auch nachhaltig zur Verbesserung von Standards beitragen.Für weitere Informationen über unsere Brandschutzsysteme und individuelle Beratung kontaktieren Sie uns unter: Brandschutz - Gebäudetechnik - Siemens AT
Über Siemens Österreich 
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 9.500 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2024 bei rund 3,3 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 6.900 Lieferanten – etwa 4.300 davon aus Österreich – über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 25 Länder (Lead Country Austria). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at.
Mehr

Kontakt

SIMON TARTAROTTI

Siemens AG Österreich

+43 (664) 78063394