Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release15. Oktober 2020Siemens AG ÖsterreichWien
Sinumerik One Dynamics – neue leistungsstarke Technologiepakete für Bewegungsführung und Werkstückqualität
Das
One Dynamics Operate Paket unterstützt den Anwender beim effizienten
Programmieren in der Werkstatt mit den bewährten Sinumerik
Bearbeitungszyklen und einer hochwertigen CNC-Simulation für die
Bearbeitungstechnologien Fräsen und Drehen. Außerdem erhält der
Anwender vielfältige Möglichkeiten auf seine NC-Programme und
Werkstückunterlagen zuzugreifen. Er hat die Option papierlos zu fertigen
und kann beispielsweise innerhalb kürzester Zeit seine 3D-CAD-Daten
in der Werkstattumgebung visualisieren. Für das Abarbeiten von
CAM-generierten CNC-Programmen für die Freiformflächenbearbeitung bieten
die One Dynamics 3- und 5-Achsen-Fräsen Pakete mit Top Surface und Top
Speed Plus CNC-Funktionen für exzellente Bewegungsführung
und perfekte Werkstückoberflächen. Mit Top Surface werden die
Geometriedaten aus dem CAM-System während der Abarbeitung auf der CNC
anhand eines intelligenten Algorithmus überprüft und optimiert. Damit
wird beim Fräsen komplexer Freiformflächen eine hohe Oberflächengüte
erzielt. Dies ist besonders bei geometrisch komplexen Formenbauteilen,
die besondere Anforderungen an Oberflächenqualität, Formgenauigkeit und
Produktionseffizienz stellen von Vorteil, beispielsweise im Werkzeug-
und Formenbau, dem Flugzeugbau oder der Medizintechnik.
Das Top Speed Plus sorgt mit neuer Filtertechnik dafür, dass eine
erhöhte Dynamik möglich wird, ohne mechanische Schwingungen der Maschine
anzuregen und die die Konturgenauigkeit zuverlässig einhält. Abhängig
vom konkreten Anwendungsfall können dadurch die
Bearbeitungszeiten um bis zu 30 Prozent verkürzt werden. Damit lassen
sich Stückkosten für die Fräsbearbeitung mit CAM-generierten
CNC-Programmen reduzieren und die Wirtschaftlichkeit in der Produktion
erhöhen.
Mit
wenigen Ausnahmen benötigen die Funktionen von Sinumerik One Dynamics
keinen Inbetriebnahmeaufwand seitens des Maschinenherstellers. Einmalig
aktiviert stehen sie dem Anwender zum sofortigen Einsatz
an der Maschine zur Verfügung. Da es sich um Softwarefunktionen der
CNC-Steuerung handelt ist auch kein Eingriff in die Maschine oder
Maschinenmechanik erforderlich. Für Anwender, die besonders
herausfordernde Anforderungen an Bearbeitungsqualität und
-geschwindigkeit
stellen, lassen sich vom Maschinenhersteller weitere optionale
CNC-Funktionen der Sinumerik, die über die Sinumerik One Dynamics-Pakete
hinausgehen, ergänzen. Diese Zusatzfunktionen müssen dann vom
Maschinenhersteller für die individuelle Maschine des Anwenders
freigeschaltet, parametriert und an die Maschinenstatik und -dynamik
angepasst werden.
For this press release
Siemens Digital Industries (DI)
ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung.
In enger Zusammenarbeit
mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der
Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem
Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe
durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und
Digitalisierung
der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen
Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige
Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI
erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und
die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries
hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 76.000
Mitarbeiter.
Siemens
zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes.
Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte die
Siemens AG Österreich einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro. Siemens
verbindet die physische und digitale
Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und
Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die
Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen
Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der
Prozess- und Fertigungsindustrie sowie intelligente Mobilitätslösungen
für den Schienen- und Straßenverkehr. Automatisierungstechnologien,
Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle.
Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren
und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt die Siemens AG
Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Siemens
Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie
für weitere 20 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa
sowie Israel). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at