[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/at\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/at\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/at","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung12. Juli 2021Siemens AG ÖsterreichWien
Siemens und Bernmobil treiben nachhaltigen Busverkehr in Bern voran
Ladeinfrastruktur für 14 neue Elektrobusse
Schnellladestationen an drei Endhaltestellen
Ladeinfrastruktur und digitale Depotmanagement-Lösung im Busdepot
Siemens hat von den Verkehrsbetrieben Bernmobil den Zuschlag für die
Lieferung von Ladeinfrastrukturlösungen für den Betrieb 14 neuer
Elektrobusse erhalten. Diese sollen ab Anfang 2023 auf den Linien 19 und
21 eingesetzt werden. Das Projekt umfasst Schnellladestationen an drei
Endhaltestellen sowie Ladeinfrastruktur für das Busdepot Eigerplatz. Zur
Optimierung des Betriebs wird eine cloudbasierte Depotmanagement-Lösung
von Siemens als Software-as-a-Service eingesetzt.
Ladeinfrastruktur für 14 neue Elektrobusse
Schnellladestationen an drei Endhaltestellen
Ladeinfrastruktur und digitale Depotmanagement-Lösung im Busdepot
Siemens hat von den Verkehrsbetrieben Bernmobil den Zuschlag für die
Lieferung von Ladeinfrastrukturlösungen für den Betrieb 14 neuer
Elektrobusse erhalten. Diese sollen ab Anfang 2023 auf den Linien 19 und
21 eingesetzt werden. Das Projekt umfasst Schnellladestationen an drei
Endhaltestellen sowie Ladeinfrastruktur für das Busdepot Eigerplatz. Zur
Optimierung des Betriebs wird eine cloudbasierte Depotmanagement-Lösung
von Siemens als Software-as-a-Service eingesetzt.
Bernmobil
treibt die Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs in der
Schweizer Hauptstadt konsequent voran. „Unser Ziel ist es, bis etwa 2035
ein vollständig klimaneutrales Busnetz mit ausschließlich elektrisch
angetriebenen Fahrzeugen zu betreiben“, so Markus Anderegg,
stellvertretender Direktor und Leiter Technik bei Bernmobil. „Eine
zuverlässige und leistungsfähige Ladeinfrastruktur ist für uns eine
wichtige Voraussetzung, um unser Ziel zu erreichen. Mit Siemens haben
wir dafür einen Partner, mit dem wir auch im Trambereich schon lange und
gut zusammenarbeiten.“
An den Endhaltestellen Elfenau, Blinzern (Linie 19) und Bremgarten
(Linie 21) sollen drei Siemens-Schnellladestationen Sicharge UC 600
inklusive eines Lademastes mit absenkbarem Pantographen zum Einsatz
kommen. Die Fahrzeuge werden dort während ihres fahrplanmäßigen
Aufenthalts mit einer Leistung von bis zu 450 Kilowatt aufgeladen. Der
Pantograph hat den Vorteil, dass die Verbindung der Ladevorrichtung mit
dem Fahrzeug vollautomatisch erfolgt; das manuelle Anschließen eines
Steckers entfällt. Der 6,5 Meter hohe Lademast ist 2,5 Tonnen schwer und
mit einer Standfläche von 130 x 33 cm verhältnismäßig kompakt.
Im Busdepot Eigerplatz installiert Siemens sieben
Schnellladestationen des Typs Sicharge UC 200 mit je drei Dispensern.
Somit können insgesamt 21 Stellplätze mit elektrischer Ladeinfrastruktur
ausgerüstet werden. Die Siemens-Ladeinfrastruktur bestehend aus
Sicharge UC-Ladezentren, Dispensern sowie CCS2-Anschlusskabel wird von
Siemens im bestehenden Depot unter laufendem Betrieb installiert.
Um dieses komplexe System mit mehreren Sicharge UC-Dispensern pro
Ladezentrum zu managen, wird im Busdepot Eigerplatz eine digitale
Depotmanagement-Lösung von Siemens eingesetzt. Es handelt sich um ein
cloudbasiertes Software-as-a-Service (SaaS)-Angebot. Das heißt, die
Software wird von Siemens betrieben und gewartet und Bernmobil zur
Nutzung zur Verfügung gestellt. Das System überwacht unter anderem alle
elektrischen Ströme, generiert Berichte zu den Ladevorgängen und
ermöglicht ein effizientes Diagnose- und Lastmanagement.
„Solche digitalen Systeme sind neben der Ladeinfrastruktur ein
zentrales Element für einen optimalen Depotbetrieb. Unsere Kunden
erhalten so Transparenz über alle Ladevorgänge und haben Kontrolle über
ihren Energiebedarf und ihre Kosten“, sagte Birgit Dargel, Global Head
of Future Grids bei Siemens Smart Infrastructure. „Indem wir die
Software als SaaS-Modell anbieten, kann sich Bernmobil vollkommen auf
den effizienten Betrieb ihrer elektrifizierten Busflotte konzentrieren.“
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für
intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die
Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung
und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden
und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden
ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten,
Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung
der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI
seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft,
sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz
unseres Planeten: SI creates environments that care. Der Hauptsitz von
Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum
30.09.2020 hatte das Geschäft weltweit rund 69.600 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des
Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 8.800
Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2020 bei rund 2.6 Milliarden
Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem
Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen.
Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente
Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen,
Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und
Fertigungsindustrie sowie intelligente Mobilitätslösungen für den
Schienen- und Straßenverkehr. Automatisierungstechnologien, Software und
Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all
seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler
Expertise in jedem Bundesland trägt die Siemens AG Österreich
nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei
rund 8.900 Lieferanten – etwa 5.900 davon aus Österreich – über 776
Millionen Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für
den heimischen Markt sowie für weitere 20 Länder (Region Zentral- und
Südosteuropa sowie Israel). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at