Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens-Technologie treibt Innovation im neuen Yacht-Modell von Bluegame voran

Bluegames neue BGF45-Yacht (c) Bluegame 

Bluegames neue BGF45-Yacht (c) Bluegame 

Das SENTRON ECPD ist eines der innovativsten Schutzschaltgeräte der Welt und gewährleistet dank seiner fortschrittlichen elektronischen Architektur ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die halbleiterbasierte SENTRON ECPD-Technologie (Electronic Circuit Protection Device) von Siemens. Im Zusammenspiel mit anderen Geräten der SENTRON-Produktfamilie bildet sie das Herzstück des Elektrifizierungssystems der BGF45. Das SENTRON ECPD ist eines der innovativsten Schutzschaltgeräte der Welt und gewährleistet dank seiner fortschrittlichen elektronischen Architektur ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Es ist in den elektrischen Schaltschränken an Bord installiert. Durch integrierte Überwachungsfunktionen ermöglicht es ein intelligentes Management der Energieflüsse und trägt so zur Gesamteffizienz der Yacht bei. Gleichzeitig lassen sich dank ultraschneller Reaktion bei Störungen Fehler minimieren und Wartungskosten reduzieren, und die Betriebskontinuität und der Komfort kann unter allen Segelbedingungen gewährleistet werden. 

Eine weitere Stärke des SENTRON ECPD ist seine außerordentliche Vielseitigkeit. Die Technologie von Siemens stellt sich intelligent auf die speziellen Anforderungen des Schiffs ein und optimiert die Konfigurationen und Reaktionen basierend auf den unterschiedlichen elektrischen Lasten und dem erforderlichen Anpassungsgrad. 

„Mit unserem bahnbrechenden SENTRON ECPD bieten wir eine branchenführende Technologie, die auch auf den Weltmeeren zu einem Höchstmaß an Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit beiträgt“, sagte Andreas Matthé, CEO Electrical Products bei Siemens. 

Die Zusammenarbeit zwischen Siemens und Bluegame zeichnet sich nicht nur durch technologische Innovation aus, sondern auch durch ihren Fokus auf Nachhaltigkeit. Bluegame verfolgt eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Säulen umfasst, und aktiv zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung 2030 in seinen täglichen Abläufen beiträgt. Das SENTRON ECPD passt perfekt dazu, gehört es doch zu den ersten Siemens-Produkten, die mit dem Siemens EcoTech-Label ausgezeichnet wurden. Diese Zertifizierung setzt neue Maßstäbe für Transparenz in der Branche und unterstreicht das Engagement des Unternehmens bei der Entwicklung umweltfreundlicher Lösungen. Dank ihrer Multifunktionalität ersetzt die Siemens-Lösung zahlreiche herkömmliche Geräte und benötigt so rund 85 Prozent weniger Platz in der Elektroverteilung. Je nach Applikation sind so Einsparungen von bis zu 80 Prozent bei Elektronik, 90 Prozent bei Metall und 90 Prozent bei Kunststoff möglich.
Über Siemens Österreich 
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 9.500 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2024 bei rund 3,3 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 6.900 Lieferanten – etwa 4.300 davon aus Österreich – über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 25 Länder (Lead Country Austria). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at.

Mehr

Kontakt

JOHANNA BÜRGER

Siemens AG Österreich

+43 (664) 88555678