Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung05. Oktober 2022Siemens AG ÖsterreichWien
Siemens stellt neue Version von Desigo CC jetzt mit direkter Cloud-Konnektivität vor

Direkte Cloud-Konnektivität zu Building X
Desigo CC unterstützt jetzt die direkte Anbindung an Building X, die offene und KI-gestützte Cloud-Plattform von Siemens. Gebäudebetreiber können mehrere Desigo CC-Standorte mit der Cloud-Anwendung Building X Operations Manager überwachen und managen. Im Falle einer Störung oder Betriebsauffälligkeit kann so umgehend reagiert werden, wodurch unnötige Anwesenheiten vor Ort vermieden wird. Mit dem Operations Manager verbindet sich das Bedienpersonal direkt zum Flex Client von Desigo CC vor Ort, ohne eine komplexe VPN-Konfiguration durchführen zu müssen.
Verbesserte Cybersicherheit
Die Verbesserung der Cybersicherheit ist immer ein wesentlicher Bestandteil jeder neuen Version. Die Plattform erfüllt höchste Schutzanforderungen und unterstützt zusätzliche Szenarien des Security Level 2 der IEC 62443-3-3. Darüber hinaus ermöglicht sie die Anpassung an die bestehende IT-Infrastruktur von Kunden und bietet ein verbessertes Benutzermanagement sowie erhöhte Kennwortsicherheit.
Besseres Benutzererlebnis
Neben einer hochmodernen Benutzeroberfläche bietet der Desigo CC Flex Client zusätzliche Softwarefunktionen, die das Benutzererlebnis für das Bedienpersonal verbessern. Zu den Highlights gehören der Log Viewer zur einfachen und effizienten Analyse von Protokolldaten, der Flex Client Report Viewer zum Erstellen, Anzeigen und Herunterladen von Berichten und Auswertungen sowie die Möglichkeit, Empfänger und Gruppen mit der neuen Anwendung für Benachrichtigungen zu managen.
Domänenübergreifende BACnet-Zertifizierung
Zur Integration unterschiedlicher Subsysteme in ein gemeinsames Gebäudemanagementsystem unterstützt Desigo CC den herstellerunabhängigen BACnet-Standard. Desigo CC ist eine der ersten Gebäudemanagementplattformen, die nach dem domänenübergreifenden Profil B-XAWS zertifiziert ist und die sichere Kommunikation mit BACnet Secure Connect unterstützt. BACnet/SC verschlüsselt den Datenverkehr und gewährleistet eine sichere Verbindung zwischen allen BACnet-Geräten. Desigo CC ist die technologische Plattform für eine smarte Gebäudeinfrastruktur. Die offene, leistungsfähige und stets aktuelle Plattform steigert den Komfort, Effizienz, Resilienz und Sicherheit von Gebäuden deutlich.
Desigo CC unterstützt jetzt die direkte Anbindung an Building X, die offene und KI-gestützte Cloud-Plattform von Siemens. Gebäudebetreiber können mehrere Desigo CC-Standorte mit der Cloud-Anwendung Building X Operations Manager überwachen und managen. Im Falle einer Störung oder Betriebsauffälligkeit kann so umgehend reagiert werden, wodurch unnötige Anwesenheiten vor Ort vermieden wird. Mit dem Operations Manager verbindet sich das Bedienpersonal direkt zum Flex Client von Desigo CC vor Ort, ohne eine komplexe VPN-Konfiguration durchführen zu müssen.
Verbesserte Cybersicherheit
Die Verbesserung der Cybersicherheit ist immer ein wesentlicher Bestandteil jeder neuen Version. Die Plattform erfüllt höchste Schutzanforderungen und unterstützt zusätzliche Szenarien des Security Level 2 der IEC 62443-3-3. Darüber hinaus ermöglicht sie die Anpassung an die bestehende IT-Infrastruktur von Kunden und bietet ein verbessertes Benutzermanagement sowie erhöhte Kennwortsicherheit.
Besseres Benutzererlebnis
Neben einer hochmodernen Benutzeroberfläche bietet der Desigo CC Flex Client zusätzliche Softwarefunktionen, die das Benutzererlebnis für das Bedienpersonal verbessern. Zu den Highlights gehören der Log Viewer zur einfachen und effizienten Analyse von Protokolldaten, der Flex Client Report Viewer zum Erstellen, Anzeigen und Herunterladen von Berichten und Auswertungen sowie die Möglichkeit, Empfänger und Gruppen mit der neuen Anwendung für Benachrichtigungen zu managen.
Domänenübergreifende BACnet-Zertifizierung
Zur Integration unterschiedlicher Subsysteme in ein gemeinsames Gebäudemanagementsystem unterstützt Desigo CC den herstellerunabhängigen BACnet-Standard. Desigo CC ist eine der ersten Gebäudemanagementplattformen, die nach dem domänenübergreifenden Profil B-XAWS zertifiziert ist und die sichere Kommunikation mit BACnet Secure Connect unterstützt. BACnet/SC verschlüsselt den Datenverkehr und gewährleistet eine sichere Verbindung zwischen allen BACnet-Geräten. Desigo CC ist die technologische Plattform für eine smarte Gebäudeinfrastruktur. Die offene, leistungsfähige und stets aktuelle Plattform steigert den Komfort, Effizienz, Resilienz und Sicherheit von Gebäuden deutlich.
For this press release
Follow us on Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2021 hatte das Geschäft weltweit rund 70.400 Beschäftigte.
Über Siemens Österreich
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 8.900 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2021 bei rund 2.7 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen und Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 7.100 Lieferanten – etwa 4.400 davon aus Österreich – über 778 Millionen Euro.Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 25 Länder (Lead Country Austria). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at