Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release22. Juli 2020Siemens AG ÖsterreichWien
Siemens präsentiert neue Stellantriebe mit modernster Technologie für Kleinventile
Flexibler, schneller und platzsparender Einbau
Alle
neuen Stellantriebe werden vorkonfiguriert geliefert und sind direkt
zum Einbau bereit. Die neu eingeführte Schutzklasse IP54 ermöglicht alle
Einbaurichtungen mitsamt «Kopf-über»-Montagen für noch mehr
Vielseitigkeit bei der Installation. Die neuen Produkte
wurden zudem um eine automatische Hub-Adaption bereichert, die den
Vorteil bringt, dass die verschiedenen
Ventil-Stellantriebs-Kombinationen perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Im Zusammenspiel mit druckunabhängigen Kombiventilen, den sogenannten
PICV’s (pressure-independent
control valves), wird ein erhöhter Komfort und ein weiteres
Energiespar-Potential erreicht, da PICV’s eine Überversorgung von
Verbrauchern sowie deren gegenseitige hydraulische Beeinflussung
verhindern und somit für ein unter allen Lastzuständen abgeglichenes
hydraulisches System sorgen.
Die Inbetriebnahme der SSA-Stellantriebe erfolgt aufgrund der neuen Statusanzeige in Form einer LED-Anzeige fehlerfrei und schnell. Die Anzeige ist so ausgelegt, dass sie die Stellung des Ventils wiedergibt, verschiedene Betriebszustände anzeigt und den Anwender bei verschiedenen Funktionen, wie zum Beispiel bei der Selbstkalibrierung, unterstützt.
Die Inbetriebnahme der SSA-Stellantriebe erfolgt aufgrund der neuen Statusanzeige in Form einer LED-Anzeige fehlerfrei und schnell. Die Anzeige ist so ausgelegt, dass sie die Stellung des Ventils wiedergibt, verschiedene Betriebszustände anzeigt und den Anwender bei verschiedenen Funktionen, wie zum Beispiel bei der Selbstkalibrierung, unterstützt.
Anwenderspezifisch mit neuen Features
Durch das Eingehen auf die Bedürfnisse des Anwenders wird eine Kosteneffizienz
erreicht, da dieser Stellantriebe mit genau jenen Funktionen erwerben kann, die auf sein Projekt zugeschnitten sind und so keine Überfunktionalität in Kauf nehmen muss. Er kann unter anderem zwischen der Basisversion oder der Premiumversion des Stellantriebs mit Feedbacksignal und manueller Verstellung wählen. Das Feedbacksignal bietet die Möglichkeit der frühen Fehlererkennung sowie schnellen Behebung von Unstimmigkeiten und trägt zur Vermeidung von Anlagenstillstand bei. Die Technologie der Stellantriebe ist mit einer Geräuschentwicklung von unter 30 dB für leisen Betrieb optimiert, was sie zu einem der leisesten Stellantriebe in diesem Produktsegment macht. Dank jener Eigenschaft eignen sich die neuen SSA-Stellantriebe ideal für Anwendungen in Hotels, Krankenhäusern und in Bibliotheken. Dank der hundertprozentigen Rückwärtskompatibilität kann ein einfaches und problemloses Ersetzen alter Stellantriebe während des laufenden Betriebes erfolgen.
erreicht, da dieser Stellantriebe mit genau jenen Funktionen erwerben kann, die auf sein Projekt zugeschnitten sind und so keine Überfunktionalität in Kauf nehmen muss. Er kann unter anderem zwischen der Basisversion oder der Premiumversion des Stellantriebs mit Feedbacksignal und manueller Verstellung wählen. Das Feedbacksignal bietet die Möglichkeit der frühen Fehlererkennung sowie schnellen Behebung von Unstimmigkeiten und trägt zur Vermeidung von Anlagenstillstand bei. Die Technologie der Stellantriebe ist mit einer Geräuschentwicklung von unter 30 dB für leisen Betrieb optimiert, was sie zu einem der leisesten Stellantriebe in diesem Produktsegment macht. Dank jener Eigenschaft eignen sich die neuen SSA-Stellantriebe ideal für Anwendungen in Hotels, Krankenhäusern und in Bibliotheken. Dank der hundertprozentigen Rückwärtskompatibilität kann ein einfaches und problemloses Ersetzen alter Stellantriebe während des laufenden Betriebes erfolgen.
For this press release
Siemens Smart Infrastructure (SI)
gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur
für heute und für
die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der
Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von
Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart
Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio
aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom
Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend
digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb
erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln
– und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI
creates environments that care. Der Hauptsitz von Siemens Smart
Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Das Unternehmen
beschäftigt weltweit etwa 72.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Siemens
Österreich zählt zu den führenden Technologieunternehmen des Landes.
Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 11.000 Menschen. Der
Umsatz lag im Geschäftsjahr 2019 bei rund 3,5 Milliarden Euro. Die
Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf die
Gebiete Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Dazu
gehören im Wesentlichen Systeme und Dienstleistungen für die
Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung ebenso wie
energieeffiziente Produkte und Lösungen für die Produktions-, Transport-
und Gebäudetechnik bis hin zu Technologien für hochqualitative und
integrierte Gesundheitsversorgung. Automatisierungstechnologien,
Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle.
Mit seinen sechs Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren
und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich
nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens
Österreich bei rund 10.400 Lieferanten – etwa 6.500 davon
aus Österreich – rund 1,2 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die
Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 20
Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel). Weitere
Informationen:
www.siemens.at