Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release21. Februar 2019Siemens AG ÖsterreichWien
Siemens Österreich Image- & Recruiting Kampagne
Katharina Swoboda, Leitung Kommunikation Siemens AG Österreich
„Wir gestalten die Zukunft durch den Einsatz von Technologie und verändern die Welt mit Verantwortung, Exzellenz und neuen Ideen. Es macht Spaß, einen wertvollen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit und ein besseres ‚Morgen‘ zu leisten, daher laden wir Entwickler, Automatisierungstechniker, Engineering Projektleiter, IT Spezialisten und Datenanalytiker zur Mitarbeit bei Siemens in Österreich ein“.
Kampagnendetails
Die Kampagne ist umfassend gestaltet und beinhaltet einen TV-Spot, Inserate in Print- und online-Medien sowie Social Media Aktivitäten und einzelne Site-Takeovers. Im Out-of-Home Bereich werden Sujets auf ausgewählten Rolling Boards sichtbar sein. Zentrales Element der Kampagne ist die Seite Siemens.at/jetztbewerben, unter der alle relevanten Informationen zu den offenen Stellen zusammengefasst sind. Auch intern wird die Kampagne ausgerollt, hier liegt der Fokus vor allem auf dem Mitarbeiter-empfehlen-Mitarbeiter Programm (Employee Referral Program). Die erste Welle der aktuellen Kampagne startet am 25. Februar und ist bis Ende März angesetzt, eine zweite Welle ist für Herbst geplant.
Auch Lehrlinge werden gesucht
Junge Menschen können sich für die ab September beginnende kaufmännische und technische Lehrlingsausbildung bewerben. Digitalisierungstechnologien und Produktionsformen wie der 3D-Druck oder virtuelles Schweißen sind Teil der Ausbildung. Aktuell bildet Siemens in Österreich rund 400 Lehrlinge aus, ab September können 120 Jugendliche ihre Laufbahn in ganz Österreich bei Siemens, einem der renommiertesten Lehrlingsbetriebe des Landes, starten.
Credits zur Kampagne:
Kreative Gestaltung und Umsetzung: Siemens Österreich
Medienplan/Schaltplan: Mediacom
Filmagentur: DIGI.MEDIA.TV
Medienplan/Schaltplan: Mediacom
Filmagentur: DIGI.MEDIA.TV
Mehr Informationen
Siemens Österreich zählt zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 10.700 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2018 bei rund 3,3 Milliarden Euro. Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf die Gebiete Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Dazu gehören im Wesentlichen Systeme und Dienstleistungen für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung ebenso wie energieeffiziente Produkte und Lösungen für die Produktions-, Transport und Gebäudetechnik bis hin zu Technologien für hochqualitative und integrierte Gesundheitsversorgung. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle.
Mit seinen sechs Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 10.700 Lieferanten - etwa 6.200 davon aus Österreich - über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 18 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel).
Weitere Informationen: www.siemens.at
Mit seinen sechs Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 10.700 Lieferanten - etwa 6.200 davon aus Österreich - über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 18 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel).
Weitere Informationen: www.siemens.at