Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release25. Juli 2019Siemens AG ÖsterreichWien
Siemens Fest>Spiel>Nächte
Die Übertragungen finden in modernster Audio- und Videotechnik auf einer tageslichttauglichen LED-Wand statt. Am Samstag, den 27. Juli 2019, wird ab 11 Uhr der Eröffnungsfestakt der diesjährigen Salzburger Festspiele live auf dem Kapitelplatz übertragen. Auch sonst können dieses Jahr zum Teil seit Monaten ausverkaufte Vorstellungen kostenlos erlebt werden: Mozarts Idomeneo, Orphée aux enfers von Jacques Offenbach und als abschließendes Highlight Verdis Simon Boccanegra. An zwei Abenden stimmen die Besucher vorab über Social Media (facebook.com/siemens.oesterreich) ab, welche Produktion zu sehen sein wird: Sowohl der Wunschjedermann als auch die Netrebko-Wunschoper werden von den Zuschauern interaktiv gewählt. Jährlich genießen rund 70.000 nationale und internationale Gäste das kulturelle Angebot mitten in der Salzburger Altstadt. Auf der Siemens Festspielnächte-Website (siemens.at/festspielnaechte) gibt es die Möglichkeit großartige Preise zu gewinnen. Unter allen Teilnehmern werden als Hauptpreis Premierenkarten für den Jedermann 2020 inklusive Hotelaufenthalt verlost.
Siemens Kinder>Festival
Freitag bis Sonntag gehören die Nachmittage auf dem Kapitelplatz den Kindern: Das an den Wochenenden stattfindende Kinder>Festival bietet auch den jüngsten Besuchern eine bunte Mischung aus kindgerechten Opern, Märchen und Theaterstücken. Die Vorführungen beginnen jeweils um 16 Uhr.
Das detaillierte Programm finden Sie im Anhang und online unter www.siemens.at/festspielnaechte und www.siemens.at/kinderfestival. Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter Siemens Österreich oder folgen Sie uns auf Twitter und Instagram @siemens_austria.
Mehr Informationen
Siemens Österreich zählt zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 10.700 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2018 bei rund 3,3 Milliarden Euro. Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf die Gebiete Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Dazu gehören im Wesentlichen Systeme und Dienstleistungen für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung ebenso wie energieeffiziente Produkte und Lösungen für die Produktions-, Transport und Gebäudetechnik bis hin zu Technologien für hochqualitative und integrierte Gesundheitsversorgung. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle.
Mit seinen sechs Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 10.700 Lieferanten - etwa 6.200 davon aus Österreich - über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 18 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel).
Weitere Informationen: www.siemens.at
Mit seinen sechs Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 10.700 Lieferanten - etwa 6.200 davon aus Österreich - über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 18 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel).
Weitere Informationen: www.siemens.at