[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/at\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/at\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/at","current_language_id":"de","nav_path":"\/at\/de","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/at\/de.html","search_url":"https:\/\/search.siemens.com\/de\/?lang=de&site=+siemens_c_at&q=&lr=lang_de&collapse=true&class=search%2Cbanner%2Ctext&_charset=UTF-8"}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Release27. Mai 2019Siemens AG ÖsterreichWien
Siemens auf der Ligna 2019
Effiziente Holzbearbeitung digital vernetzt
Unter dem Motto " Digital Enterprise – Thinking industry further " zeigt Siemens auf der Ligna 2019 in Hannover vom 27. - 31. Mai 2019 in Halle 16, Stand C14, ein breites Portfolio an innovativen Steuerungs- und Automatisierungslösungen für die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette in der holzbe- und verarbeitenden Industrie. Beim Messeauftritt stehen die Vorteile der Digitalisierung im Fokus, mit denen sich die Unternehmen der holzverarbeitenden und holzbearbeitenden Branche schnell auf veränderte Kundenbedürfnisse und die zunehmende Individualisierung von Produkten einstellen können.
Effiziente Holzbearbeitung digital vernetzt
Unter dem Motto " Digital Enterprise – Thinking industry further " zeigt Siemens auf der Ligna 2019 in Hannover vom 27. - 31. Mai 2019 in Halle 16, Stand C14, ein breites Portfolio an innovativen Steuerungs- und Automatisierungslösungen für die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette in der holzbe- und verarbeitenden Industrie. Beim Messeauftritt stehen die Vorteile der Digitalisierung im Fokus, mit denen sich die Unternehmen der holzverarbeitenden und holzbearbeitenden Branche schnell auf veränderte Kundenbedürfnisse und die zunehmende Individualisierung von Produkten einstellen können.
Auf dem Stand zeigt Siemens einen digitalen Zwilling eines Werkzeugwechslers, mit dem demonstriert wird, wie ein Projekt schon im Vorfeld der Umsetzung als exaktes virtuelles Modell abgebildet werden kann. Dadurch kann der Anwender das Verhalten von Werkstück und Maschine simulieren, die Performance optimieren und Erkenntnisse aus früheren Design- und Produktionserfahrungen umsetzen. So lassen sich die steigenden Anforderungen an die Produktivität und Flexibilität realisieren. Voraussetzung dafür ist die Verbindung von realer und virtueller Welt beispielsweise über das cloudbasierte, offene IoT-Betriebssystem MindSphere, mit dem Maschinenhersteller ihre Maschinen im Einsatz analysieren und so Rückschlüsse für eine kontinuierliche Optimierung erzielen können.
Weiter zeigt Siemens neue HMI Comfort-Panels, den Industrie PC Simatic IPC527G und das hoch performante Servoantriebssystem Sinamics S210 in Verbindung mit den Simotics S-1FK2 Motoren - in der aktuellen 400-Volt-Variante für einen höheren Leistungsbereich bis sieben Kilowatt.
Unter dem Motto "Digital Enterprise - Industrie weiterdenken" zeigt Siemens auf der Ligna 2019 in Hannover vom 27. bis 31. Mai 2019 ein umfangreiches Portfolio an innovativen Steuerungs- und Automatisierungslösungen zur Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette in der Holz- und Holz- verarbeitenden Industrie. Foto: Siemens
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 75.000 Mitarbeiter.
Siemens Österreich zählt zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 10.700 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2018 bei rund 3,3 Milliarden Euro. Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf die Gebiete Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Dazu gehören im Wesentlichen Systeme und Dienstleistungen für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung ebenso wie energieeffiziente Produkte und Lösungen für die Produktions-, Transport und Gebäudetechnik bis hin zu Technologien für hochqualitative und integrierte Gesundheitsversorgung. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle.
Mit seinen sechs Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 10.700 Lieferanten - etwa 6.200 davon aus Österreich - über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 18 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel).
Weitere Informationen: www.siemens.at