Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung20. Juli 2021Siemens AG ÖsterreichWien
Novigo Core von Siemens bietet erweiterte Sprachalarm- und Beschallungsfunktionen
Mit
den Novigo Systemen lassen sich alle Sprachalarm- und
Beschallungsanforderungen mit einer einzigen Lösung erfüllen. Novigo
Core nutzt die gleiche hochmoderne Technologie wie das 19 Zoll System,
ist aber auf kleine und einfache Anwendungen zugeschnitten. Für Kunden
ergibt sich so eine kostengünstige Lösung mit umfassenden
Anpassungsmöglichkeiten.
Das
System kommt für alle Anwendungen in Frage, in denen eine zuverlässige
Sprachalarmierung und Beschallung erforderlich ist, darunter Büros,
Hotels, gewerbliche Gebäude sowie Bildungseinrichtungen.
Wie das Novigo 19 Zoll System bietet auch Novigo Core mehrere
Redundanzniveaus und eignet sich zur schrittweisen Modernisierung
veralteter Anlagen. Dank professioneller Tonqualität und niedriger
Verzögerungszeit ist jederzeit eine klare Kommunikation gewährleistet
– sowohl bei Sprachmeldungen in Notfällen als auch bei Durchsagen und
Musikbeschallung im Geschäftsalltag.
Höchste Leistung für höchste Sicherheit
Sprachalarm- und Beschallungsanlagen sind ausschlaggebend zur Benachrichtigung von Menschen, wenn es tatsächlich einmal zu einem Notfall kommt. Durch klare Sprachmeldungen wird unverzüglich eine Evakuierung eingeleitet, die dann schnell und sicher durchgeführt werden kann. Novigo Core ist in zwei Varianten erhältlich: Novigo Core 400 und Novigo Core 1000. Novigo Core ist für die Wandmontage konzipiert und bietet trotz relativ kleiner Abmessungen eine Leistung bis zu 2000 Watt sowie einen zusätzlichen Ersatz- und Pilottonverstärker. Novigo Systeme erfüllen die europäische Norm EN 54-16 sowie alle relevanten örtlichen Vorschriften in Deutschland und europäischen Ländern. Die Systeme bieten umfassende Redundanz, damit der Betrieb jederzeit aufrechterhalten bleibt. Beide Systeme zeichnen sich durch hohe Leistung und Zuverlässigkeit aus und basieren auf dem Prinzip „Safety first“. Potenzielle Single Point of Failures (SPOF) sind dank verteilter Intelligenz ausgeschlossen.
Sicherstellen der Geschäftskontinuität
Um die Einrichtung und Verwaltung aller Komponenten zu erleichtern, besitzt Novigo eine Konfigurationssoftware mit Echtzeit-Engineering. Das System lässt sich während des laufenden Betriebs konfigurieren, ohne dass es zu Störungen des Tagesgeschäfts kommt. Zur Wartung oder um Anpassungen an der Konfiguration vorzunehmen, braucht das System nicht heruntergefahren zu werden. Das ist eine wichtige Überlegung bei Applikationen, die einen Betrieb rund um die Uhr erfordern.
Flexibilität und Kompatibilität
Durch die hochmoderne, modulare und skalierbare Systemarchitektur kann Novigo an Gebäude jeder Art und an die unterschiedlichsten Anforderungen angepasst werden. Anhand der gleichen Netzwerk- und Konfigurationstools kann Novigo Core mit dem Novigo 19 Zoll System kombiniert werden, um so eine umfassendere Auswahl an Zusatzprodukten zu bieten, wie zum Beispiel Verstärker oder Audiomatrix. Dadurch lassen sich Kosten optimieren. Beide Systeme können zur schrittweisen Modernisierung älterer Sprachalarmanlagen genutzt werden, oft sogar unter Beibehaltung der vorhandenen Verkabelung, um eine zukunftssichere Lösung zu schaffen, die mit sich ändernden Anforderungen Schritt hält. Unterschiedliche Leitungsstrukturen, wie zum Beispiel Ring, Stich sowie A/B Stichleitungen ermöglichen mehr Flexibilität bei der Installation.
Höchste Leistung für höchste Sicherheit
Sprachalarm- und Beschallungsanlagen sind ausschlaggebend zur Benachrichtigung von Menschen, wenn es tatsächlich einmal zu einem Notfall kommt. Durch klare Sprachmeldungen wird unverzüglich eine Evakuierung eingeleitet, die dann schnell und sicher durchgeführt werden kann. Novigo Core ist in zwei Varianten erhältlich: Novigo Core 400 und Novigo Core 1000. Novigo Core ist für die Wandmontage konzipiert und bietet trotz relativ kleiner Abmessungen eine Leistung bis zu 2000 Watt sowie einen zusätzlichen Ersatz- und Pilottonverstärker. Novigo Systeme erfüllen die europäische Norm EN 54-16 sowie alle relevanten örtlichen Vorschriften in Deutschland und europäischen Ländern. Die Systeme bieten umfassende Redundanz, damit der Betrieb jederzeit aufrechterhalten bleibt. Beide Systeme zeichnen sich durch hohe Leistung und Zuverlässigkeit aus und basieren auf dem Prinzip „Safety first“. Potenzielle Single Point of Failures (SPOF) sind dank verteilter Intelligenz ausgeschlossen.
Sicherstellen der Geschäftskontinuität
Um die Einrichtung und Verwaltung aller Komponenten zu erleichtern, besitzt Novigo eine Konfigurationssoftware mit Echtzeit-Engineering. Das System lässt sich während des laufenden Betriebs konfigurieren, ohne dass es zu Störungen des Tagesgeschäfts kommt. Zur Wartung oder um Anpassungen an der Konfiguration vorzunehmen, braucht das System nicht heruntergefahren zu werden. Das ist eine wichtige Überlegung bei Applikationen, die einen Betrieb rund um die Uhr erfordern.
Flexibilität und Kompatibilität
Durch die hochmoderne, modulare und skalierbare Systemarchitektur kann Novigo an Gebäude jeder Art und an die unterschiedlichsten Anforderungen angepasst werden. Anhand der gleichen Netzwerk- und Konfigurationstools kann Novigo Core mit dem Novigo 19 Zoll System kombiniert werden, um so eine umfassendere Auswahl an Zusatzprodukten zu bieten, wie zum Beispiel Verstärker oder Audiomatrix. Dadurch lassen sich Kosten optimieren. Beide Systeme können zur schrittweisen Modernisierung älterer Sprachalarmanlagen genutzt werden, oft sogar unter Beibehaltung der vorhandenen Verkabelung, um eine zukunftssichere Lösung zu schaffen, die mit sich ändernden Anforderungen Schritt hält. Unterschiedliche Leitungsstrukturen, wie zum Beispiel Ring, Stich sowie A/B Stichleitungen ermöglichen mehr Flexibilität bei der Installation.
For this press release
Follow us on Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI)
gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige
Infrastruktur für heute und für
die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der
Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von
Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart
Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio
aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom
Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend
digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb
erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln
– und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI
creates environments that care. Der Hauptsitz von Siemens Smart
Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30.09.2020 hatte
das Geschäft weltweit rund 69.600 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Siemens
zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes.
Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 8.800 Menschen. Der
Umsatz lag im Geschäftsjahr 2020 bei rund 2.6 Milliarden Euro. Siemens
verbindet die physische und digitale
Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und
Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die
Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen
Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der
Prozess- und Fertigungsindustrie sowie intelligente Mobilitätslösungen
für den Schienen- und Straßenverkehr. Automatisierungstechnologien,
Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle.
Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren
und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt die Siemens AG
Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich
bei rund 8.900 Lieferanten – etwa 5.900 davon aus
Österreich – über 776 Millionen Euro. Siemens Österreich hat die
Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 20
Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel). Weitere
Informationen finden Sie unter:
www.siemens.at