Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release14. Mai 2020Siemens ÖsterreichWien
Neue Sirius Temperaturüberwachungsrelais bieten mehr Funktionen auf kleinerem Raum
Die neuen Sirius Temperaturüberwachungsrelais 3RS2 sind nur 22,5 Millimeter breit und werden über ein intuitiv bedienbares LCD-Display parametriert.
Die
Geräte der neuen Reihe Sirius 3RS2 sind unter anderem für Anwendungen
der Sicherheitstechnik bis SIL 1 / PL c, den Einsatz in Industrieöfen
sowie zur Überwachung von Brennern und für ATEX-Anforderungen
zugelassen. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen zeichnen
sie sich durch erweiterte Funktionalitäten, eine schmälere Bauform
sowie eine einfachere Bedienbarkeit aus.
Die
nur 22,5 Millimeter breiten Digitalgeräte Sirius 3RS26 werden über ein
intuitiv bedienbares LCD-Display parametriert und ermöglichen mittels
eines Sensors die Überwachung von Temperaturen auf
Unter- und Überschreitung sowie innerhalb eines Arbeitsbereichs
(Fensterfunktion). Über eine SIL1-zertifizierte
Infrarot-Kommunikationsschnittstelle lassen sie sich verdrahtungslos um
bis zu zwei Widerstandssensoren und einen Analogeingang erweitern.
Dadurch
können sie auch große, dreiphasige Motoren und Transformatoren
überwachen.
Das
integrierte LCD-Display bietet neue Funktionalitäten wie einen
Energiesparmodus (ecoMode) und verbesserte Kalibrierungsmöglichkeiten.
Werden Grenztemperaturen unter- oder überschritten, wird die
betreffende Anlage automatisch abgeschaltet. Der zweite Grenzwert kann
zur Ausgabe einer Warnung verwendet werden. Ein Farbwechsel am Display
kennzeichnet dabei den Anlagenzustand (Fehler, Warnung,
Grenzwertüberschreitung). Bei einem Fehlerfall, zum Beispiel
Kabelbruch, wechselt das Relais in einen sicheren Zustand.
Erhältlich
sind Varianten für einen Sensor, zwei Schwellwerte sowie alle gängigen
Widerstandssensoren und Thermoelemente. Die Geräte lassen sich manuell,
per Remote-Zugriff sowie automatisch zurücksetzen.
Eine Memory-Funktion sorgt dafür, dass bei einem Spannungsausfall der
letzte Gerätezustand gespeichert und wiederhergestellt wird. Die
Digitalgeräte sind auch mit IO-Link verfügbar. Temperaturdaten können so
an übergeordnete Steuerungen weitergegeben und darüber
in offene cloudbasierte IoT-Systeme wie MindSphere eingebunden werden.
Sie sind nach Normen der funktionalen Sicherheit (IEC 61508/62061 bzw.
ISO 13849) zertifiziert und damit in Anwendungen der Sicherheitstechnik
bis zu SIL 1 / PL c einsetzbar. Zudem sind sie als Temperaturwächter und
-begrenzer nach EN 14597 zugelassen und können
in Industrieöfen eingesetzt werden. Auch die Überwachung von Brennern
ist dank der Zertifizierung nach EN 50156 möglich.
Die
analogen Multifunktionsgeräte Sirius 3RS25 werden über Dreh- und
Schiebeschalter eingestellt und können auch als einfache Zweipunktregler
eingesetzt werden. Sie erfassen die Temperaturen über
einen Sensor im jeweiligen Medium und werten die Daten auf Über- oder
Unterschreitung der vordefinierten Grenztemperatur aus. Über einen
Relais-Wechslerausgang können sie Lasten direkt schalten, sobald ein
Schwellwert erreicht ist. Der Öffner des Wechslerausgangs
lässt sich zugleich als Meldekontakt nutzen. Die Produktreihe umfasst
Geräte für einen Widerstandssensor oder ein Thermoelement Typ J oder Typ
K. Sie können damit einen Schwellwert für die gängigsten
Temperaturbereiche überwachen.
Die neuen Geräte Sirius 3RS2 lösen die Vorgängermodelle der Reihe 3RS1 ab.
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter www.siemens.de/smart-infrastructure
Weitere Informationen zum Thema Sirius Temperaturüberwachungsrelais unter www.siemens.de/relais
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter www.siemens.de/smart-infrastructure
Weitere Informationen zum Thema Sirius Temperaturüberwachungsrelais unter www.siemens.de/relais
For this press release
Siemens Smart Infrastructure (SI)
gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur
für heute und für
die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der
Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von
Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart
Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio
aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom
Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend
digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb
erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln
– und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI
creates environments that care. Der Hauptsitz von Siemens Smart
Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Das Unternehmen
beschäftigt weltweit etwa 72.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Siemens
Österreich zählt zu den führenden Technologieunternehmen des Landes.
Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 11.000 Menschen. Der
Umsatz lag im Geschäftsjahr 2019 bei rund 3,5 Milliarden Euro. Die
Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf die
Gebiete Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Dazu
gehören im Wesentlichen Systeme und Dienstleistungen für die
Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung ebenso wie
energieeffiziente Produkte und Lösungen für die Produktions-, Transport-
und Gebäudetechnik bis hin zu Technologien für hochqualitative und
integrierte Gesundheitsversorgung. Automatisierungstechnologien,
Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle.
Mit seinen sechs Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren
und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich
nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens
Österreich bei rund 10.400 Lieferanten – etwa 6.500 davon
aus Österreich – rund 1,2 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die
Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 20
Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel). Weitere
Informationen:
www.siemens.at