Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Nachhaltige Mobilität in Amstetten: SICHARGE D lädt eBus-Flotte

Anton Pichler, Geschäftsführer der N-Bus GmbH: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Siemens unsere E-Mobilitätsstrategie im öffentlichen Nahverkehr weiter voranzutreiben. Unsere eBus Flotte in Amstetten ist ein großer Schritt in eine nachhaltige Zukunft des Nahverkehrs in Niederösterreich.“  

Gerrit Pürstl, Head of eMobility bei Siemens Österreich: “Lösungen im Bereich der E-Mobilität sollen nachhaltig und praktikabel sein: Amstetten ist ein Paradebeispiel, wie wir es gemeinsam mit der N-Bus GmbH schaffen, mit der installierten Ladelösung samt unserem DepotFitity-System die Betriebszeiten der eBus-Flotte zu maximieren und gleichzeitig Lastspitzen durch intelligentes Laden zu vermeiden.“ N-Bus, mit Hauptsitz in St. Pölten und über 110 Fahrzeugen in Niederösterreich unterwegs, betreibt das erste eBus-Projekt ab dem 1. Juli 2025 in Amstetten. Die Busse legen jährlich rund 360.000 Kilometer zurück, die 400 kWh der Batterie reichen beim besonders niedrigen Energieverbrauch für eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern.
Über Siemens Österreich 
Siemens zählt in Österreich zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 9.500 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2024 bei rund 3,3 Milliarden Euro. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Das Unternehmen setzt schwerpunktmäßig auf die Gebiete intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen, Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle. Mit all seinen Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 6.900 Lieferanten – etwa 4.300 davon aus Österreich – über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 25 Länder (Lead Country Austria). Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.at.
Mehr

Kontakt

JOHANNA BÜRGER

Siemens AG Österreich

+43 (664) 88555678